Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Polygone und Dimension
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1228 views
  • Users 0 members are here
Related

Polygone und Dimension

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Nachdem ich ein Teil-Layout auf einer größeren Leiterplatte vervielfacht

habe fällt mir auf, dass die Ground-Polygone nicht mehr an den Grenzen

des Layers 20 (Dimension) enden sondern auch außerhalb der Leiterplatte

gefüllt werden. Beim Teil-Layout ist es noch so wie ich es sonst kenne:

Die Polygone werden nur bis knapp vor der Kante der Leiterplatte

gefüllt. Was kann der Grund für den Unterschied sein? (Eagle 4.09)

 

Mathias Weierganz

PTB Braunschweig

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago

    Grzegorz Zalot schrieb:

    Hello Mathias Weierganz !:

     

    Dann sehen Sie sich bitte noch den Wert Copper-Dimension im Distance-Tab

    in den Design-Regeln an. Steht der auf 0? Wenn ja, setzen Sie ihn auf

    einen sehr kleinen Wert, z.B. 0,001mm. Geht's dann?

     

     

    Danke, das war es.

    Ich hatte erstmalig die .dru-Datei meines LP-Herstellers benutzt und die

    hatte dort in der Tat den Wert 0 stehen.

    Danke für die Mühe.

     

    Aber pass auf - 0 = 0 in der Tat, und bei 0,0001 mm = meistens viel

    mehr, weil Eagle addiert gleich clearance fuer betr. Signal !!!!!

     

    ???

    Die Clearance hat damit nichts zu tun. Wenn Sie einen Wert 0.1mm

    einstellen, ist das Polygon 0.1 mm vom Rand (der Dimension-Linie)

    entfernt.

     

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago

    Grzegorz Zalot schrieb:

    Hello Mathias Weierganz !:

     

    Dann sehen Sie sich bitte noch den Wert Copper-Dimension im Distance-Tab

    in den Design-Regeln an. Steht der auf 0? Wenn ja, setzen Sie ihn auf

    einen sehr kleinen Wert, z.B. 0,001mm. Geht's dann?

     

     

    Danke, das war es.

    Ich hatte erstmalig die .dru-Datei meines LP-Herstellers benutzt und die

    hatte dort in der Tat den Wert 0 stehen.

    Danke für die Mühe.

     

    Aber pass auf - 0 = 0 in der Tat, und bei 0,0001 mm = meistens viel

    mehr, weil Eagle addiert gleich clearance fuer betr. Signal !!!!!

     

    ???

    Die Clearance hat damit nichts zu tun. Wenn Sie einen Wert 0.1mm

    einstellen, ist das Polygon 0.1 mm vom Rand (der Dimension-Linie)

    entfernt.

     

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm