Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Library Verlust durch Eagle Update
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1188 views
  • Users 0 members are here
Related

Library Verlust durch Eagle Update

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Ich habe heute mein Eagle von 4.16 auf V5.0 upgedated.

 

Da ich beim Erstellen des zweilagigen Boards die einen Bauteile mit dem

Befehl "Mirror" auf die Bottom Seiten transferiert habe, stimmt nun

Pin-Belegung nicht mehr, sodass ich dem SMD IC die Beinchen umbiegen müsste,

damit es wieder passt  ->  hier noch bildlich:

 

vorher (auf TOP)                               jetzt (auf BOTTOM)

jeweils direkt auf die Lötseite geschaut

 

|o       |                                        |       o|

|         |                                        |         |

|         |                                        |         |

|         |                                        |         |

 

 

 

Um das zu beheben, wollte ich einfach beim Package des Bauteiles die

Pin-Verknüpfung ändern, also immer Pin1 mit Pin8 tauschen, Pin2 mit Pin7

etc.

Da ich aber wie oben beschrieben meine Version geupdatet habe, habe ich die

*.lbr Datei nicht mehr (wurden gelöscht beim Update).

 

Die *.sch Datei allerdings habe ich noch und wenn ich da bei meinem Bauteil

auf "Info" klicke steht da "library = philips", obwohl ich diese *.lbr Datei

gar nicht mehr habe.

 

NUN mein eigentliche Frage: Kann ich irgendwie die Bauteile von meinem

Schema als Library Datei exportieren, sodass ich das Package verändern kann?

Oder habt ihr eine andere Idee wie ich mein Problem von oben (Pins auf

Bottom-layer verkehrt) lösen könnte?

 

 

Gruss

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Dominik wrote:

    Wenn das Bauteil von der Rückseite bestückt wird einfach "mirror" auf das

    Bauteil anwenden.

     

    Markus

     

    Das mit dem Mirror ist mir bereits bekannt, aber eben, dass dann bei einem

    SMD IC  Pin1 auf einmal dort ist, wo eigentlich Pin8 (Bei SO-8) sein müsste,

    das jedoch nicht und das stellt ein enormes Problem dar im Moment.

     

     

    Verstehe ich nicht. Die Ansicht auf dem Bildschirm ist doch so als wäre

    die Platine aus Glas. Logisch daß dann die Unterseite gespiegelt ist.

     

    Markus

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Dominik wrote:

    Wenn das Bauteil von der Rückseite bestückt wird einfach "mirror" auf das

    Bauteil anwenden.

     

    Markus

     

    Das mit dem Mirror ist mir bereits bekannt, aber eben, dass dann bei einem

    SMD IC  Pin1 auf einmal dort ist, wo eigentlich Pin8 (Bei SO-8) sein müsste,

    das jedoch nicht und das stellt ein enormes Problem dar im Moment.

     

     

    Verstehe ich nicht. Die Ansicht auf dem Bildschirm ist doch so als wäre

    die Platine aus Glas. Logisch daß dann die Unterseite gespiegelt ist.

     

    Markus