Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Welche Grafikkarte für EAGLE V4xx
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1608 views
  • Users 0 members are here
Related

Welche Grafikkarte für EAGLE V4xx

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo Newgroup,

 

weiß jemand, welche Grafikkarte für EAGLE V4.xx derzeit eine optimale

Wahl ist, d.h. einen schnellen 2D Bildaufbau garantiert. MAn findet

immer nur 3D-Benchmarks, die m.E. nicht maßgeblich sind.

 

Ich habe bis vor kurzem einen PC mit AMD ATHLON XP2800+ & MATROX G500

(AGP) verwendet. Nun habe ich eine neue Hardwareplatform mit INTEL Q9450

und ATI HD2600PRO (PCIe 16x). Beide Rechner haben Windows XP prof. als

Betriebssystem.

 

Der Gag an der Sache ist, daß die ATI auf dem Quad-Core System

(4x2.6GHz) im Vergleich zur MATROX auf dem "langsameren" System (1.8GHz)

ca. 30% langsamer ist !!

 

Gruß

Guido

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Guido Schmitz schrieb:

     

    Richtig, aber wohl erst ab der HD3800er, s. Link

    http://de.wikipedia.org/wiki/ATI_PowerPlay

     

    Der verwechselt aber auch Spannung und Frequenz image

    Aber stimmt schon, PowerPlay gibt es erst ab der HD3xxx- Serie, steht

    zumindest so bei AMD.

    Das bedeutet aber nicht, dass die nicht auch vorher schon mit

    Taktabsenkung gearbeitet haben...

     

    Vermute aber in die gleiche Richtung, daß die Stromsparfunktion der

    Intel Quad-CPU unter XP Prof. auf meinem neuen Arbeits-PC irgendwie da

    die Finger mit im Spiel hat. Werde das morgen mal überprüfen.

     

    Also ich habe zu Hause einen AMD Athlon 64- da habe ich auch schon ein

    paar Programme gesehen, die den nicht aus seiner Taktabsenkung holen

    konnten, musste ich da immer manuell machen.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Guido Schmitz schrieb:

     

    Richtig, aber wohl erst ab der HD3800er, s. Link

    http://de.wikipedia.org/wiki/ATI_PowerPlay

     

    Der verwechselt aber auch Spannung und Frequenz image

    Aber stimmt schon, PowerPlay gibt es erst ab der HD3xxx- Serie, steht

    zumindest so bei AMD.

    Das bedeutet aber nicht, dass die nicht auch vorher schon mit

    Taktabsenkung gearbeitet haben...

     

    Vermute aber in die gleiche Richtung, daß die Stromsparfunktion der

    Intel Quad-CPU unter XP Prof. auf meinem neuen Arbeits-PC irgendwie da

    die Finger mit im Spiel hat. Werde das morgen mal überprüfen.

     

    Also ich habe zu Hause einen AMD Athlon 64- da habe ich auch schon ein

    paar Programme gesehen, die den nicht aus seiner Taktabsenkung holen

    konnten, musste ich da immer manuell machen.