Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Welche Grafikkarte für EAGLE V4xx
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1608 views
  • Users 0 members are here
Related

Welche Grafikkarte für EAGLE V4xx

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo Newgroup,

 

weiß jemand, welche Grafikkarte für EAGLE V4.xx derzeit eine optimale

Wahl ist, d.h. einen schnellen 2D Bildaufbau garantiert. MAn findet

immer nur 3D-Benchmarks, die m.E. nicht maßgeblich sind.

 

Ich habe bis vor kurzem einen PC mit AMD ATHLON XP2800+ & MATROX G500

(AGP) verwendet. Nun habe ich eine neue Hardwareplatform mit INTEL Q9450

und ATI HD2600PRO (PCIe 16x). Beide Rechner haben Windows XP prof. als

Betriebssystem.

 

Der Gag an der Sache ist, daß die ATI auf dem Quad-Core System

(4x2.6GHz) im Vergleich zur MATROX auf dem "langsameren" System (1.8GHz)

ca. 30% langsamer ist !!

 

Gruß

Guido

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hallo Heiko,

     

    Heiko Lechner schrieb:

    ...

    Also ich habe zu Hause einen AMD Athlon 64- da habe ich auch schon ein

    paar Programme gesehen, die den nicht aus seiner Taktabsenkung holen

    konnten, musste ich da immer manuell machen.

     

    Nach langem hin und her kommt so langsam Licht in das Dunkel:

    a) das BIOS brauchte ein Update (bei einem nagelneuem MSI X48C Platinum)

       . Danach wurde endlich der Coretakt von 2.66MHz unter "Eigenschaften

    von Arbeitsplatz" korrekt angezeigt. Er hing auf 1,33GHz und war auch

    bei Einstellung der Energiesparfunktionen auf "Dauerbetrieb" nicht höher

    zu bekommen (kleiner ja -> "Minimaler Energieverbrauch" -> 999MHz).

    b) jetzt ist rein vorsorglich eine nVIDIA Grafikkarte eingebaut, die

    hoffentlich eine bessere Performance bietet. Mein 08/15 PC von Blödmarkt

    zu Hause hat eine GeForce8500GT mit Q6600 und die ist gegenüber der ATI

    HD2600PRO schon im Schnitt 2x schneller (bei 2D Anwendung).

     

    Der Morgen wird es zeigen image

     

    Gruß

    Guido

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hallo Heiko,

     

    Heiko Lechner schrieb:

    ...

    Also ich habe zu Hause einen AMD Athlon 64- da habe ich auch schon ein

    paar Programme gesehen, die den nicht aus seiner Taktabsenkung holen

    konnten, musste ich da immer manuell machen.

     

    Nach langem hin und her kommt so langsam Licht in das Dunkel:

    a) das BIOS brauchte ein Update (bei einem nagelneuem MSI X48C Platinum)

       . Danach wurde endlich der Coretakt von 2.66MHz unter "Eigenschaften

    von Arbeitsplatz" korrekt angezeigt. Er hing auf 1,33GHz und war auch

    bei Einstellung der Energiesparfunktionen auf "Dauerbetrieb" nicht höher

    zu bekommen (kleiner ja -> "Minimaler Energieverbrauch" -> 999MHz).

    b) jetzt ist rein vorsorglich eine nVIDIA Grafikkarte eingebaut, die

    hoffentlich eine bessere Performance bietet. Mein 08/15 PC von Blödmarkt

    zu Hause hat eine GeForce8500GT mit Q6600 und die ist gegenüber der ATI

    HD2600PRO schon im Schnitt 2x schneller (bei 2D Anwendung).

     

    Der Morgen wird es zeigen image

     

    Gruß

    Guido