Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Vias �berlackieren in nur einem Teil des Boards ?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1381 views
  • Users 0 members are here
Related

Vias �berlackieren in nur einem Teil des Boards ?

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo Leute,

 

ich erinnere mich, daß das Thema "Vias mit Lötstopp überlackieren"

durch irgendeine DRC-Einstellung beeinflußt werden konnte. Damals

hatte ich das nicht gebraucht.

Nun beschwert sich mein LP-Bestücker, daß er Probleme mit dem

Auflöten eines 226-poligen BGA´s hat, weil ihm anscheinend das

Lötzinn von den BGA-Pads teilweise Kurzschlüsse zu Via´s macht, die

zwischen den Pads für die Balls des BGA liegen. Er hätte gern, daß die

Vias mit Lötstopplack bedeckt sind.

Ich möchte aber nicht auf der ganzen Platine alle Vias bedeckt haben,

da einige davon auch als Testpunkte verwendet werden.

 

Der Bohrdurchmesser ist 0.2 mm, dieser Lochdurchmesser wird aber

auch an anderer Stelle auf der Platine verwendet. Ich hatte zunächst

die Idee, die Bohrungen unter dem BGA mit z.B. 1.99 mm anzugeben, und

dann dem DRC das Überlackieren bis 1.995 mm zu erlauben. Beim Ausgeben

der Bohrer sollten dann durch die Toleranz trotzdem beide als 0.2 mm

ausgegeben werden.

Leider geht das so nicht, weil ich unter dem BGA auch an mehreren

Stellen 1mm-Vias für die Stromversorgung habe, die ich auch nicht

unbedingt dünner machen möchte.

 

Gibt es irgendeine Möglichkeit, nur die Vias unter dem BGA über-

zulackieren ? (am besten natürlich auch nur auf der Oberseite...)

(Eagle 5.1.4)

 

Grüße,

-Michael

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Michael Buchstaller schrieb:

     

    Ich möchte aber nicht auf der ganzen Platine alle Vias bedeckt haben,

    da einige davon auch als Testpunkte verwendet werden.

     

    Falls es nur wenige Testpunkte sind:  alle überlackieren lassen (wie bekannt per Design Rules /

    Masks / Limit),  ist wahrscheinlich eh besser so,  und zum Schluss dann den paar Testpunkten von

    Hand im Layer tStop und bStop Circles draufmalen.  Leider muss man bei späteren Verschiebungen

    dann auch von Hand drandenken,  diese Circles mit zu schieben.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Michael Buchstaller schrieb:

     

    Ich möchte aber nicht auf der ganzen Platine alle Vias bedeckt haben,

    da einige davon auch als Testpunkte verwendet werden.

     

    Falls es nur wenige Testpunkte sind:  alle überlackieren lassen (wie bekannt per Design Rules /

    Masks / Limit),  ist wahrscheinlich eh besser so,  und zum Schluss dann den paar Testpunkten von

    Hand im Layer tStop und bStop Circles draufmalen.  Leider muss man bei späteren Verschiebungen

    dann auch von Hand drandenken,  diese Circles mit zu schieben.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago in reply to autodeskguest

    Hans Lederer schrieb:

    Michael Buchstaller schrieb:

     

    Ich möchte aber nicht auf der ganzen Platine alle Vias bedeckt haben,

    da einige davon auch als Testpunkte verwendet werden.

     

    Falls es nur wenige Testpunkte sind:  alle überlackieren lassen (wie

    bekannt per Design Rules / Masks / Limit),  ist wahrscheinlich eh besser

    so,  und zum Schluss dann den paar Testpunkten von Hand im Layer tStop

    und bStop Circles draufmalen.  Leider muss man bei späteren

    Verschiebungen dann auch von Hand drandenken,  diese Circles mit zu

    schieben.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

     

    Wenn über den Limit-Wert alle Vias zulackiert werden, dann kann

    man mit CHANGE STOP wieder Ausnahmen definieren. Das geht auch

    mit GROUP, so dass schnell nur ein paar wenige übrig bleiben, die

    zulackiert werden.

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm