Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Billigen im DRC dauert ewig
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 603 views
  • Users 0 members are here
Related

Billigen im DRC dauert ewig

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

ich bearbeite gerade eine sehr große Leiterplatte. Da ich sehr viele Netzklassen einsetze erhalte

ich auch sehr viele DRC-Fehler. Deshalb gefällt mir die Funktion DRC-Fehler zu billigen sehr gut.

Leider vergehen vom anklicken der  Schaltfläche bis zu dem Zeitpunkt an dem die Software

wieder reagiert etwa 3 Sekunden. Das macht bei allen Fehlern mehr als eine Stunde.

 

Viele Grüße, Oliver Schumann.

ISLE GmbH, Ilmenau.

 

Ich verwende folgendes:

Eagle 5.3.5 / OS: XP Prof. SP3 / CPU: AMD X2 3800+ / RAM: 2GB DDR400 / Grafik: Readeon X1300 Pro

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Richard Hammerl schrieb:

    Oliver Schumann schrieb:

    Richard Hammerl schrieb:

    Oliver Schumann schrieb:

    Hallo,

    ich bearbeite gerade eine sehr große Leiterplatte. Da ich sehr viele

    Netzklassen einsetze erhalte ich auch sehr viele DRC-Fehler. Deshalb

    gefällt mir die Funktion DRC-Fehler zu billigen sehr gut. Leider

    vergehen vom anklicken der <Billigen> Schaltfläche bis zu dem Zeitpunkt

    an dem die Software wieder reagiert etwa 3 Sekunden. Das macht bei allen

    Fehlern mehr als eine Stunde.

     

    Viele Grüße, Oliver Schumann.

    ISLE GmbH, Ilmenau.

     

    Ich verwende folgendes:

    Eagle 5.3.5 / OS: XP Prof. SP3 / CPU: AMD X2 3800+ / RAM: 2GB DDR400 /

    Grafik: Readeon X1300 Pro

     

    Wie viele DRC-Fehler sind's denn insgesamt? Mit steigender Anzahl

    von Fehlern wird das Ganze schon langsamer.

    Ich habe hier ein Board mit ca 14.700 Fehlern, da dauert das

    Billigen auch knapp 3 s. Aber so eine hohe Anzahl von Fehlern

    sollten in einem Layout eigentlich nicht vorkommen. image

     

    Getestet mit EAGLE 5.3.5, OpenSuSE 11.0, Intel P4 2.8GHz, 1GB RAM,

    Grafik: ASUS AH3650

     

    Ich habe 1417 DRC-Fehler, von denen ich schon 132 gebilligt habe (bis

    ich Lust verlor).

     

    Ich habe gerade nochmal einen Versuch gemacht an meinem Rechner

    (Konfiguration wie oben) mit einem Board mit 1485 Fehlern. Da

    dauert das Billigen zirka eine halbe Sekunde.

     

    Bei einem zweiten Rechner unter Windows XP dauert es bei einem

    1100-DRC-Fehler-Board gefühlsmaßig weniger als ein halbe Sekunde.

    Man klickt auf Billigen und dann springt der Fehlerzeiger an eine

    andere Stelle.

    Konfiguration: Windows XP SP2 11.0, Intel P4 2.6GHz, 512MGB RAM,

    Grafik: Matrox G550

     

    Haben Sie im Fehlerdialog die Option "Zentriert" gesetzt? Ist es

    schneller wenn Sie diese Option ausschalten?

     

    Wenn ich die Option "Zentriert" ausschalte, dauert es "nur" noch eine halbe Sekunde. Was aber immer

    noch länger als in Eagle 4 ist. Das mag daran liegen, das die Darstellung so langsam ist.

     

    Ich schlage folgendes vor: markieren mehrerer DRC-Fehler und billigen dieser in einem Rutsch

    Es ist doch meist so, das ein Bauteil mehrere übereinander liegende DRC-Fehler verursacht.

    Siehe Bild.

     

    Attachments:
    image
    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Richard Hammerl schrieb:

    Oliver Schumann schrieb:

    Richard Hammerl schrieb:

    Oliver Schumann schrieb:

    Hallo,

    ich bearbeite gerade eine sehr große Leiterplatte. Da ich sehr viele

    Netzklassen einsetze erhalte ich auch sehr viele DRC-Fehler. Deshalb

    gefällt mir die Funktion DRC-Fehler zu billigen sehr gut. Leider

    vergehen vom anklicken der <Billigen> Schaltfläche bis zu dem Zeitpunkt

    an dem die Software wieder reagiert etwa 3 Sekunden. Das macht bei allen

    Fehlern mehr als eine Stunde.

     

    Viele Grüße, Oliver Schumann.

    ISLE GmbH, Ilmenau.

     

    Ich verwende folgendes:

    Eagle 5.3.5 / OS: XP Prof. SP3 / CPU: AMD X2 3800+ / RAM: 2GB DDR400 /

    Grafik: Readeon X1300 Pro

     

    Wie viele DRC-Fehler sind's denn insgesamt? Mit steigender Anzahl

    von Fehlern wird das Ganze schon langsamer.

    Ich habe hier ein Board mit ca 14.700 Fehlern, da dauert das

    Billigen auch knapp 3 s. Aber so eine hohe Anzahl von Fehlern

    sollten in einem Layout eigentlich nicht vorkommen. image

     

    Getestet mit EAGLE 5.3.5, OpenSuSE 11.0, Intel P4 2.8GHz, 1GB RAM,

    Grafik: ASUS AH3650

     

    Ich habe 1417 DRC-Fehler, von denen ich schon 132 gebilligt habe (bis

    ich Lust verlor).

     

    Ich habe gerade nochmal einen Versuch gemacht an meinem Rechner

    (Konfiguration wie oben) mit einem Board mit 1485 Fehlern. Da

    dauert das Billigen zirka eine halbe Sekunde.

     

    Bei einem zweiten Rechner unter Windows XP dauert es bei einem

    1100-DRC-Fehler-Board gefühlsmaßig weniger als ein halbe Sekunde.

    Man klickt auf Billigen und dann springt der Fehlerzeiger an eine

    andere Stelle.

    Konfiguration: Windows XP SP2 11.0, Intel P4 2.6GHz, 512MGB RAM,

    Grafik: Matrox G550

     

    Haben Sie im Fehlerdialog die Option "Zentriert" gesetzt? Ist es

    schneller wenn Sie diese Option ausschalten?

     

    Wenn ich die Option "Zentriert" ausschalte, dauert es "nur" noch eine halbe Sekunde. Was aber immer

    noch länger als in Eagle 4 ist. Das mag daran liegen, das die Darstellung so langsam ist.

     

    Ich schlage folgendes vor: markieren mehrerer DRC-Fehler und billigen dieser in einem Rutsch

    Es ist doch meist so, das ein Bauteil mehrere übereinander liegende DRC-Fehler verursacht.

    Siehe Bild.

     

    Attachments: