Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bohrungen von Bauteilen manuell ändern
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2391 views
  • Users 0 members are here
Related

Bohrungen von Bauteilen manuell ändern

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Folks!

 

Für Prototypzwecke will ich auf einer Platine Bohrungen abweichend von

den Angaben in der Library. Die Frage ist schon einige male gestellt

worden, aber bisher immer ohne Ergebnis, zumindest konnte ich nichts

brauchbares finden.

 

Es geht darum die Bohrungen für eine Gruppe von Pads oder Vias zu

ändern, damit den Ring zu vergrößern um beim manuellen Bohren Reserven

zu haben. Etwas wir den "drill"-Wert dieser Füße im Board zu ändern wär

das Ideale...

 

Die Möglichkeit in DRC die Regeln des Restrings zu änden kenne ich, das

löst das Problem nicht, weil da bei ICs oder SMD Bauteilen dann die Pads

ineinander laufen würden.

 

Ich hoff' es hat jemand einen guten Vorschlag, oder möglicherweise hab'

ich das erlösende ULP nicht gefunden.

--

Arnold Hübsch

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago

    Arnold Huebsch schrieb:

    Hans Lederer wrote:

    Ähm... ich versteh das Problem noch nicht ganz.  Dir erscheinen die

    Löcher in den Pads für selbstgeätzte Platine zu groß, ja?  Dann -

     

    Nein die Löcher in den Pads und Vias kann man mit Drill-aid verkleinern

    um da den Bohrer zentrisch anzusetzen, das mach' ich auch um präziser

    bohren zu können. Es geht darum das Ding außen größer zu machen, aber

    nur bestimmte nicht alle! D.h. über die Regeln den Restring zu

    vergrößern führt dazu daß dann ICs sich kurzschließen, was nicht sinn

    der Sache sein kann.

     

    Wenn man jetzt simple Bauteile wie bedrahtete Widerstände, Relais und

    ähnliches hat, die 1mm Löcher bekommen, weil es dafür robuste Bohrer

    gibt für's händische Bohren, gibt es das Problem, daß man den Ring fast

    komplett wegbohrt. Vergrößert man den Restring hat man das Problem, daß

    der Platz zwischen den PADs zu eng wird, bzw diese zusammenlaufen wenn

    man es über 50% setzt.

     

     

    Wenn zum Beispiel Widerstände größer gebohrt werden sollen, muss man

    das in der Bibliothek entsprechende definieren und anschließend die

    Widerstände im Layout aktualisieren lassen.

    Zum schnellen Ändern von Pad-Eigenschaften gibt es

    change-pad-in-lbr.ulp.

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

    CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

    FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago

    Arnold Huebsch schrieb:

    Hans Lederer wrote:

    Ähm... ich versteh das Problem noch nicht ganz.  Dir erscheinen die

    Löcher in den Pads für selbstgeätzte Platine zu groß, ja?  Dann -

     

    Nein die Löcher in den Pads und Vias kann man mit Drill-aid verkleinern

    um da den Bohrer zentrisch anzusetzen, das mach' ich auch um präziser

    bohren zu können. Es geht darum das Ding außen größer zu machen, aber

    nur bestimmte nicht alle! D.h. über die Regeln den Restring zu

    vergrößern führt dazu daß dann ICs sich kurzschließen, was nicht sinn

    der Sache sein kann.

     

    Wenn man jetzt simple Bauteile wie bedrahtete Widerstände, Relais und

    ähnliches hat, die 1mm Löcher bekommen, weil es dafür robuste Bohrer

    gibt für's händische Bohren, gibt es das Problem, daß man den Ring fast

    komplett wegbohrt. Vergrößert man den Restring hat man das Problem, daß

    der Platz zwischen den PADs zu eng wird, bzw diese zusammenlaufen wenn

    man es über 50% setzt.

     

     

    Wenn zum Beispiel Widerstände größer gebohrt werden sollen, muss man

    das in der Bibliothek entsprechende definieren und anschließend die

    Widerstände im Layout aktualisieren lassen.

    Zum schnellen Ändern von Pad-Eigenschaften gibt es

    change-pad-in-lbr.ulp.

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

    CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

    FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm