Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bohrungen von Bauteilen manuell ändern
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2380 views
  • Users 0 members are here
Related

Bohrungen von Bauteilen manuell ändern

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Folks!

 

Für Prototypzwecke will ich auf einer Platine Bohrungen abweichend von

den Angaben in der Library. Die Frage ist schon einige male gestellt

worden, aber bisher immer ohne Ergebnis, zumindest konnte ich nichts

brauchbares finden.

 

Es geht darum die Bohrungen für eine Gruppe von Pads oder Vias zu

ändern, damit den Ring zu vergrößern um beim manuellen Bohren Reserven

zu haben. Etwas wir den "drill"-Wert dieser Füße im Board zu ändern wär

das Ideale...

 

Die Möglichkeit in DRC die Regeln des Restrings zu änden kenne ich, das

löst das Problem nicht, weil da bei ICs oder SMD Bauteilen dann die Pads

ineinander laufen würden.

 

Ich hoff' es hat jemand einen guten Vorschlag, oder möglicherweise hab'

ich das erlösende ULP nicht gefunden.

--

Arnold Hübsch

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Arnold Huebsch schrieb:

    Hans Lederer wrote:

    Ähm... ich versteh das Problem noch nicht ganz.  Dir erscheinen die

    Löcher in den Pads für selbstgeätzte Platine zu groß, ja?  Dann -

     

    Nein die Löcher in den Pads und Vias kann man mit Drill-aid verkleinern

    um da den Bohrer zentrisch anzusetzen, das mach' ich auch um präziser

    bohren zu können. Es geht darum das Ding außen größer zu machen, aber

    nur bestimmte nicht alle! D.h. über die Regeln den Restring zu

    vergrößern führt dazu daß dann ICs sich kurzschließen, was nicht sinn

    der Sache sein kann.

     

    Wenn man jetzt simple Bauteile wie bedrahtete Widerstände, Relais und

    ähnliches hat, die 1mm Löcher bekommen, weil es dafür robuste Bohrer

    gibt für's händische Bohren, gibt es das Problem, daß man den Ring fast

    komplett wegbohrt. Vergrößert man den Restring hat man das Problem, daß

    der Platz zwischen den PADs zu eng wird, bzw diese zusammenlaufen wenn

    man es über 50% setzt.

     

    Ach so.  Aber wenn man z.B. in der LBR für einen 0414 Widerstand 1 mm

    Drill und 2 mm Diameter setzt,  dann betrifft das ja nur dieses Package

    und nicht andere Bauteile.  Die Pads sind ja für jedes Bauteil

    selbständig definiert.  Insofern verstehe ich das Problem immer noch

    nicht ganz.  Und für gröbere Bauteile nimmt man ja eh auch für die

    'richtige' Fertigung gröbere Pads,  dann müsste doch alles passen, oder?

       Um eine 1,0er Bohrung für einen 0,8er Draht gehört normalerweise

    sowieso nicht nur ein 0,15er Restring.

     

    Wenn man trotz allem einzelne Pads im Board für Sonderzwecke mal

    vergrößern möchte,  würde ich einfach von Hand wie Drill-aid.ulp einen

    entsprechenden Circle in einen extra Layer zeichnen.  Mit der passenden

    Grideinstellung und Copy und Group ist der Circle dann auch ruckzuck

    vervielfältigt.  Und der Layer kann für die 'richtige' Fertigung später

    wieder ausgeschaltet werden.

     

     

    Ein Tipp, der hier öfters vorkommt und meines Erachtens eigentlich

    deutlich in die offizielle Bedienungsanleitung gehört:

     

    ALLE in einem ernsthaften Projekt verwendeten Bauteile IMMER in

    eigenen Bibliotheken anlegen und nur daraus verwenden.  Entweder

    komplett selbst anlegen (für Fortgeschrittene) oder aus den

    mitgelieferten Bibliotheken kopieren (für Anfänger, geht ganz einfach

    per Drag aus dem aus dem Control Panel und Drop in den

    Bibliothekseditor).  NIE in einer der mitgelieferten Bibliotheken was

    verändern.  Denn ---

     

    1) werden die mitgelieferten Bibliotheken beim nächsten Update

    überschrieben;

     

    2) sind die inzwischen so umfangreich,  dass man für die tägliche Arbeit

    viel zu lange für die paar eigentlich verwendeten Teile drin suchen muss;

     

    3) hat man mit der Zeit seinen eigenen Stil und eigene Regeln passend

    zur eigenen Fertigung und möchte auch ein einheitliches Aussehen in

    Schaltplan und Layout haben;

     

    4) sind Qualität und Stil der mitgelieferten Bibliotheken recht

    unterschiedlich und es sind auch vereinzelt mal noch mehr oder minder

    gravierende Fehler drin.

     

    Naja,  Fehler macht man natürlich selber auch mal.  Jedenfalls sollte

    man jedes zum ersten Mal verwendete Bibliotheksteil sorgfältig gegen das

    Datenblatt prüfen,  dann ist man später sicher,  dass die eigenen

    Bibliotheken auch vertrauenswürdig sind und in der Fertigung

    funktionieren.

     

    Ich hab mit den Jahren so knapp 20 eigene und gar nicht sooo große

    Bibliotheken angelegt (Aktiv, Passiv, Linear, Induktiv, Connect... und

    ein paar kundenspezifische),  in denen kenne ich mich dann komplett aus.

     

    Je nach Dokumentationssystem sollte man auch nach Abschluss eines

    Projekt eine projekt- oder kundenspezifische Bibliothek anlegen (run

    ExportLibrary.ulp) und mit dem Projekt archivieren bzw. dem Kunden mit

    übergeben.

     

    --

    Liebe Grüße,  Hans Lederer

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Arnold Huebsch schrieb:

    Hans Lederer wrote:

    Ähm... ich versteh das Problem noch nicht ganz.  Dir erscheinen die

    Löcher in den Pads für selbstgeätzte Platine zu groß, ja?  Dann -

     

    Nein die Löcher in den Pads und Vias kann man mit Drill-aid verkleinern

    um da den Bohrer zentrisch anzusetzen, das mach' ich auch um präziser

    bohren zu können. Es geht darum das Ding außen größer zu machen, aber

    nur bestimmte nicht alle! D.h. über die Regeln den Restring zu

    vergrößern führt dazu daß dann ICs sich kurzschließen, was nicht sinn

    der Sache sein kann.

     

    Wenn man jetzt simple Bauteile wie bedrahtete Widerstände, Relais und

    ähnliches hat, die 1mm Löcher bekommen, weil es dafür robuste Bohrer

    gibt für's händische Bohren, gibt es das Problem, daß man den Ring fast

    komplett wegbohrt. Vergrößert man den Restring hat man das Problem, daß

    der Platz zwischen den PADs zu eng wird, bzw diese zusammenlaufen wenn

    man es über 50% setzt.

     

    Ach so.  Aber wenn man z.B. in der LBR für einen 0414 Widerstand 1 mm

    Drill und 2 mm Diameter setzt,  dann betrifft das ja nur dieses Package

    und nicht andere Bauteile.  Die Pads sind ja für jedes Bauteil

    selbständig definiert.  Insofern verstehe ich das Problem immer noch

    nicht ganz.  Und für gröbere Bauteile nimmt man ja eh auch für die

    'richtige' Fertigung gröbere Pads,  dann müsste doch alles passen, oder?

       Um eine 1,0er Bohrung für einen 0,8er Draht gehört normalerweise

    sowieso nicht nur ein 0,15er Restring.

     

    Wenn man trotz allem einzelne Pads im Board für Sonderzwecke mal

    vergrößern möchte,  würde ich einfach von Hand wie Drill-aid.ulp einen

    entsprechenden Circle in einen extra Layer zeichnen.  Mit der passenden

    Grideinstellung und Copy und Group ist der Circle dann auch ruckzuck

    vervielfältigt.  Und der Layer kann für die 'richtige' Fertigung später

    wieder ausgeschaltet werden.

     

     

    Ein Tipp, der hier öfters vorkommt und meines Erachtens eigentlich

    deutlich in die offizielle Bedienungsanleitung gehört:

     

    ALLE in einem ernsthaften Projekt verwendeten Bauteile IMMER in

    eigenen Bibliotheken anlegen und nur daraus verwenden.  Entweder

    komplett selbst anlegen (für Fortgeschrittene) oder aus den

    mitgelieferten Bibliotheken kopieren (für Anfänger, geht ganz einfach

    per Drag aus dem aus dem Control Panel und Drop in den

    Bibliothekseditor).  NIE in einer der mitgelieferten Bibliotheken was

    verändern.  Denn ---

     

    1) werden die mitgelieferten Bibliotheken beim nächsten Update

    überschrieben;

     

    2) sind die inzwischen so umfangreich,  dass man für die tägliche Arbeit

    viel zu lange für die paar eigentlich verwendeten Teile drin suchen muss;

     

    3) hat man mit der Zeit seinen eigenen Stil und eigene Regeln passend

    zur eigenen Fertigung und möchte auch ein einheitliches Aussehen in

    Schaltplan und Layout haben;

     

    4) sind Qualität und Stil der mitgelieferten Bibliotheken recht

    unterschiedlich und es sind auch vereinzelt mal noch mehr oder minder

    gravierende Fehler drin.

     

    Naja,  Fehler macht man natürlich selber auch mal.  Jedenfalls sollte

    man jedes zum ersten Mal verwendete Bibliotheksteil sorgfältig gegen das

    Datenblatt prüfen,  dann ist man später sicher,  dass die eigenen

    Bibliotheken auch vertrauenswürdig sind und in der Fertigung

    funktionieren.

     

    Ich hab mit den Jahren so knapp 20 eigene und gar nicht sooo große

    Bibliotheken angelegt (Aktiv, Passiv, Linear, Induktiv, Connect... und

    ein paar kundenspezifische),  in denen kenne ich mich dann komplett aus.

     

    Je nach Dokumentationssystem sollte man auch nach Abschluss eines

    Projekt eine projekt- oder kundenspezifische Bibliothek anlegen (run

    ExportLibrary.ulp) und mit dem Projekt archivieren bzw. dem Kunden mit

    übergeben.

     

    --

    Liebe Grüße,  Hans Lederer