Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bohrungen von Bauteilen manuell ändern
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2386 views
  • Users 0 members are here
Related

Bohrungen von Bauteilen manuell ändern

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Folks!

 

Für Prototypzwecke will ich auf einer Platine Bohrungen abweichend von

den Angaben in der Library. Die Frage ist schon einige male gestellt

worden, aber bisher immer ohne Ergebnis, zumindest konnte ich nichts

brauchbares finden.

 

Es geht darum die Bohrungen für eine Gruppe von Pads oder Vias zu

ändern, damit den Ring zu vergrößern um beim manuellen Bohren Reserven

zu haben. Etwas wir den "drill"-Wert dieser Füße im Board zu ändern wär

das Ideale...

 

Die Möglichkeit in DRC die Regeln des Restrings zu änden kenne ich, das

löst das Problem nicht, weil da bei ICs oder SMD Bauteilen dann die Pads

ineinander laufen würden.

 

Ich hoff' es hat jemand einen guten Vorschlag, oder möglicherweise hab'

ich das erlösende ULP nicht gefunden.

--

Arnold Hübsch

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

     

    Ohhh...  das ist ein schwieriges Thema...  im Prinzip schon,  aber ich

    fürchte,  das dauert noch ziemlich,  bis Bauteile mit zölligem

    Anschlussraster ganz verschwunden sind und wir den laufenden Ärger mit

    inkompatiblen Rastern vergessen können.  Was war ich froh über Move mit

    Strg!

     

    Ich hatte lange Jahre für möglichst alle meine Bibliotheksteile die

    Anschlüsse ins 5-mil-Raster gelegt und dann das Board streng im 25 / 10

    / 5 mil Raster geroutet.  Jetzt gibts viele IC mit metrischem Raster, 

    da geht das nicht mehr,  da lege ich die Anschlüsse möglichst ins

    0,05-mm-Raster und route im 0,20 / 0,05-mm-Raster und ärgere mich über

    die verbliebenen zölligen Teile...   Eigentlich müsste ich allmählich

    alle meine älteren Bibliotheken in eine zweite metrische Version

    kopieren.  Noch scheue ich die Arbeit.

     

    Ich habe ja gesagt im metrischen Raster arbeiten. Man kann (und

    sollte) ja schon noch 50mil benutzen, dann aber als 1.27mm.

     

    Eagle arbeitet intern nunmal metrisch, da sollte man das nicht extern

    verwurschteln image

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

     

    Ohhh...  das ist ein schwieriges Thema...  im Prinzip schon,  aber ich

    fürchte,  das dauert noch ziemlich,  bis Bauteile mit zölligem

    Anschlussraster ganz verschwunden sind und wir den laufenden Ärger mit

    inkompatiblen Rastern vergessen können.  Was war ich froh über Move mit

    Strg!

     

    Ich hatte lange Jahre für möglichst alle meine Bibliotheksteile die

    Anschlüsse ins 5-mil-Raster gelegt und dann das Board streng im 25 / 10

    / 5 mil Raster geroutet.  Jetzt gibts viele IC mit metrischem Raster, 

    da geht das nicht mehr,  da lege ich die Anschlüsse möglichst ins

    0,05-mm-Raster und route im 0,20 / 0,05-mm-Raster und ärgere mich über

    die verbliebenen zölligen Teile...   Eigentlich müsste ich allmählich

    alle meine älteren Bibliotheken in eine zweite metrische Version

    kopieren.  Noch scheue ich die Arbeit.

     

    Ich habe ja gesagt im metrischen Raster arbeiten. Man kann (und

    sollte) ja schon noch 50mil benutzen, dann aber als 1.27mm.

     

    Eagle arbeitet intern nunmal metrisch, da sollte man das nicht extern

    verwurschteln image