Hallo,
ich verwende gerade die neue Möglichkeit mit Abständen zwischen den
Netzklassen.
Nun wird von Bauteilen mit "not connected" Anschlüssen zu den benachbarten
Anschlüssen Clearance Fehler generiert.
Das ist logisch, da der eingesetzte Abstand zu gering ist und offensichtlich
das NC Pad auf Netz 0 bleibt. Das kann ich im DRC ignorieren.
Nun werden aber auch die Netzklassenabstände beim Erzeugen von Polygonen mit
dem entsprechenden Abstand erzeugt.
Dies macht mir nun Probleme, da meine Masseflächen z.B. um einen 78L05 nicht
mehr sauber geschlossen werden (siehe Bild).
Das Massepolygon habe ich nochmals weiß nachgezeichnet.
Gibt es eine einfachere Möglichkeit als meine aufwendige Lösung?
--> Bauteile müssen in Biblo mit weiteren NC Pins ergänzt werden.
--> Diese müssen im Stromlaufplan explizit noch mit einem Stück Wire
angeschlossen werden, der offen bleibt (Fehlermeldung im ERC)
--> Dann müssen diese offenen Anschlüssen noch der entsprechenden Netzklasse
zugeordnet werden.
Der Aufwand die Bauteile nachzuarbeiten und auch die NC Leitungsschnipsel im
Schaltplan sind unschön.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, im Board ein Pad oder auch Bereich
einer Netzklasse zuordnen zu können.
Danke für jeden Hinweis,
Siegfried Kleinöder
HE System Electronic