Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Pin-Abmessungen ver�ndern sich
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 968 views
  • Users 0 members are here
Related

Pin-Abmessungen ver�ndern sich

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

ich habe einen SIL-Platinenstecker 1.27 mm als neues Bauteil angelegt.

Die Isolationsabstände zwischen den Pins (shape: long) habe ich auf genau 0.15 mm

eingestellt. Dann das Device erzeugt und in mein Projekt eingefügt.

Nun ist der Isolationsabstand auf einmal 0.07 mm! Man sah schon

im Device-Editor,das scheinbar kein Isolationsabstand zwischen den Pins war.

 

Wie kann man diese Veränderung verhindern?

 

Gruß

Andreas

 

PS: Die Messmöglichkeiten in Eagle sind echt ein Scherz...

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hallo,

     

    das meine ich ja gerade. Eine Meßfunktion sollte auch unabhängig vom gerade eingestellten

    Raster mit voller Auflösung funktionieren. Auch die Leiterbahnlängen kann man nur

    über Umwege wie ULPs feststellen. Sowas gehört unbedingt standardmäßig in ein CAD-Programm

    (welches schon so lange auf dem Markt ist). Auch sollte es möglich sein, die Länge und Breite

    von z.B. Rechteckflächen beim Zeichnen angezeigt zu bekommen, und zwar ohne die Verwendung von MARK.

    Oder die Länge einer Leiterbahn sollte angezeigt werden, während sie gezeichnet/geroutet wird.

     

    Sowas sind "Kleinigkeiten" die man (ich zumindest) ständig braucht.

    Aber das gehört wohl eher in die Rubrik "suggest".

     

    Gruß

    Andreas

     

    PS: Die Messmöglichkeiten in Eagle sind echt ein Scherz...

    In wie fern?

     

    HELP MARK

    HELP GRID

     

    FINEST und dann entsprechend reinzoomen, damit kann man bis auf

    0.1 Micron messen.

     

    --

    MfG / Best regards

    A. Zaffran

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Andy Toelz schrieb:

    Hallo,

     

    ich habe einen SIL-Platinenstecker 1.27 mm als neues Bauteil angelegt.

    Die Isolationsabstände zwischen den Pins (shape: long) habe ich auf genau 0.15 mm

    eingestellt. Dann das Device erzeugt und in mein Projekt eingefügt.

    Nun ist der Isolationsabstand auf einmal 0.07 mm! Man sah schon

    im Device-Editor,das scheinbar kein Isolationsabstand zwischen den Pins war.

     

    Hallo,

     

    also ich versteh das so:

     

    1) In der Lib wird normalerweise nur noch der Drill definiert,  der Diameter auf 0 oder Auto.

    Man wählt den Drill i.d.R. so 0,2 mm über dem Stiftdurchmesser,  oder 0,1 mm darüber wenns eng

    wird.

     

    2) Im Brd bestimmen dann die dort geladenen image Design Rules / Restring mit dem %-Wert aus dem

    Drill das entstehende Pad,  jedoch limitiert auf die Min-Max-werte.  Die Werte unter Restring

    ERZEUGEN also das Pad.  Restring Min sollte daher dem Parameter des LP-Herstellers für Restringe

    entsprechen;  Restring % dem eigenen Geschmack.

     

    3) Will man ausnahmsweise größere Pads (zB für fette schwere Bauteile oder eben mechanisch

    belastete Stecker),  dann kann man einen entsprechenden größeren Diameter in der Lib vorgeben -

    einen kleineren aber nicht,  der würde ja das Restring Min verletzen und wird daher im Brd von

    den Design Rules vergrößert.

     

    4) Die Clearance in den Design Rules ist nur Prüfparameter,  sie verändert die Pads nicht.  Man

    kann also durchaus Pads erzeugen,  die dem Restring gehorchen und dann die Clearance verletzen.

       Die Clearance sollte dem Mindest-Isolationsabstand des LP-Herstellers entsprechen.

     

    5) Gerade bei kleinen Steckerleisten kann man da in Schwierigkeiten geraten,  wenn Drill +

    2*Restring Min + Clearance > Rastermaß werden...  Dann muss man die Design Rules und u.U. den

    LP-Hersteller anpassen.  Vielleicht nur 20% Restring ansetzen?  Oder einen engeren Drill.

     

    Ich habe z.B. Molex Stiftleisten mit RM 1,25.  Die bekommen 0,60 mm Drill,  0,20 mm Restring (=

    1,00 mm Diameter) und folglich 0,25 mm Clearance -- wären 0,25 mm Restring verlangt, dann hätte

      ich nur noch 0,15 mm Clearance,  keinen Stoplack mehr dazwischen und Probleme beim Handlöten.

     

    6) Die mitgelieferten Default Design Rules muss man folglich eigentlich immer durch eigene

    ersetzen,  die zum eigenen LP-Hersteller passen.  Man braucht vielleicht mehrere verschiedene

    für verschiedene Projekte mit verschiedenen Ansprüchen und Herstellern.

     

    7) Gerade bei kleinen Steckerleisten hätte man gerne große Pads für stabile Lötstellen.  Dafür

    gibt es die Padform Long,  aber an den anderen Parametern oben ändert das eigentlich gar nichts,

      sie werden nur in der einen Richtung genau doppelt so lang wie der Diameter angibt.  Man kann

    höchstens damit Restring Min des LP-Herstellers unterschreiten und hoffen,  dass es trotzdem

    klappt...

     

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest

    On 02/20/09 10:11, Andy Toelz wrote:

    Allerdings wird in meinem Fall durch das eigenmächtige Verändern, die in den Designregeln

    ebenfalls vorgegebene clearence verletzt (um 50% unterschritten).

     

    Das ist kein "eigenmächtiges Verändern" - es ist genau so definiert, daß

    sich der Restring eines Pads aus den Design-Regeln ergibt.

     

    Sie können das auch abschalten, indem Sie die Restring-Parameter in

    den Design-Regeln auf 0 setzen - dann wird genau der Wert genommen,

    den Sie in der Bibliothek definieren.

     

    Klaus Schmidinger

    --

    _______________________________________________________________

     

    Klaus Schmidinger                       Phone: +49-8635-6989-10

    CadSoft Computer GmbH                   Fax:   +49-8635-6989-40

    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de

    D-84568 Pleiskirchen, Germany           URL:     www.cadsoft.de

    _______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Allerdings wird in meinem Fall durch das eigenmächtige Verändern, die in den Designregeln

    ebenfalls vorgegebene clearence verletzt (um 50% unterschritten).

     

    Andreas

     

     

    ==> http://www.cadsoft.de/faq.htm#06012601

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

    CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

    FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Andy Toelz schrieb:

    Hallo,

     

    ich habe einen SIL-Platinenstecker 1.27 mm als neues Bauteil angelegt.

    Die Isolationsabstände zwischen den Pins (shape: long) habe ich auf genau 0.15 mm

    eingestellt. Dann das Device erzeugt und in mein Projekt eingefügt.

    Nun ist der Isolationsabstand auf einmal 0.07 mm! Man sah schon

    im Device-Editor,das scheinbar kein Isolationsabstand zwischen den Pins war.

     

    Wie kann man diese Veränderung verhindern?

     

    Lesen Sie dazu bitte den Beitrag:

    Re: Masken-Einstellungen in Bibliothek   vom  20.02.2009 09:36

     

     

    PS: Die Messmöglichkeiten in Eagle sind echt ein Scherz...

    In wie fern?

     

    HELP MARK

    HELP GRID

     

    FINEST und dann entsprechend reinzoomen, damit kann man bis auf

    0.1 Micron messen.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago

    Andy Toelz schrieb:

    Hallo,

     

    ich habe einen SIL-Platinenstecker 1.27 mm als neues Bauteil angelegt.

    Die Isolationsabstände zwischen den Pins (shape: long) habe ich auf genau 0.15 mm

    eingestellt. Dann das Device erzeugt und in mein Projekt eingefügt.

    Nun ist der Isolationsabstand auf einmal 0.07 mm! Man sah schon

    im Device-Editor,das scheinbar kein Isolationsabstand zwischen den Pins war.

     

    Wie kann man diese Veränderung verhindern?

     

    Gruß

    Andreas

     

    PS: Die Messmöglichkeiten in Eagle sind echt ein Scherz...

     

     

     

    ==> http://www.cadsoft.de/faq.htm#06012601

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

    CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

    FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Da schlagen leider wieder die globalen (Verstell-)Einstellzwänge des DRC

    zu image

    Wurde öfters schon diskutiert. In den Gruppen nach Stichwort &

    Lösungsmöglichkeiten suchen.

    r