Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Steckerleiste RM1,27mm vs DesignRules
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 5 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 901 views
  • Users 0 members are here
Related

Steckerleiste RM1,27mm vs DesignRules

e14 Contributor
e14 Contributor over 17 years ago

Hallo,

 

ich versuche gerade einen HARWIN  M52-040023V1045M52-040023V1045 Stecker im

Rastermaß 1,27 mm  als Libray zu erstellen bzw. die erstellte Lib zu

benutzen.

 

Ich habe wie im Datenblatt zum Stecker angegeben den Bohrdurchmesser

(Drill) für die Pads auf 0,8mm gestellt. Der Druchmesser (Diameter) der

Pads ist 1mm und der Typ des Pads ist auf "long". Dann sieht der Stecker

in der Library so aus wie gewünscht. Mit einem Restring von 0,1mm um die

Bohrung.

 

 

Das Problem entsteht jedoch, wenn ich den Stecker in eine Schaltung

einfüge. Dann wird er im Board nämlich mit überlappenden Pins

dargestellt. Das liegt daran, dass die Design-Rules die Größe der

Restringe vorschreiben. Diese werden ja in den Desing-Rules über ein

absolutes Minimum, ein absolutes Maximum und einen Prozentwert vom

Bohrdurchmesser festgelegt. Die Standard-Einstellungen sind z.B.

Min=10mil, %=25, Max=20mil. Mit diesen Einstellungen sind die Pads aller

anderen Bauteile so wie gewünscht. Z.B.bei den 2,54 mm Steckerleisten

aus con_harting. Für die 1,27mm Steckerleisten ergibt sich jedoch mit

dem vorgeschriebnen DRC-Minimum von 10mil = 0,254mm ein Überlappen der

Pads, da 0,8mm/2+0,254=0,654>1,27mm/2. Ein Ändern des Minimalwertes auf

0,1mm oder gar 0mm hilft aber leider auch nicht, da der Restring dann

noch vom Prozentwert bestimmt wird.

 

Leider macht Eagle dann wie in der FAQ beschrieben folgendes:

"Ist die Restringbreite, die sich aus dem vorgegebenen

Durchmesserwert ergibt, kleiner als der errechnete Wert oder

unterschreitet die vorgegebene Restringbreite den Minimumwert, wird das

Pad entsprechend den Design-Regeln vergrößert."

 

Es wird also der Prozentwert errechnet, woraus sich ein Restring von

25\% *0,8mm = 0,2mm ergibt. Damit überlappen die Pads des Steckers im RM

1,27mm.

 

Die logische Konsequenz ist jetzt also die Prozentangabe zu verringern.

Dann schrumpfen jedoch auch die Pads von anderen Bauteilen mit weil dort

der Pad-Durchmesser (Diameter) auf Auto steht. Folge: Alle anderen Pads

passe nicht mehr. Diese müsste ich also alle in der jeweiligen Library

auf eine feste Padgröße anpassen.

 

Das Problem ist, dass Eagle den Restring von sich aus vergrößert,

wenn er kleiner als der durch den Prozentwert im DRC errechnete ist.

Sinnvoll wäre es doch ihn nur dann zu errechnen wenn er kleiner als das

Minimum ist, bzw. beim Erstellen des Bauteils der Pad-Durchmesser als

"auto(matisch)" angegeben ist.

 

Die Frage ist jetzt also: Wie bekomme ich meinen Stecker ordentlich ins

Board ohne für alle anderen Bauteile den Restring in den Librarys fest

Einstellen zu müssen? Kann man das Einbeziehen der Prozentangabe in die

Berechnung bei fest eingestellen Pad-Durchmessern abstellen?

 

Danke und Gruß Holger

 

Links:

http://de.farnell.com/harwin/m52-040023v1045/header-vertical-1row-10way/dp/1099561?_requestid=263396

 

http://www.cadsoft.de/faq.htm.de#06012601

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Hallo

     

    Hans Lederer wrote:

    Die Prozentwerte verwende ich bislang eher nicht,  lieber feste Werte in

    der Lib je nach Bauteil und Zweck (z.B. für THT-Stecker meist möglichst

    große Pads zwecks Stabilität).

     

    Die Minimalwerte des DRC dagegen sind sehr sinnvoll:  die müssen den

    Vorschriften des Fertigers entsprechen.  Wenn das dann mal mit einem

    feinen Bauteil kollidiert,  muss man entweder Bauteil oder Fertiger

    austauschen,  da kann Eagle nun nichts dafür.

     

     

    Grzegorz Zalot wrote:

    > Das ist der Grund, warum ich eigentlich nie ein AUTO-Dlameter verwende

     

    Nach den beiden kommentaren scheint es mir so, als ob die bisherige

    Behandlung der Auto und Prozenteinstellung auch von anderen als nicht

    wirklich sinnvoll erachtet wird. Deshalb noch mal mein Vorschlag aus dem

      letzten Post:

     

    "Könnte man nicht die Gültigkeit des Diameter-Wertes in der LBR über die

    der Prozentregel stellen, statt wie bisher umgekehrt? So dass bei

    Einstellung "auto" der Prozentwert gilt, bei fester Vorgabe jedoch der

    Vorgabewert, solange innerhalb der Grenzen. Wenn nötig auch per

    Konfiguration abschaltbar/anschaltbar, um nicht mit irgendwelchen

    bisherigen Verwendungen zu kolidieren."

     

    Dann könnte man den Prozentwert sinnvoll nutzen, nämlich immer bei den

    Bauteilen bei denen man "auto" eingestellt hat. Und alle festen

    Einstellungen würden nur von den Min- und Max-Werten beeinflusst.

    Vielleicht könnte man ja mal drüber nachdenken diese Änderung im

    nächsten Update einfließen lassen. Gegebenenfalls einstellbar, dass  es

    keinen stört.

     

    Danke und Gruß Holger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Hallo

     

    Hans Lederer wrote:

    Die Prozentwerte verwende ich bislang eher nicht,  lieber feste Werte in

    der Lib je nach Bauteil und Zweck (z.B. für THT-Stecker meist möglichst

    große Pads zwecks Stabilität).

     

    Die Minimalwerte des DRC dagegen sind sehr sinnvoll:  die müssen den

    Vorschriften des Fertigers entsprechen.  Wenn das dann mal mit einem

    feinen Bauteil kollidiert,  muss man entweder Bauteil oder Fertiger

    austauschen,  da kann Eagle nun nichts dafür.

     

     

    Grzegorz Zalot wrote:

    > Das ist der Grund, warum ich eigentlich nie ein AUTO-Dlameter verwende

     

    Nach den beiden kommentaren scheint es mir so, als ob die bisherige

    Behandlung der Auto und Prozenteinstellung auch von anderen als nicht

    wirklich sinnvoll erachtet wird. Deshalb noch mal mein Vorschlag aus dem

      letzten Post:

     

    "Könnte man nicht die Gültigkeit des Diameter-Wertes in der LBR über die

    der Prozentregel stellen, statt wie bisher umgekehrt? So dass bei

    Einstellung "auto" der Prozentwert gilt, bei fester Vorgabe jedoch der

    Vorgabewert, solange innerhalb der Grenzen. Wenn nötig auch per

    Konfiguration abschaltbar/anschaltbar, um nicht mit irgendwelchen

    bisherigen Verwendungen zu kolidieren."

     

    Dann könnte man den Prozentwert sinnvoll nutzen, nämlich immer bei den

    Bauteilen bei denen man "auto" eingestellt hat. Und alle festen

    Einstellungen würden nur von den Min- und Max-Werten beeinflusst.

    Vielleicht könnte man ja mal drüber nachdenken diese Änderung im

    nächsten Update einfließen lassen. Gegebenenfalls einstellbar, dass  es

    keinen stört.

     

    Danke und Gruß Holger