Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Printspule in Platine einfügen??
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1502 views
  • Users 0 members are here
Related

Printspule in Platine einfügen??

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo

Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts ja

ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im Layout

Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei Anschlüssen

anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern verbinden? Im

Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann ich sie auch

nicht verbinden.

--

 

Mit besten Grüßen

Frank

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

    Frank schrieb:

    Hallo

    Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

    einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts

    ja ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im

    Layout Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei

    Anschlüssen anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern

    verbinden? Im Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann

    ich sie auch nicht verbinden.

     

    Hallo,

     

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein Bauelement im

    eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur eine Leiterbahn

    mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese spiralförmige

    Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber noch kein richtiges

    Device.

     

    Eine Printspule ist in Eagle ein grundsätzliches Problem,  denn dann

    sind ja beide Enden der Spirale dasselbe Netz!  Zwei Möglichkeiten:

     

    Entweder lässt man beide Enden an demselben Netz (zeichnet im Schaltplan

    an dieser Stelle quasi einen Kurzschluss ein,  oder eine symbolische

    Spule und benennt beide Teilnetze gleich),  dann muss man halt im Layout

    darauf achten,  dass man den Stromweg auch richtig über die Spirale

    führt und nicht wie sonst immer aus der Luftlinie irgendwo eine

    kürzestmögliche Brücke macht. So mach ich das, schon weil sich meine

    Spule in die Umgebung einpassen muss.

     

    Oder man nimmt zwei Netze,  kann ein fast normales Device erzeugen und

    bekommt dafür später DRC-Fehler,  weil die Kupferspirale beide Netze

    berührt.

     

    Man könnte auch noch tricksen und die Spirale in einen extra Layer

    legen,  der dann mit dem Kupferlayer eingeblendet wird.  Aber dann muss

    man gut aufpassen,  dass er bei der Fertigung nicht verloren geht.

     

     

    Zu diesem Thema gab es hier schon Diskussionen,  aber ich finde sie

    nicht mehr.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch in

    einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und gibt sie

    dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen und fertig

    ist das device image

     

    --

    Gruß / regards

     

    Jörn

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

    Frank schrieb:

    Hallo

    Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

    einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts

    ja ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im

    Layout Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei

    Anschlüssen anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern

    verbinden? Im Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann

    ich sie auch nicht verbinden.

     

    Hallo,

     

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein Bauelement im

    eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur eine Leiterbahn

    mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese spiralförmige

    Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber noch kein richtiges

    Device.

     

    Eine Printspule ist in Eagle ein grundsätzliches Problem,  denn dann

    sind ja beide Enden der Spirale dasselbe Netz!  Zwei Möglichkeiten:

     

    Entweder lässt man beide Enden an demselben Netz (zeichnet im Schaltplan

    an dieser Stelle quasi einen Kurzschluss ein,  oder eine symbolische

    Spule und benennt beide Teilnetze gleich),  dann muss man halt im Layout

    darauf achten,  dass man den Stromweg auch richtig über die Spirale

    führt und nicht wie sonst immer aus der Luftlinie irgendwo eine

    kürzestmögliche Brücke macht. So mach ich das, schon weil sich meine

    Spule in die Umgebung einpassen muss.

     

    Oder man nimmt zwei Netze,  kann ein fast normales Device erzeugen und

    bekommt dafür später DRC-Fehler,  weil die Kupferspirale beide Netze

    berührt.

     

    Man könnte auch noch tricksen und die Spirale in einen extra Layer

    legen,  der dann mit dem Kupferlayer eingeblendet wird.  Aber dann muss

    man gut aufpassen,  dass er bei der Fertigung nicht verloren geht.

     

     

    Zu diesem Thema gab es hier schon Diskussionen,  aber ich finde sie

    nicht mehr.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch in

    einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und gibt sie

    dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen und fertig

    ist das device image

     

    --

    Gruß / regards

     

    Jörn