Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Printspule in Platine einfügen??
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1500 views
  • Users 0 members are here
Related

Printspule in Platine einfügen??

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo

Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts ja

ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im Layout

Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei Anschlüssen

anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern verbinden? Im

Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann ich sie auch

nicht verbinden.

--

 

Mit besten Grüßen

Frank

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Moin,

     

    Ich brauche Sekundär min. 7V bei min 500 mA.

     

    ohne Eisen (Ferrit) sehe ich da keine Chance. Und dann sollte man

    überlegen, ob nicht ein gekaufter Wandler die preisgünstigere

    Lösung ist.

     

    MfG, Georg

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

    Joern Paschedag schrieb:

    Hans Lederer schrieb:

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein

    Bauelement im eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur

    eine Leiterbahn mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese

    spiralförmige Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber

    noch kein richtiges Device.

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch

    in einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und

    gibt sie dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen

    und fertig ist das device image

     

     

    Richtig,  wie oben erwähnt im Package - aber dann gibt halt der DRC zwei

    Overlap-Fehler aus, weil die Spirale die beiden Netze berührt,  aber

    fremdes Kupfer ist.  Damit muss man dann wohl leben.

     

    Diese Fehlermeldung ist quasi die verschärfte (wegen zwei betroffenen

    Netzen) Version des alten Problems mit DRC-Fehlern,  wenn man in

    irgendein Package zusätzliche Kupferpolygone o.ä. reinsetzen will.  Da

    warte ich immer noch auf eine saubere Lösung...

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    Da sich diese Spule als Kupfer auf der Leiterplatte befindet,

    sollte sie auch nicht in der Stückliste auftauchen, da sie nicht

    bestückt werden kann. Deshalb einfach nur ein Spulen-Symbol ohne

    Pins und Package im SCH in das NETz einfügen, an beiden Seiten ein

    NETz mit dem selben Namen, und schon gibt es keinen DRC-Fehler,

    wenn das ULP im BRD gestartet wird.

    Wie gesagt, diese Spule wird nicht bestückt und darf auch nicht in

    der Stückliste auftauchen, sonst verwirrt man den/die Einkäufer/in.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Frank schrieb:

    Danke für Erläuterung, dann werde ich wohl mit DRC Fehler leben müssen.

    Bei der Gelegenheit noch ne Fragen (auch wenn etwas offtopic).

    Hat jemand schonmal versucht Leistung über zwei Printspulen zu

    übertragen. Ich brauche Sekundär min. 7V bei min 500 mA. Ist das schon

    jemanden gelungen? Wenn ja wäre ich für ein paar Tipps in Hinsicht auf

    Leiterbahnbreite, Windungszahl, Frequenz dankbar. Ich hab dazu im Netz

    keine brauchbaren Infos gefunden.

     

     

    Im Prinzip geht das sicher,  man braucht halt eine reichlich hohe

    Frequenz.  Aber ob das mit offenen Luftspulen betreffs der Abstrahlung /

    EMV dann noch geht?  Das bezweifle ich sehr.  Mit geeigneten

    Ausfräsungen und einem eingesetzten Ferritkern aber schon,  in der

    Bauart gibt es kommerzielle DC/DC-Wandler.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Danke für Erläuterung, dann werde ich wohl mit DRC Fehler leben müssen.

    Bei der Gelegenheit noch ne Fragen (auch wenn etwas offtopic).

    Hat jemand schonmal versucht Leistung über zwei Printspulen zu

    übertragen. Ich brauche Sekundär min. 7V bei min 500 mA. Ist das schon

    jemanden gelungen? Wenn ja wäre ich für ein paar Tipps in Hinsicht auf

    Leiterbahnbreite, Windungszahl, Frequenz dankbar. Ich hab dazu im Netz

    keine brauchbaren Infos gefunden.

     

    --

     

    Mit besten Grüßen

    Frank

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Joern Paschedag schrieb:

    Hans Lederer schrieb:

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein Bauelement im

    eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur eine Leiterbahn

    mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese spiralförmige

    Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber noch kein

    richtiges Device.

     

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch in

    einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und gibt sie

    dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen und fertig

    ist das device image

     

     

    Richtig,  wie oben erwähnt im Package - aber dann gibt halt der DRC zwei Overlap-Fehler aus,

    weil die Spirale die beiden Netze berührt,  aber fremdes Kupfer ist.  Damit muss man dann wohl

    leben.

     

    Diese Fehlermeldung ist quasi die verschärfte (wegen zwei betroffenen Netzen) Version des alten

    Problems mit DRC-Fehlern,  wenn man in irgendein Package zusätzliche Kupferpolygone o.ä.

    reinsetzen will.  Da warte ich immer noch auf eine saubere Lösung...

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

    Frank schrieb:

    Hallo

    Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

    einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts

    ja ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im

    Layout Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei

    Anschlüssen anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern

    verbinden? Im Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann

    ich sie auch nicht verbinden.

     

    Hallo,

     

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein Bauelement im

    eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur eine Leiterbahn

    mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese spiralförmige

    Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber noch kein richtiges

    Device.

     

    Eine Printspule ist in Eagle ein grundsätzliches Problem,  denn dann

    sind ja beide Enden der Spirale dasselbe Netz!  Zwei Möglichkeiten:

     

    Entweder lässt man beide Enden an demselben Netz (zeichnet im Schaltplan

    an dieser Stelle quasi einen Kurzschluss ein,  oder eine symbolische

    Spule und benennt beide Teilnetze gleich),  dann muss man halt im Layout

    darauf achten,  dass man den Stromweg auch richtig über die Spirale

    führt und nicht wie sonst immer aus der Luftlinie irgendwo eine

    kürzestmögliche Brücke macht. So mach ich das, schon weil sich meine

    Spule in die Umgebung einpassen muss.

     

    Oder man nimmt zwei Netze,  kann ein fast normales Device erzeugen und

    bekommt dafür später DRC-Fehler,  weil die Kupferspirale beide Netze

    berührt.

     

    Man könnte auch noch tricksen und die Spirale in einen extra Layer

    legen,  der dann mit dem Kupferlayer eingeblendet wird.  Aber dann muss

    man gut aufpassen,  dass er bei der Fertigung nicht verloren geht.

     

     

    Zu diesem Thema gab es hier schon Diskussionen,  aber ich finde sie

    nicht mehr.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch in

    einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und gibt sie

    dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen und fertig

    ist das device image

     

    --

    Gruß / regards

     

    Jörn

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Frank schrieb:

    Hallo

    Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

    einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts ja

    ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im Layout

    Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei Anschlüssen

    anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern verbinden? Im

    Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann ich sie auch

    nicht verbinden.

     

    Hallo,

     

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein Bauelement im eigentlichen Sinne,  das

    bestückt würde,  sondern nur eine Leiterbahn mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese

    spiralförmige Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber noch kein richtiges Device.

     

    Eine Printspule ist in Eagle ein grundsätzliches Problem,  denn dann sind ja beide Enden der

    Spirale dasselbe Netz!  Zwei Möglichkeiten:

     

    Entweder lässt man beide Enden an demselben Netz (zeichnet im Schaltplan an dieser Stelle quasi

    einen Kurzschluss ein,  oder eine symbolische Spule und benennt beide Teilnetze gleich),  dann

    muss man halt im Layout darauf achten,  dass man den Stromweg auch richtig über die Spirale

    führt und nicht wie sonst immer aus der Luftlinie irgendwo eine kürzestmögliche Brücke macht.

    So mach ich das, schon weil sich meine Spule in die Umgebung einpassen muss.

     

    Oder man nimmt zwei Netze,  kann ein fast normales Device erzeugen und bekommt dafür später

    DRC-Fehler,  weil die Kupferspirale beide Netze berührt.

     

    Man könnte auch noch tricksen und die Spirale in einen extra Layer legen,  der dann mit dem

    Kupferlayer eingeblendet wird.  Aber dann muss man gut aufpassen,  dass er bei der Fertigung

    nicht verloren geht.

     

     

    Zu diesem Thema gab es hier schon Diskussionen,  aber ich finde sie nicht mehr.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Christoph Kukulies schrieb:

    Welches ULP verwenden Sie?

     

    Ich würde jetzt ein neues Bauteil definieren, pins vergeben, den

    Fußabdruck malen, die Abmessungen da hineinzeichnen und dann das

    Bauelement dem Schaltplan hinzufügen, woraufhine sdann auch im Layout

    auftauchen wird.

     

    Nun ich verwende spiral-coil.ulp

    Ob es in Bibliothek bei Package auch funktioniert hab ich nicht

    getestet. Wenn ja, dann muesste es so gehen wie du beschrieben hast.

    Ich habe gemerkt das ich ja auch einfach im Schaltplan einen Leiter

    entsprechend dem Pin umbenennen kann, dann kommt ja auch Luftlinie!

     

    Gibts noch ne andere Möglichkeit oder waren das die zwei einzigen?

     

     

    --

     

    Mit besten Grüßen

    Frank

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Frank schrieb:

    Hallo

    Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

    einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts ja

    ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im Layout

    Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei Anschlüssen

    anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern verbinden? Im

    Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann ich sie auch

    nicht verbinden.

     

    Darf ich als Erstklässler in Eagle fragen: Haben Sie's schon mal mit

    Erstellen eines neuen Bauelements in einer eigenen Lib versucht?

    Ich kenne das von Ihnen angesprochene Verfahren mittels ULP nicht.

    Welches ULP verwenden Sie?

     

     

    Ich würde jetzt ein neues Bauteil definieren, pins vergeben, den

    Fußabdruck malen, die Abmessungen da hineinzeichnen und dann das

    Bauelement dem Schaltplan hinzufügen, woraufhine sdann auch im Layout

    auftauchen wird.

     

    Oder Sind Sie schon in im 4. Schuljahr Eagle?

     

    Viele Grüße

    Christoph