Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Printspule in Platine einfügen??
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1502 views
  • Users 0 members are here
Related

Printspule in Platine einfügen??

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo

Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts ja

ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im Layout

Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei Anschlüssen

anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern verbinden? Im

Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann ich sie auch

nicht verbinden.

--

 

Mit besten Grüßen

Frank

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Joern Paschedag schrieb:

    Hans Lederer schrieb:

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein Bauelement im

    eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur eine Leiterbahn

    mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese spiralförmige

    Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber noch kein

    richtiges Device.

     

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch in

    einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und gibt sie

    dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen und fertig

    ist das device image

     

     

    Richtig,  wie oben erwähnt im Package - aber dann gibt halt der DRC zwei Overlap-Fehler aus,

    weil die Spirale die beiden Netze berührt,  aber fremdes Kupfer ist.  Damit muss man dann wohl

    leben.

     

    Diese Fehlermeldung ist quasi die verschärfte (wegen zwei betroffenen Netzen) Version des alten

    Problems mit DRC-Fehlern,  wenn man in irgendein Package zusätzliche Kupferpolygone o.ä.

    reinsetzen will.  Da warte ich immer noch auf eine saubere Lösung...

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Joern Paschedag schrieb:

    Hans Lederer schrieb:

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein Bauelement im

    eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur eine Leiterbahn

    mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese spiralförmige

    Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber noch kein

    richtiges Device.

     

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch in

    einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und gibt sie

    dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen und fertig

    ist das device image

     

     

    Richtig,  wie oben erwähnt im Package - aber dann gibt halt der DRC zwei Overlap-Fehler aus,

    weil die Spirale die beiden Netze berührt,  aber fremdes Kupfer ist.  Damit muss man dann wohl

    leben.

     

    Diese Fehlermeldung ist quasi die verschärfte (wegen zwei betroffenen Netzen) Version des alten

    Problems mit DRC-Fehlern,  wenn man in irgendein Package zusätzliche Kupferpolygone o.ä.

    reinsetzen will.  Da warte ich immer noch auf eine saubere Lösung...

     

    Grüße,  Hans Lederer