Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Printspule in Platine einfügen??
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1502 views
  • Users 0 members are here
Related

Printspule in Platine einfügen??

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo

Ich möchte gerne eine Printspule in ein Platinenlayout mit Schaltplan

einfügen. Nur wie mach ich das? Um die Printspule zu erstellen gibts ja

ein ULP. Aber so wie ich es ersehe funktioniert das ULP ja nur im Layout

Editor der Platine. Da kann ich zwar die Spule mit zwei Anschlüssen

anfügen, aber wie kann ich die dann mit bestimmten Leitern verbinden? Im

Schaltplan sind die Pin?s ja nicht zu sehen, also kann ich sie auch

nicht verbinden.

--

 

Mit besten Grüßen

Frank

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

    Joern Paschedag schrieb:

    Hans Lederer schrieb:

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein

    Bauelement im eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur

    eine Leiterbahn mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese

    spiralförmige Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber

    noch kein richtiges Device.

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch

    in einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und

    gibt sie dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen

    und fertig ist das device image

     

     

    Richtig,  wie oben erwähnt im Package - aber dann gibt halt der DRC zwei

    Overlap-Fehler aus, weil die Spirale die beiden Netze berührt,  aber

    fremdes Kupfer ist.  Damit muss man dann wohl leben.

     

    Diese Fehlermeldung ist quasi die verschärfte (wegen zwei betroffenen

    Netzen) Version des alten Problems mit DRC-Fehlern,  wenn man in

    irgendein Package zusätzliche Kupferpolygone o.ä. reinsetzen will.  Da

    warte ich immer noch auf eine saubere Lösung...

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    Da sich diese Spule als Kupfer auf der Leiterplatte befindet,

    sollte sie auch nicht in der Stückliste auftauchen, da sie nicht

    bestückt werden kann. Deshalb einfach nur ein Spulen-Symbol ohne

    Pins und Package im SCH in das NETz einfügen, an beiden Seiten ein

    NETz mit dem selben Namen, und schon gibt es keinen DRC-Fehler,

    wenn das ULP im BRD gestartet wird.

    Wie gesagt, diese Spule wird nicht bestückt und darf auch nicht in

    der Stückliste auftauchen, sonst verwirrt man den/die Einkäufer/in.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

    Joern Paschedag schrieb:

    Hans Lederer schrieb:

    eine Printspule ist gedruckte Luftspule.  Also gar kein

    Bauelement im eigentlichen Sinne,  das bestückt würde,  sondern nur

    eine Leiterbahn mit Umweg.  spiral-coil.ulp erzeugt einfach diese

    spiralförmige Leiterbahn (im Package oder direkt im Board),  aber

    noch kein richtiges Device.

     

    Das ulp spiral-coil kreiert nicht nur im brd eine Spule, sondern auch

    in einer lbr! Man kann im brd die Abmessungen der Spule testen und

    gibt sie dann in einer lbr als package ein. Noch ein Symbol hinzufügen

    und fertig ist das device image

     

     

    Richtig,  wie oben erwähnt im Package - aber dann gibt halt der DRC zwei

    Overlap-Fehler aus, weil die Spirale die beiden Netze berührt,  aber

    fremdes Kupfer ist.  Damit muss man dann wohl leben.

     

    Diese Fehlermeldung ist quasi die verschärfte (wegen zwei betroffenen

    Netzen) Version des alten Problems mit DRC-Fehlern,  wenn man in

    irgendein Package zusätzliche Kupferpolygone o.ä. reinsetzen will.  Da

    warte ich immer noch auf eine saubere Lösung...

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

    Da sich diese Spule als Kupfer auf der Leiterplatte befindet,

    sollte sie auch nicht in der Stückliste auftauchen, da sie nicht

    bestückt werden kann. Deshalb einfach nur ein Spulen-Symbol ohne

    Pins und Package im SCH in das NETz einfügen, an beiden Seiten ein

    NETz mit dem selben Namen, und schon gibt es keinen DRC-Fehler,

    wenn das ULP im BRD gestartet wird.

    Wie gesagt, diese Spule wird nicht bestückt und darf auch nicht in

    der Stückliste auftauchen, sonst verwirrt man den/die Einkäufer/in.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger