Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) eagle footprints austauschen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 5 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 935 views
  • Users 0 members are here
Related

eagle footprints austauschen

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Moin.

 

Mir ist ein mitteklgroßes Eagle-Projekt (v.5.4) mit der Bitte um

Nachproduktion überreicht worden. Leider sind die Pads der SMD-Footprints

sehr knapp bemessen. Sie sind gerade mal so groß, wie die Auflagefläche

der Pins. Eine handbestückung möchte ich mir damit nicht antun. Außerdem

wurde für R und C durchgängig 1206 benutzt, während wir hier nur 0805

vorrätig haben. Mit anderen Worten, ich wüerde gerne im Layout die

Footprints austauschen.

 

Nun hat der Original-Autor, der leider nicht mehr greifbar ist, nicht die

allgemeine Lib benutzt, sondern eine selbst-definierte, die ich natürlich

nicht mit übergeben bekommen habe. In der privaten lib sind keine

passenden Footprints zur Auswahl enthalten. Gemäß einem Tipp aus

de.sci.electonics habe ich mit exp-project-lbr.ulp eine lib aus dem

Projekt exportiert. In diese Lib konnte ich auch erfolgreich die

gewünschten Footprints ergänzen.

 

Die Lib habe ich genauso benannt, wie in den Properties der Komponenten

ablesbar war. Mit "Use.." aus dem Menü library habe ich sie aktiviert.

Und wenn ich ein neues Bauteil einfüge, dann sind auch die neuen

Footprints verfügbar. Die bereits imm Schaltplan befindlichen Bauteile

haben von der Ergänzung allerdings nichts mitbekommen. Auch "Update.."

und "Update all" halfen nicht weiter.

 

Gibt es noch einen Handgriff, den ich betätigen muss, damit die Symbole

im Schaltplan mit der modifizierten lib verknüpft werden? Oder muss die

lib vielleicht anders benannt werden? Wenn ja, wie?

 

-<(kaimartin)>-

--

Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895

Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211     

Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de

GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Kai-Martin wrote:

    On Wed, 29 Apr 2009 10:38:13 -0700, Joerg wrote:

     

    Hallo Joerg. Da hätte ich auch in dsp bleiben können image

     

     

    d.s.e. image

     

     

    IIRC gelang "Update All" nur bei gleichnamigen Bauteilen.

     

    Hm. In der exportierten Lib haben alle Bauteile, oder Footprints den

    Namen der exportierten lib mit Tiefstrich voran gestellt. Ich hatte das

    als formale Andeutung der Hierarchie gehalten. Wenn es tatsächlich Teil

    des Namens ist, hilft vielleicht iene Umbenennung. Das werde ich morgen

    ausprobieren.

     

     

    Genau weiss ich es bei passiven Teilen wo kein Default Value angelegt

    wurde nicht. Bei Opamps war es jedenfalls so, dass Eagle nur die mit dem

    gleichen Namen erfasste. Ich hatte noch etliche auf LM833 benannte drauf

    und die hat es in Ruhe gelassen (was in diesem Fall auch so sein sollte).

     

    In

    meinem Fall die Umstellung eines Opamp auf ein anderes Gehaeuse,

    was Eagle denn auch brav vollzog. Bei R und C sind aber i.d.R. in

    der Lib keine Werte eingetragen, das geschieht nach dem Plazieren.

     

    Du meinst, der Wert wird von eagle als Teil des Namens interpretiert?

     

     

    Zumindest sah das in meinem Fall so aus. Wenn es dann immer noch zickt,

    ist es eventuell weniger zeitaufwendig, alle R und C zu loeschen und

    neue zu plazieren. Es sei denn das ist ein monstroeses Board mit ueber

    1000 Bauteilen. Wenn viele 100K Pullups und so drauf sind, geht ja noch

    Copy&Paste. Oder auf Pleiskirchnerisch Cut&Paste image

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Kai-Martin wrote:

    On Wed, 29 Apr 2009 10:38:13 -0700, Joerg wrote:

     

    Hallo Joerg. Da hätte ich auch in dsp bleiben können image

     

     

    d.s.e. image

     

     

    IIRC gelang "Update All" nur bei gleichnamigen Bauteilen.

     

    Hm. In der exportierten Lib haben alle Bauteile, oder Footprints den

    Namen der exportierten lib mit Tiefstrich voran gestellt. Ich hatte das

    als formale Andeutung der Hierarchie gehalten. Wenn es tatsächlich Teil

    des Namens ist, hilft vielleicht iene Umbenennung. Das werde ich morgen

    ausprobieren.

     

     

    Genau weiss ich es bei passiven Teilen wo kein Default Value angelegt

    wurde nicht. Bei Opamps war es jedenfalls so, dass Eagle nur die mit dem

    gleichen Namen erfasste. Ich hatte noch etliche auf LM833 benannte drauf

    und die hat es in Ruhe gelassen (was in diesem Fall auch so sein sollte).

     

    In

    meinem Fall die Umstellung eines Opamp auf ein anderes Gehaeuse,

    was Eagle denn auch brav vollzog. Bei R und C sind aber i.d.R. in

    der Lib keine Werte eingetragen, das geschieht nach dem Plazieren.

     

    Du meinst, der Wert wird von eagle als Teil des Namens interpretiert?

     

     

    Zumindest sah das in meinem Fall so aus. Wenn es dann immer noch zickt,

    ist es eventuell weniger zeitaufwendig, alle R und C zu loeschen und

    neue zu plazieren. Es sei denn das ist ein monstroeses Board mit ueber

    1000 Bauteilen. Wenn viele 100K Pullups und so drauf sind, geht ja noch

    Copy&Paste. Oder auf Pleiskirchnerisch Cut&Paste image

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/