Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) eagle footprints austauschen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 5 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 933 views
  • Users 0 members are here
Related

eagle footprints austauschen

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Moin.

 

Mir ist ein mitteklgroßes Eagle-Projekt (v.5.4) mit der Bitte um

Nachproduktion überreicht worden. Leider sind die Pads der SMD-Footprints

sehr knapp bemessen. Sie sind gerade mal so groß, wie die Auflagefläche

der Pins. Eine handbestückung möchte ich mir damit nicht antun. Außerdem

wurde für R und C durchgängig 1206 benutzt, während wir hier nur 0805

vorrätig haben. Mit anderen Worten, ich wüerde gerne im Layout die

Footprints austauschen.

 

Nun hat der Original-Autor, der leider nicht mehr greifbar ist, nicht die

allgemeine Lib benutzt, sondern eine selbst-definierte, die ich natürlich

nicht mit übergeben bekommen habe. In der privaten lib sind keine

passenden Footprints zur Auswahl enthalten. Gemäß einem Tipp aus

de.sci.electonics habe ich mit exp-project-lbr.ulp eine lib aus dem

Projekt exportiert. In diese Lib konnte ich auch erfolgreich die

gewünschten Footprints ergänzen.

 

Die Lib habe ich genauso benannt, wie in den Properties der Komponenten

ablesbar war. Mit "Use.." aus dem Menü library habe ich sie aktiviert.

Und wenn ich ein neues Bauteil einfüge, dann sind auch die neuen

Footprints verfügbar. Die bereits imm Schaltplan befindlichen Bauteile

haben von der Ergänzung allerdings nichts mitbekommen. Auch "Update.."

und "Update all" halfen nicht weiter.

 

Gibt es noch einen Handgriff, den ich betätigen muss, damit die Symbole

im Schaltplan mit der modifizierten lib verknüpft werden? Oder muss die

lib vielleicht anders benannt werden? Wenn ja, wie?

 

-<(kaimartin)>-

--

Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895

Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211     

Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de

GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    On Thu, 30 Apr 2009 08:19:59 +0200, Tilmann Reh wrote:

     

    Vielleicht wärst Du in der Summe doch schneller gewesen, wenn Du einfach

    mit REPLACE die vorhandenen Bauteile durch bekannte aus Deiner

    Bibliothek ersetzt hättest

     

    Da gebe ich Dir Recht. Allerdings finde ich es schon sinnvoll, ein

    weniger mühsames Verfahren zu haben, mit dem ich solche Anpassungen an

    lokale Bedürfnisse vornehmen kann. Das aktuelle Layout wird sicher nicht

    das letzte eagle-Projekt sein, das mich aus fremder Quelle erreicht.

    Außerdem habe ich unterwegs ein Stück Umgang mit eagle-libs und eagle-

    scripten gelernt. Ich verbuche das unter "Einarbeitung in eagle".

     

    -<(kaimartin)>-

     

     

     

     

     

    --

    /home/kmk/.signature_news

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Kai-Martin schrieb:

     

    Hm. In der exportierten Lib haben alle Bauteile, oder Footprints den

    Namen der exportierten lib mit Tiefstrich voran gestellt. Ich hatte das

    als formale Andeutung der Hierarchie gehalten. Wenn es tatsächlich Teil

    des Namens ist, hilft vielleicht iene Umbenennung. Das werde ich morgen

    ausprobieren.

     

    Bei dem Export-ULP kann man einstellen, ob die Bauteile diesen

    vorangestellten Namen erhalten sollen oder nicht. Solltest Du in diesem

    Fall unbedingt deaktivieren.

     

    Für das Update muß sowohl der Name der Bibliothek als auch der des

    Device exakt übereinstimmen. Achtung: Bei Device-Sets mit mehreren

    Package-Varianten ist es nicht ausreichend, daß der "gesamte" Name

    übereinstimmt, sondern auch der Devicename selbst und das Anhängsel fürs

    Package müssen einzeln übereinstimmen. (Beispiel: Device R10 ist etwas

    anderes als Device R Variante 10, auch wenn beide in allen Listen und

    Info-Fenstern exakt gleich aussehen.)

     

    In

    meinem Fall die Umstellung eines Opamp auf ein anderes Gehaeuse,

    was Eagle denn auch brav vollzog. Bei R und C sind aber i.d.R. in

    der Lib keine Werte eingetragen, das geschieht nach dem Plazieren.

     

    Du meinst, der Wert wird von eagle als Teil des Namens interpretiert?

     

    Nein, Values sind beim Update unerheblich.

     

    Vielleicht wärst Du in der Summe doch schneller gewesen, wenn Du einfach

    mit REPLACE die vorhandenen Bauteile durch bekannte aus Deiner

    Bibliothek ersetzt hättest (hatte ich auch schon in dse geschrieben).

    Auch bei vielen Bauteilen wärst Du damit sicher längst fertig und

    hättest nun einen sauberen Stand.

     

    Ansonsten könntest Du noch den UpdateMan.ulp versuchen, das den Vorgang

    automatisiert. Aber auch dazu brauchst Du etwas Vorbereitung und

    Einarbeitung... Ich halte nach wie vor REPLACE für das Mittel der Wahl,

    gerade weil es seit V5 auch bei konsistenten Dateien funktioniert.

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Kai-Martin wrote:

    On Wed, 29 Apr 2009 10:38:13 -0700, Joerg wrote:

     

    Hallo Joerg. Da hätte ich auch in dsp bleiben können image

     

     

    d.s.e. image

     

     

    IIRC gelang "Update All" nur bei gleichnamigen Bauteilen.

     

    Hm. In der exportierten Lib haben alle Bauteile, oder Footprints den

    Namen der exportierten lib mit Tiefstrich voran gestellt. Ich hatte das

    als formale Andeutung der Hierarchie gehalten. Wenn es tatsächlich Teil

    des Namens ist, hilft vielleicht iene Umbenennung. Das werde ich morgen

    ausprobieren.

     

     

    Genau weiss ich es bei passiven Teilen wo kein Default Value angelegt

    wurde nicht. Bei Opamps war es jedenfalls so, dass Eagle nur die mit dem

    gleichen Namen erfasste. Ich hatte noch etliche auf LM833 benannte drauf

    und die hat es in Ruhe gelassen (was in diesem Fall auch so sein sollte).

     

    In

    meinem Fall die Umstellung eines Opamp auf ein anderes Gehaeuse,

    was Eagle denn auch brav vollzog. Bei R und C sind aber i.d.R. in

    der Lib keine Werte eingetragen, das geschieht nach dem Plazieren.

     

    Du meinst, der Wert wird von eagle als Teil des Namens interpretiert?

     

     

    Zumindest sah das in meinem Fall so aus. Wenn es dann immer noch zickt,

    ist es eventuell weniger zeitaufwendig, alle R und C zu loeschen und

    neue zu plazieren. Es sei denn das ist ein monstroeses Board mit ueber

    1000 Bauteilen. Wenn viele 100K Pullups und so drauf sind, geht ja noch

    Copy&Paste. Oder auf Pleiskirchnerisch Cut&Paste image

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    On Wed, 29 Apr 2009 10:38:13 -0700, Joerg wrote:

     

    Hallo Joerg. Da hätte ich auch in dsp bleiben können image

     

    IIRC gelang "Update All" nur bei gleichnamigen Bauteilen.

     

    Hm. In der exportierten Lib haben alle Bauteile, oder Footprints den

    Namen der exportierten lib mit Tiefstrich voran gestellt. Ich hatte das

    als formale Andeutung der Hierarchie gehalten. Wenn es tatsächlich Teil

    des Namens ist, hilft vielleicht iene Umbenennung. Das werde ich morgen

    ausprobieren.

     

     

    In

    meinem Fall die Umstellung eines Opamp auf ein anderes Gehaeuse,

    was Eagle denn auch brav vollzog. Bei R und C sind aber i.d.R. in

    der Lib keine Werte eingetragen, das geschieht nach dem Plazieren.

     

    Du meinst, der Wert wird von eagle als Teil des Namens interpretiert?

     

    -<(kaimartin)>-

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Kai-Martin Knaak wrote:

    Moin.

     

    Mir ist ein mitteklgroßes Eagle-Projekt (v.5.4) mit der Bitte um

    Nachproduktion überreicht worden. Leider sind die Pads der SMD-Footprints

    sehr knapp bemessen. Sie sind gerade mal so groß, wie die Auflagefläche

    der Pins. Eine handbestückung möchte ich mir damit nicht antun. Außerdem

    wurde für R und C durchgängig 1206 benutzt, während wir hier nur 0805

    vorrätig haben. Mit anderen Worten, ich wüerde gerne im Layout die

    Footprints austauschen.

     

    Nun hat der Original-Autor, der leider nicht mehr greifbar ist, nicht die

    allgemeine Lib benutzt, sondern eine selbst-definierte, die ich natürlich

    nicht mit übergeben bekommen habe. In der privaten lib sind keine

    passenden Footprints zur Auswahl enthalten. Gemäß einem Tipp aus

    de.sci.electonics habe ich mit exp-project-lbr.ulp eine lib aus dem

    Projekt exportiert. In diese Lib konnte ich auch erfolgreich die

    gewünschten Footprints ergänzen.

     

    Die Lib habe ich genauso benannt, wie in den Properties der Komponenten

    ablesbar war. Mit "Use.." aus dem Menü library habe ich sie aktiviert.

    Und wenn ich ein neues Bauteil einfüge, dann sind auch die neuen

    Footprints verfügbar. Die bereits imm Schaltplan befindlichen Bauteile

    haben von der Ergänzung allerdings nichts mitbekommen. Auch "Update.."

    und "Update all" halfen nicht weiter.

     

    Gibt es noch einen Handgriff, den ich betätigen muss, damit die Symbole

    im Schaltplan mit der modifizierten lib verknüpft werden? Oder muss die

    lib vielleicht anders benannt werden? Wenn ja, wie?

     

     

    Ist lange her, dass ich so etwas machen musste. IIRC gelang "Update All"

    nur bei gleichnamigen Bauteilen. In meinem Fall die Umstellung eines

    Opamp auf ein anderes Gehaeuse, was Eagle denn auch brav vollzog. Bei R

    und C sind aber i.d.R. in der Lib keine Werte eingetragen, das geschieht

    nach dem Plazieren.

     

    Ein Test (aber bitte nicht an den Original Files ...): Alle Werte wieder

    so loeschen, dass der Lib Standardeintrag drin ist. Dann Footprint

    aendern und sehen ob es diesmal "durchschnackelt". Falls ja, dann alle

    Werte von Hand wieder neu eintippen. Ist weniger Arbeit als es scheint,

    ich hatte mal auf Kundenwunsch alle R's auf andere Notation umschreiben

    muessen und das war trotz 500-Teile Board in weniger als 30min erledigt.

     

    Zur allergroessten Not alle komplett loeschen und Deine neuen plazieren.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.