Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Doppelter Sourceanschluss
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1218 views
  • Users 0 members are here
Related

Doppelter Sourceanschluss

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

Problem wie folgt:

Ein GaAs-FET besitzt 2 Source-Anschlüsse die intern miteinander verbunden

sind. Bei der Definition des

Packages sind daher 4 Pads zu setzen.

 

Beim Versuch im Package beide Source-Anschlüsse mit dem  Namen "Source" zu

bezeichnen tritt jedoch der Fehler  "Name bereits vergeben" auf. Die Pads

wurden daher mit Source1 und Source2 bezeichnet.

 

Der Versuch im Device Editor nun beide Source-Pads mit dem im Symbol

benannten EINEN Sourceanschluß zu verbinden scheitert jedoch auch, da nach

dem Verbinden von Source mit Source1 (in der Package) Source des Symbols zum

Verbinden mit dem Source2 Anschluss im Package nicht mehr zur Auswahl steht

(weil bereits mit Source1 verbunden).

 

-


 

Die Idee im Package beide Source Pads miteinander zu verbinden, also als ein

Pad zu definieren, bringt mich aber auch nicht weiter, da ich bei 20 GHz

eine Sourcebahn zwischen Gate und Drain nicht gebrauchen kann!

 

Was tun?

 

Für Hilfe, danke im voraus!

 

Gruß

Peter Krengel (DG4EK)

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

     

    OT:  wie könnte man eigentlich hier in einer Antwort auf einen älteren Faden verlinken?

     

    Am einfachsten über die Angabe der Message-ID (aus dem Header kopieren).

    Einem solchen "Link" können einige Newsclients folgen - aber nicht

    alle, daher ist es in der Praxis besser, Datum und Betreff anzugeben.

     

    Und wie kann man Volltext suchen?  Da müsste ich eigentlich die ganze Newsgroup lokal

    heruntergeladen haben, oder?  (ich nutze Thunderbird;  der reicht mir, da ich kaum noch im

    Usenet unterwegs bin)

     

    Ja, für die Volltextsuche muß die Newsgroup lokal ("offline") vorliegen.

    Für eine aktuelle Suche ist es aber vermutlich sinnvoller/einfacher, die

    Web-Plattform von James Morrison zu nutzen - nur dann bitte nicht von

    dort posten, da kommt derzeit nur Müll bei 'raus.

     

    EAGLE hat eine strikte 1:1 Zuordnung zwischen Pins und Pads. Dein Symbol

    braucht also auch zwei Pins, die im Schaltbild dann auch beide

    angeschlossen werden.

     

    In solchen Fällen lege ich manchmal die beiden Pins im Symbol aufeinander (einer short, einer

    Middle) - wenn man das weiß oder Layer 93 PINS einschaltet,  kann man sie einzeln oder beide

    anschließen,  und nachher für die Doku siehts doch aufgeräumt aus.  Z.B. für Sicherungshalter

    oder Flachsteckzungen o.ä.

     

    Man kann m.W. sogar identisch lange Pins aufeinander legen. Ich mache

    das in der Praxis aber nicht, sondern verwende wirklich separate Pins

    auch im Schaltbild. Sieht nicht ganz so aufgeräumt aus, ist aber absolut

    eindeutig.

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

     

    OT:  wie könnte man eigentlich hier in einer Antwort auf einen älteren Faden verlinken?

     

    Am einfachsten über die Angabe der Message-ID (aus dem Header kopieren).

    Einem solchen "Link" können einige Newsclients folgen - aber nicht

    alle, daher ist es in der Praxis besser, Datum und Betreff anzugeben.

     

    Und wie kann man Volltext suchen?  Da müsste ich eigentlich die ganze Newsgroup lokal

    heruntergeladen haben, oder?  (ich nutze Thunderbird;  der reicht mir, da ich kaum noch im

    Usenet unterwegs bin)

     

    Ja, für die Volltextsuche muß die Newsgroup lokal ("offline") vorliegen.

    Für eine aktuelle Suche ist es aber vermutlich sinnvoller/einfacher, die

    Web-Plattform von James Morrison zu nutzen - nur dann bitte nicht von

    dort posten, da kommt derzeit nur Müll bei 'raus.

     

    EAGLE hat eine strikte 1:1 Zuordnung zwischen Pins und Pads. Dein Symbol

    braucht also auch zwei Pins, die im Schaltbild dann auch beide

    angeschlossen werden.

     

    In solchen Fällen lege ich manchmal die beiden Pins im Symbol aufeinander (einer short, einer

    Middle) - wenn man das weiß oder Layer 93 PINS einschaltet,  kann man sie einzeln oder beide

    anschließen,  und nachher für die Doku siehts doch aufgeräumt aus.  Z.B. für Sicherungshalter

    oder Flachsteckzungen o.ä.

     

    Man kann m.W. sogar identisch lange Pins aufeinander legen. Ich mache

    das in der Praxis aber nicht, sondern verwende wirklich separate Pins

    auch im Schaltbild. Sieht nicht ganz so aufgeräumt aus, ist aber absolut

    eindeutig.

     

    Tilmann