Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Doppelter Sourceanschluss
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1216 views
  • Users 0 members are here
Related

Doppelter Sourceanschluss

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

Problem wie folgt:

Ein GaAs-FET besitzt 2 Source-Anschlüsse die intern miteinander verbunden

sind. Bei der Definition des

Packages sind daher 4 Pads zu setzen.

 

Beim Versuch im Package beide Source-Anschlüsse mit dem  Namen "Source" zu

bezeichnen tritt jedoch der Fehler  "Name bereits vergeben" auf. Die Pads

wurden daher mit Source1 und Source2 bezeichnet.

 

Der Versuch im Device Editor nun beide Source-Pads mit dem im Symbol

benannten EINEN Sourceanschluß zu verbinden scheitert jedoch auch, da nach

dem Verbinden von Source mit Source1 (in der Package) Source des Symbols zum

Verbinden mit dem Source2 Anschluss im Package nicht mehr zur Auswahl steht

(weil bereits mit Source1 verbunden).

 

-


 

Die Idee im Package beide Source Pads miteinander zu verbinden, also als ein

Pad zu definieren, bringt mich aber auch nicht weiter, da ich bei 20 GHz

eine Sourcebahn zwischen Gate und Drain nicht gebrauchen kann!

 

Was tun?

 

Für Hilfe, danke im voraus!

 

Gruß

Peter Krengel (DG4EK)

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Joerg schrieb:

    Wenn ich das richtig verstehe, koennte das aber in diesem Fall nur

    jemand tun, der Version 5.0 hat. Geht vermutlich auch mit der Freeware,

    aber wuerde das dann von Cadsoft als legal angesehen wenn man

    kommerzieller Nutzer ist (und nicht umsteigen moechte)?

     

    Die Möglichkeit LBRs als SCRIPT auszugeben, ist ganz legal, egal mit

    welcher Version, oder Edition. Also auch die Freeware kann dazu benutzt

    werden.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer

                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    A. Zaffran wrote:

    Joerg schrieb:

    Ing. J.M. Rafetseder wrote:

    ... war aber beim Adler bei jeder Versionsänderung so, dass eine

    nicht existente Version verlangt wurde, wenn man mit der vorherigen

    etwas

     

    Die Weiterentwicklung einer neuen Version beginnt bei der letzen

    aktuellen Version, es wird intern einfach weitergezählt, bis man

    zur ersten Beta-Version kommt. image

     

     

    Hmm, das duerfen wir zumindest in der Medizin und Aeronautik nicht,

    zumindest darf so eine interne (d.h. nicht per ECO freigegebene)

    Versionsnummer dann nicht in Warnfenstern und dergleichen auftauchen.

    Wuerde der Herr Kommissar nicht moegen image

     

     

    öffnen wollte. Gemeint ist hier natürlich V5.x.

     

    Seltsam. Da muss man aber erstmal drauf kommen image

     

    Schade, dass nicht wenigstens die Libraries rueckwaertskompatibel

    geblieben sind. Unter Weglassung der zusaetzlichen Attribute und so

    weiter.

     

    Das kann jeder für sich selbst entscheiden, mit EXPORT SCRIPT

    kann man die LBR aus dem LBR-Editor exportieren, und dann in

    jeder älteren Eagle-Version als SCRIPT einlesen. Man muß nur

    dann für sich selbst entscheiden, entsprechende Meldungen zu

    ignorieren, oder nicht.

     

    HELP EXPORT

    HELP SCRIPT

     

     

    Wenn ich das richtig verstehe, koennte das aber in diesem Fall nur

    jemand tun, der Version 5.0 hat. Geht vermutlich auch mit der Freeware,

    aber wuerde das dann von Cadsoft als legal angesehen wenn man

    kommerzieller Nutzer ist (und nicht umsteigen moechte)?

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Joerg schrieb:

    Ing. J.M. Rafetseder wrote:

    ... war aber beim Adler bei jeder Versionsänderung so, dass eine nicht

    existente Version verlangt wurde, wenn man mit der vorherigen etwas

     

    Die Weiterentwicklung einer neuen Version beginnt bei der letzen

    aktuellen Version, es wird intern einfach weitergezählt, bis man

    zur ersten Beta-Version kommt. image

     

    öffnen wollte. Gemeint ist hier natürlich V5.x.

     

    Seltsam. Da muss man aber erstmal drauf kommen image

     

    Schade, dass nicht wenigstens die Libraries rueckwaertskompatibel

    geblieben sind. Unter Weglassung der zusaetzlichen Attribute und so weiter.

     

    Das kann jeder für sich selbst entscheiden, mit EXPORT SCRIPT

    kann man die LBR aus dem LBR-Editor exportieren, und dann in

    jeder älteren Eagle-Version als SCRIPT einlesen. Man muß nur

    dann für sich selbst entscheiden, entsprechende Meldungen zu

    ignorieren, oder nicht.

     

    HELP EXPORT

    HELP SCRIPT

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer

                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Ing. J.M. Rafetseder wrote:

    ... war aber beim Adler bei jeder Versionsänderung so, dass eine nicht

    existente Version verlangt wurde, wenn man mit der vorherigen etwas öffnen

    wollte. Gemeint ist hier natürlich V5.x.

     

     

    Seltsam. Da muss man aber erstmal drauf kommen image

     

    Schade, dass nicht wenigstens die Libraries rueckwaertskompatibel

    geblieben sind. Unter Weglassung der zusaetzlichen Attribute und so weiter.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    .... war aber beim Adler bei jeder Versionsänderung so, dass eine nicht

    existente Version verlangt wurde, wenn man mit der vorherigen etwas öffnen

    wollte. Gemeint ist hier natürlich V5.x.

    r

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Volker Wieder wrote:

    Hallo Peter,

     

    im Anhang ist die von mir erweiterte

    FET Library

    da ist der ATF35143; NE3509M04; NE25139 ...

    drin

    Vielleicht kannst du damit was anfangen

     

     

     

    Kommt aber bei V4 Benutzern eine seltsame Warnung, dass diese Library

    nur ab V4.60 geht. Eine hoehere als 4.16 gab es aber nicht ...

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

     

    OT:  wie könnte man eigentlich hier in einer Antwort auf einen älteren Faden verlinken?

     

    Am einfachsten über die Angabe der Message-ID (aus dem Header kopieren).

    Einem solchen "Link" können einige Newsclients folgen - aber nicht

    alle, daher ist es in der Praxis besser, Datum und Betreff anzugeben.

     

    Und wie kann man Volltext suchen?  Da müsste ich eigentlich die ganze Newsgroup lokal

    heruntergeladen haben, oder?  (ich nutze Thunderbird;  der reicht mir, da ich kaum noch im

    Usenet unterwegs bin)

     

    Ja, für die Volltextsuche muß die Newsgroup lokal ("offline") vorliegen.

    Für eine aktuelle Suche ist es aber vermutlich sinnvoller/einfacher, die

    Web-Plattform von James Morrison zu nutzen - nur dann bitte nicht von

    dort posten, da kommt derzeit nur Müll bei 'raus.

     

    EAGLE hat eine strikte 1:1 Zuordnung zwischen Pins und Pads. Dein Symbol

    braucht also auch zwei Pins, die im Schaltbild dann auch beide

    angeschlossen werden.

     

    In solchen Fällen lege ich manchmal die beiden Pins im Symbol aufeinander (einer short, einer

    Middle) - wenn man das weiß oder Layer 93 PINS einschaltet,  kann man sie einzeln oder beide

    anschließen,  und nachher für die Doku siehts doch aufgeräumt aus.  Z.B. für Sicherungshalter

    oder Flachsteckzungen o.ä.

     

    Man kann m.W. sogar identisch lange Pins aufeinander legen. Ich mache

    das in der Praxis aber nicht, sondern verwende wirklich separate Pins

    auch im Schaltbild. Sieht nicht ganz so aufgeräumt aus, ist aber absolut

    eindeutig.

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Tilmann Reh schrieb:

    >

    Ein häufiges Problem - und eine ebenso häufige Frage hier, lies mal die

    älteren Beiträge. Hint: mit OjE siehst Du wahrscheinlich nur ein paar

    Tage, nimm einen gescheiten Newsclient und lade /alle/.

     

    [Dieser Tip ist durchaus ernst gemeint: sehr viele Fragen werden immer

    wieder gestellt und wären durch Lesen der älteren Beiträge schnell

    beantwortet.]

     

     

    OT:  wie könnte man eigentlich hier in einer Antwort auf einen älteren Faden verlinken?

    Und wie kann man Volltext suchen?  Da müsste ich eigentlich die ganze Newsgroup lokal

    heruntergeladen haben, oder?  (ich nutze Thunderbird;  der reicht mir, da ich kaum noch im

    Usenet unterwegs bin)

     

    EAGLE hat eine strikte 1:1 Zuordnung zwischen Pins und Pads. Dein Symbol

    braucht also auch zwei Pins, die im Schaltbild dann auch beide

    angeschlossen werden.

     

    In solchen Fällen lege ich manchmal die beiden Pins im Symbol aufeinander (einer short, einer

    Middle) - wenn man das weiß oder Layer 93 PINS einschaltet,  kann man sie einzeln oder beide

    anschließen,  und nachher für die Doku siehts doch aufgeräumt aus.  Z.B. für Sicherungshalter

    oder Flachsteckzungen o.ä.

     

    Grüße,  Hans

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hallo Peter,

     

    im Anhang ist die von mir erweiterte

    FET Library

    da ist der ATF35143; NE3509M04; NE25139 ...

    drin

    Vielleicht kannst du damit was anfangen

     

    Gruss

    Volker

     

     

     

     

     

    Peter Krengel schrieb:

    Hallo,

     

    Problem wie folgt:

    Ein GaAs-FET besitzt 2 Source-Anschlüsse die intern miteinander verbunden

    sind. Bei der Definition des

    Packages sind daher 4 Pads zu setzen.

     

    Beim Versuch im Package beide Source-Anschlüsse mit dem  Namen "Source" zu

    bezeichnen tritt jedoch der Fehler  "Name bereits vergeben" auf. Die Pads

    wurden daher mit Source1 und Source2 bezeichnet.

     

    Der Versuch im Device Editor nun beide Source-Pads mit dem im Symbol

    benannten EINEN Sourceanschluß zu verbinden scheitert jedoch auch, da nach

    dem Verbinden von Source mit Source1 (in der Package) Source des Symbols zum

    Verbinden mit dem Source2 Anschluss im Package nicht mehr zur Auswahl steht

    (weil bereits mit Source1 verbunden).

     

    ---------------

     

    Die Idee im Package beide Source Pads miteinander zu verbinden, also als ein

    Pad zu definieren, bringt mich aber auch nicht weiter, da ich bei 20 GHz

    eine Sourcebahn zwischen Gate und Drain nicht gebrauchen kann!

     

    Was tun?

     

    Für Hilfe, danke im voraus!

     

    Gruß

    Peter Krengel (DG4EK)

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Peter Krengel schrieb:

     

    Problem wie folgt:

    Ein GaAs-FET besitzt 2 Source-Anschlüsse die intern miteinander verbunden

    sind. Bei der Definition des

    Packages sind daher 4 Pads zu setzen.

     

    Korrekt.

     

    Beim Versuch im Package beide Source-Anschlüsse mit dem  Namen "Source" zu

    bezeichnen tritt jedoch der Fehler  "Name bereits vergeben" auf. Die Pads

    wurden daher mit Source1 und Source2 bezeichnet.

     

    Fast korrekt. Im Package vergibt man grundsätzlich nur Pad-Nummern,

    keine symbolischen Namen. Wenn Du später dieses Package mal z.B. für

    eine Doppeldiode verwenden möchtest, verstehst Du warum.

     

    Der Versuch im Device Editor nun beide Source-Pads mit dem im Symbol

    benannten EINEN Sourceanschluß zu verbinden scheitert jedoch auch, da nach

    dem Verbinden von Source mit Source1 (in der Package) Source des Symbols zum

    Verbinden mit dem Source2 Anschluss im Package nicht mehr zur Auswahl steht

    (weil bereits mit Source1 verbunden).

     

    Ein häufiges Problem - und eine ebenso häufige Frage hier, lies mal die

    älteren Beiträge. Hint: mit OjE siehst Du wahrscheinlich nur ein paar

    Tage, nimm einen gescheiten Newsclient und lade /alle/.

     

    [Dieser Tip ist durchaus ernst gemeint: sehr viele Fragen werden immer

    wieder gestellt und wären durch Lesen der älteren Beiträge schnell

    beantwortet.]

     

    EAGLE hat eine strikte 1:1 Zuordnung zwischen Pins und Pads. Dein Symbol

    braucht also auch zwei Pins, die im Schaltbild dann auch beide

    angeschlossen werden.

     

    Tilmann