Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Doppelter Sourceanschluss
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1218 views
  • Users 0 members are here
Related

Doppelter Sourceanschluss

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

Problem wie folgt:

Ein GaAs-FET besitzt 2 Source-Anschlüsse die intern miteinander verbunden

sind. Bei der Definition des

Packages sind daher 4 Pads zu setzen.

 

Beim Versuch im Package beide Source-Anschlüsse mit dem  Namen "Source" zu

bezeichnen tritt jedoch der Fehler  "Name bereits vergeben" auf. Die Pads

wurden daher mit Source1 und Source2 bezeichnet.

 

Der Versuch im Device Editor nun beide Source-Pads mit dem im Symbol

benannten EINEN Sourceanschluß zu verbinden scheitert jedoch auch, da nach

dem Verbinden von Source mit Source1 (in der Package) Source des Symbols zum

Verbinden mit dem Source2 Anschluss im Package nicht mehr zur Auswahl steht

(weil bereits mit Source1 verbunden).

 

-


 

Die Idee im Package beide Source Pads miteinander zu verbinden, also als ein

Pad zu definieren, bringt mich aber auch nicht weiter, da ich bei 20 GHz

eine Sourcebahn zwischen Gate und Drain nicht gebrauchen kann!

 

Was tun?

 

Für Hilfe, danke im voraus!

 

Gruß

Peter Krengel (DG4EK)

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Ing. J.M. Rafetseder wrote:

    ... war aber beim Adler bei jeder Versionsänderung so, dass eine nicht

    existente Version verlangt wurde, wenn man mit der vorherigen etwas öffnen

    wollte. Gemeint ist hier natürlich V5.x.

     

     

    Seltsam. Da muss man aber erstmal drauf kommen image

     

    Schade, dass nicht wenigstens die Libraries rueckwaertskompatibel

    geblieben sind. Unter Weglassung der zusaetzlichen Attribute und so weiter.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Ing. J.M. Rafetseder wrote:

    ... war aber beim Adler bei jeder Versionsänderung so, dass eine nicht

    existente Version verlangt wurde, wenn man mit der vorherigen etwas öffnen

    wollte. Gemeint ist hier natürlich V5.x.

     

     

    Seltsam. Da muss man aber erstmal drauf kommen image

     

    Schade, dass nicht wenigstens die Libraries rueckwaertskompatibel

    geblieben sind. Unter Weglassung der zusaetzlichen Attribute und so weiter.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.