Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Doppelter Sourceanschluss
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1218 views
  • Users 0 members are here
Related

Doppelter Sourceanschluss

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

Problem wie folgt:

Ein GaAs-FET besitzt 2 Source-Anschlüsse die intern miteinander verbunden

sind. Bei der Definition des

Packages sind daher 4 Pads zu setzen.

 

Beim Versuch im Package beide Source-Anschlüsse mit dem  Namen "Source" zu

bezeichnen tritt jedoch der Fehler  "Name bereits vergeben" auf. Die Pads

wurden daher mit Source1 und Source2 bezeichnet.

 

Der Versuch im Device Editor nun beide Source-Pads mit dem im Symbol

benannten EINEN Sourceanschluß zu verbinden scheitert jedoch auch, da nach

dem Verbinden von Source mit Source1 (in der Package) Source des Symbols zum

Verbinden mit dem Source2 Anschluss im Package nicht mehr zur Auswahl steht

(weil bereits mit Source1 verbunden).

 

-


 

Die Idee im Package beide Source Pads miteinander zu verbinden, also als ein

Pad zu definieren, bringt mich aber auch nicht weiter, da ich bei 20 GHz

eine Sourcebahn zwischen Gate und Drain nicht gebrauchen kann!

 

Was tun?

 

Für Hilfe, danke im voraus!

 

Gruß

Peter Krengel (DG4EK)

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    A. Zaffran wrote:

    Joerg schrieb:

    Ing. J.M. Rafetseder wrote:

    ... war aber beim Adler bei jeder Versionsänderung so, dass eine

    nicht existente Version verlangt wurde, wenn man mit der vorherigen

    etwas

     

    Die Weiterentwicklung einer neuen Version beginnt bei der letzen

    aktuellen Version, es wird intern einfach weitergezählt, bis man

    zur ersten Beta-Version kommt. image

     

     

    Hmm, das duerfen wir zumindest in der Medizin und Aeronautik nicht,

    zumindest darf so eine interne (d.h. nicht per ECO freigegebene)

    Versionsnummer dann nicht in Warnfenstern und dergleichen auftauchen.

    Wuerde der Herr Kommissar nicht moegen image

     

     

    öffnen wollte. Gemeint ist hier natürlich V5.x.

     

    Seltsam. Da muss man aber erstmal drauf kommen image

     

    Schade, dass nicht wenigstens die Libraries rueckwaertskompatibel

    geblieben sind. Unter Weglassung der zusaetzlichen Attribute und so

    weiter.

     

    Das kann jeder für sich selbst entscheiden, mit EXPORT SCRIPT

    kann man die LBR aus dem LBR-Editor exportieren, und dann in

    jeder älteren Eagle-Version als SCRIPT einlesen. Man muß nur

    dann für sich selbst entscheiden, entsprechende Meldungen zu

    ignorieren, oder nicht.

     

    HELP EXPORT

    HELP SCRIPT

     

     

    Wenn ich das richtig verstehe, koennte das aber in diesem Fall nur

    jemand tun, der Version 5.0 hat. Geht vermutlich auch mit der Freeware,

    aber wuerde das dann von Cadsoft als legal angesehen wenn man

    kommerzieller Nutzer ist (und nicht umsteigen moechte)?

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    A. Zaffran wrote:

    Joerg schrieb:

    Ing. J.M. Rafetseder wrote:

    ... war aber beim Adler bei jeder Versionsänderung so, dass eine

    nicht existente Version verlangt wurde, wenn man mit der vorherigen

    etwas

     

    Die Weiterentwicklung einer neuen Version beginnt bei der letzen

    aktuellen Version, es wird intern einfach weitergezählt, bis man

    zur ersten Beta-Version kommt. image

     

     

    Hmm, das duerfen wir zumindest in der Medizin und Aeronautik nicht,

    zumindest darf so eine interne (d.h. nicht per ECO freigegebene)

    Versionsnummer dann nicht in Warnfenstern und dergleichen auftauchen.

    Wuerde der Herr Kommissar nicht moegen image

     

     

    öffnen wollte. Gemeint ist hier natürlich V5.x.

     

    Seltsam. Da muss man aber erstmal drauf kommen image

     

    Schade, dass nicht wenigstens die Libraries rueckwaertskompatibel

    geblieben sind. Unter Weglassung der zusaetzlichen Attribute und so

    weiter.

     

    Das kann jeder für sich selbst entscheiden, mit EXPORT SCRIPT

    kann man die LBR aus dem LBR-Editor exportieren, und dann in

    jeder älteren Eagle-Version als SCRIPT einlesen. Man muß nur

    dann für sich selbst entscheiden, entsprechende Meldungen zu

    ignorieren, oder nicht.

     

    HELP EXPORT

    HELP SCRIPT

     

     

    Wenn ich das richtig verstehe, koennte das aber in diesem Fall nur

    jemand tun, der Version 5.0 hat. Geht vermutlich auch mit der Freeware,

    aber wuerde das dann von Cadsoft als legal angesehen wenn man

    kommerzieller Nutzer ist (und nicht umsteigen moechte)?

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/