Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Unterschiedliche Abstände für Dimension< ->Copper
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 510 views
  • Users 0 members are here
Related

Unterschiedliche Abstände für Dimension< ->Copper

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

ich habe auf einem Board viele Bohrungen. Diese sind im Package eines

Bauteils angelegt, sind also HOLES und werden auf meinem fertigen Board

im DIMENSION-Layer angezeigt. Sie gehen vertikal über das ganze Board.

 

Nun quetscht sich mein Kupfer mit einem im DRC festgelegtem Abstand von

0,15mm dort schön dazwischen durch. (Distance: Copper/Dimension)

 

Setze ich das Board im Nutzen muß ich aber einen Abstand von 0,2mm vom

Rand zum Kupfer einhalten. D.h. ich trage diesen Wert unter Distance:

Copper/Dimension ein. Die Folge ist, daß das Kupfer nicht mehr zwischen

den Bohrlöchern durchfließt.

 

Kann ich da was anders machen?

 

Danke,

Christian

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Christian Wiesner schrieb:

     

     

    Was gibt es für einen Grund warum im einzel Board der Abstand 0.15mm,

    und im Nutzen 0.2mm sein muß?

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer

                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Christian Wiesner schrieb:

     

     

    Was gibt es für einen Grund warum im einzel Board der Abstand 0.15mm,

    und im Nutzen 0.2mm sein muß?

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer

                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo zusammen!

     

    Was gibt es für einen Grund warum im einzel Board der Abstand 0.15mm,

    und im Nutzen 0.2mm sein muß?

     

    Ein Grund für zwei verschiedene Abstände würde mir schon einfallen. Da hab

    ich in letzter Zeit auch oft geflucht.

     

    Beispiel:

    Am Rand muss ich wegen der hohen Spannung und der geringen Luftstrecke zum

    Metallgehäuse eine große Kriechstrecke haben, z.B. 3mm. Mitten auf der

    Platine zwischen den Steckverbindern hab ich aber Plastikabstandshalter zum

    reingeklipsen. Dort will ich einen sehr kleinen Abstand da mir sonst die

    Flächen unterbrochen werden. 3mm Kriechstrecke ist dort nicht notwendig.

    Unterschiedliche Abstände für Rand und Bohrungen wäre toll!

    Kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin der sowas braucht!?

     

    Ciao!

    Markus

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor

    Was gibt es für einen Grund warum im einzel Board der Abstand 0.15mm,

    und im Nutzen 0.2mm sein muß?

     

    Das Board wird gefräst und der Hersteller empfiehlt einen Kupferabstand

    von 0.2mm vom Boardrand.

     

    Schönen Gruß,

    Christian