Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bildschirm geht aus
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1067 views
  • Users 0 members are here
Related

Bildschirm geht aus

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

ich habe mit Eagle 4.16 an einem PC das Problem, dass in der

Board-Ansicht bei bestimmten Zoom-Stufen mit schwarzem Hintergrund,

Linienraster (100mil) die Ausgabe der Grafikkarte abbricht.

 

Zur Hardware:

Pentium 4 @ 1.7 GHz, 512 MB RAM

Bildschirm: Samsung Syncmaster 171B angeschlossen über VGA.

Auflösung: 1280x1024 @ 60 Hz TrueColor 24 Bit.

Grafikkarte: ATI Rage 128 pro

 

Betriebssystem: Windows XP Professional SP3.

Als Desktop-Theme ist die klassische Windows 2000 Ansicht aktiviert.

 

Der Fehler tritt auch auf, wenn ich mit der Screencapture Software

"SnagIt 8" einen Screenshot vom Board machen möchte.

 

Erst wenn ich mit der Maus einen anderen Zoomfaktor nehme oder Snagit

beende kehrt das Bild zurück.

 

Wenn das Bild verschwindet ist der Bildschirm schwarz und die Power-LED

blinkt so, als bekäme der Bildschirm kein Signal, dies wird mir aber

nicht durch das OSD des Bildschirms signalisiert.

 

Könnte das an Eagle liegen oder ist es die Hardware, die da Murks baut?

 

Vielen Dank für die möglicherweise folgenden Antworten

 

Gruß

 

Ein User

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hallo Herr Zaffran,

     

    A. Zaffran schrieb:

     

    Wozu braucht es da eine Extra-Software?

     

    SnagIt kann bestimmte Bereiche auf dem Bildschirm automatisch erfassen,

    z.B. Fenster auswählen oder auch scrollende Websites aufzeichnen;

    Selektion von freien Bereichen ist auch möglich. Mit dem integrierten

    Grafikbearbeiter kann man noch Anmerkungen und andere Symbole einfügen.

     

    Ich vermute da eher einen fehlerhaften Grafik-Treiber, oder ein Tool,

    das sich eingeklinkt hat, und im Hintergrund das System durcheinander

    bringt.

     

    Ich persönlich vermute das auch.

     

    Deaktivieren, oder deinstallieren Sie doch mal "SnagIt 8".

     

    Das Problem bestand schon, ehe schon SnagIt auf dem Rechner zum Einsatz kam.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hallo Herr Zaffran,

     

    A. Zaffran schrieb:

     

    Wozu braucht es da eine Extra-Software?

     

    SnagIt kann bestimmte Bereiche auf dem Bildschirm automatisch erfassen,

    z.B. Fenster auswählen oder auch scrollende Websites aufzeichnen;

    Selektion von freien Bereichen ist auch möglich. Mit dem integrierten

    Grafikbearbeiter kann man noch Anmerkungen und andere Symbole einfügen.

     

    Ich vermute da eher einen fehlerhaften Grafik-Treiber, oder ein Tool,

    das sich eingeklinkt hat, und im Hintergrund das System durcheinander

    bringt.

     

    Ich persönlich vermute das auch.

     

    Deaktivieren, oder deinstallieren Sie doch mal "SnagIt 8".

     

    Das Problem bestand schon, ehe schon SnagIt auf dem Rechner zum Einsatz kam.