Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bildschirm geht aus
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1067 views
  • Users 0 members are here
Related

Bildschirm geht aus

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

ich habe mit Eagle 4.16 an einem PC das Problem, dass in der

Board-Ansicht bei bestimmten Zoom-Stufen mit schwarzem Hintergrund,

Linienraster (100mil) die Ausgabe der Grafikkarte abbricht.

 

Zur Hardware:

Pentium 4 @ 1.7 GHz, 512 MB RAM

Bildschirm: Samsung Syncmaster 171B angeschlossen über VGA.

Auflösung: 1280x1024 @ 60 Hz TrueColor 24 Bit.

Grafikkarte: ATI Rage 128 pro

 

Betriebssystem: Windows XP Professional SP3.

Als Desktop-Theme ist die klassische Windows 2000 Ansicht aktiviert.

 

Der Fehler tritt auch auf, wenn ich mit der Screencapture Software

"SnagIt 8" einen Screenshot vom Board machen möchte.

 

Erst wenn ich mit der Maus einen anderen Zoomfaktor nehme oder Snagit

beende kehrt das Bild zurück.

 

Wenn das Bild verschwindet ist der Bildschirm schwarz und die Power-LED

blinkt so, als bekäme der Bildschirm kein Signal, dies wird mir aber

nicht durch das OSD des Bildschirms signalisiert.

 

Könnte das an Eagle liegen oder ist es die Hardware, die da Murks baut?

 

Vielen Dank für die möglicherweise folgenden Antworten

 

Gruß

 

Ein User

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Ein User schrieb:

     

    Grafikkarte: ATI Rage 128 pro

                    ^^^^^^^^^^^^^^^^

    Mit den Dingern hab ich hier schlechte Erfahrungen gemacht in Verbindung

    mit verschiedenen CAD-Programmen (u.a. EAGLE), deswegen wurden die hier

    aus den CAD-Rechnern verbannt.

     

    Gruß

    Markus

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Ein User schrieb:

     

    Grafikkarte: ATI Rage 128 pro

                    ^^^^^^^^^^^^^^^^

    Mit den Dingern hab ich hier schlechte Erfahrungen gemacht in Verbindung

    mit verschiedenen CAD-Programmen (u.a. EAGLE), deswegen wurden die hier

    aus den CAD-Rechnern verbannt.

     

    Gruß

    Markus

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest

    Hallo an alle,

     

    wie sich nun durch den Tausch der alten Grafikkarte (ATI RAge 128 Pro)

    gegen eine neuere (ATI FireGL T2) herausstellte, ist die Schuld am

    Versagen der Bildausgabe definitiv am Bildschirm (Samsung SyncMaster

    171B) zu suchen. Ein neuer Bildschirm ist schon geordert.

    Das Problem tritt nicht nur bei Eagle auf, ist da aber zum ersten Mal in

    Erscheinung getreten.

     

    Gruß

     

    Ein User