Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Chaos mit mehreren EAGLE Instanzen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 23 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3624 views
  • Users 0 members are here
Related

Chaos mit mehreren EAGLE Instanzen

autodeskguest
autodeskguest over 16 years ago

Hallo,

 

Situation:

wir entwickeln Systeme, die zunehmend aus mehreren Platinen bestehen.

Mitunter ist es erforderlich, dass alle Komponenten zugleich

betrachtet/bearbeitet werden müssen.

Für jede Platine gibt es ein eigenes Verzeichnis mit eigener

Projektdatei (*.epf).

 

Wenn nun zur Zeitersparnis die benötigte .sch oder .brd Datei über den

Explorer geöffnet wird, vermerkt EAGLE deren Pfad im zuletzt aktivierten

Projekt.

 

Das heißt: Wenn im EAGLE ein Projekt aktiviert wird (grüner Ball im

Control Panel) werden u.U. Dateien eines anderen Projekts geöffnet.

Somit muss dann manuell die richtige Datei geladen werden, was bei 4-5

parallelen Instanzen erheblich Zeit kostet.

 

Das Verhalten ist reproduzierbar.

Welche Möglichkeiten gibt es dieses Problem zu vermeiden?

 

In diesem Zusammenhang:

Wenn man eine .sch oder .brd Datei über den Explorer öffnet, erhält man

ja eine Warnung "Wollen Sie auch ... öffnen?

Welchen Sinn macht dieser Dialog in der Praxis, wenn auch die

entsprechende .brd/.sch Datei existiert und geöffnet werden kann???

 

Unser System: - WinXP Pro SP3

               - EAGLE 5.6 Professional

 

Gruss

Heiko

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago

    Heiko Schedletzky schrieb:

     

    Hallo Oliver,

     

    die von dir genannte Lösung ist natürlich nicht falsch. Löst aber nicht

    unser Problem.

     

    Ich mag das "Control Panel" nicht zur Auswahl eines Projektes

    verwenden. Dafür gibt es bessere Dateimanager.

     

    1. Seit es in Eagle möglich ist, werden in unserem Unternehmen Zweck und

       Funktionsdetails zum Projekt abgelegt (Also Beschreibung in Package,

       Device, Projekt). Das Control Panel ist sicher nicht die perfekte

       Lösung aber es erfüllt den Zweck. Mir fällt kein

       Dateimanager ein, der EAGLE Projektbeschreibungen direkt darstellt.

       Ohne das Control Panel müsste man eine Parallelwelt schaffen, die

       nix anderes machen würde wie das Control Panel selbst.

       Die Frage ist wozu? Mal abgesehen von der kürzeren Ladezeit.

     

    naja, i.d.R. besteht ein "Projekt" aus weit mehr als einer

    Leiterplatte mit Schaltplan. Selbst ohne Microcontroller gibt es da

    verschiedenste Arten von Dokumentation (entwicklungsbegleitend,

    Fertigung, Kunde...), Simulationen etc. Meistens git es noch einen

    Softwarezweig. Das alles kann das Eagle Control Panel ohnehin nicht

    verarbeiten, und ich will auch nicht den siebzehnten Dateimanager von

    Cadsoft bekommen.

     

    Aber das mag auf beginnenden Altersstarrsinn zurückzuführen sein.

     

    2. In unserer Stücklistenverwaltung gibt es eine Referenz auf die

       entsprechende brd Datei. Das Layout kann also direkt geöffnet werden.

     

     

    (Eagle  immer über epf öffnen)

     

    Ist eine Möglichkeit. Aber wer öffnet - im Fertigungsprozess - eine

    .epf Datei, wenn er z.B. einen Fehler im Board sucht.

    Es wird in nahezu 100% der Fälle die brd Datei der entsprechenden

    Revision über den Explorer / die Stückliste geöffnet.

     

    Aha, Eagle als Viewer. Dazu hilft seit Version 5 der

    Komandozeilenschalter -C.

     

    Abgesehen davon: "Mitarbeiter im Fertigungsprozess" sollten keinen

    Zugriff auf die Quellen haben.

     

    Ich will deine Lösung KEINESFALLS kritisieren oder abwerten.

    Ich unterstelle mal, du bist der einzige, der mit deinen Projekten

    arbeitet.

     

    Falsch unterstellt.

     

    Bei uns greifen derzeit über 25 Mitarbeiter täglich auf unsere

    Projekte zu. Diese wissen oft nicht hinter welcher Projektnummer welches

    Projekt steckt. Die Funktionsbeschreibung im Control Panel hilft beim

    Finden des gesuchten Projekts mehr als eine epf Datei im Verzeichnis.

     

    Das ist m.E. ein Organisationsproblem. "Mitarbeiter im

    Fertigungsprozess" erhalten kontrollierte Kopien (z.B. aus einem

    Revisionskontrollsystem). Den Weg zu diesen Kopien vom Eagle Control

    Panel abhängig zu machen, würde ich nicht verantworten wollen.

     

    Erhalten die Produktionsleute denn die anderen Dokumente, die sie zur

    Arbeit brauchen, auch aus dem Control Panel?

     

    Irgendwie verstehe ich nicht so ganz. Einerseits wird "in nahezu 100%

    der Fälle die brd Datei der entsprechenden Revision über den Explorer

    / die Stückliste geöffnet.", andererseits sieht der Anwender die

    "Funktionsbeschreibung im Control Panel".

     

    Das ursprünglich von mir geschilderte Verhalten bezieht sich aber nicht

    auf die Vor- und Nachteile des Projektverwaltungskonzepts von Eagle.

     

    Vielmehr soll von mir auf das Chaos hingewiesen werden, was seit

    längerem beim Arbeiten mit Eagle entsteht.

     

    Ich hatte es in der ersten Mail schon mal versucht zu beschreiben

    Aber hier nochmal etwas genauer:

     

    Eagle öffnet beim Start automatisch das zuletzt aktive Projekt.

    Das ist soweit ja gar nicht verkehrt, solange man sequentiell ein

     

    doch, ich (und nicht nur ich!) halte das für grundsätzlich verkehrt.

    Es gab zu dem Thema schon viele Diskussionen, die letztlich auch zum

    Schalter "-C" geführt haben.

     

    Keine ideale Lösung, aber ein kleiner Fortschritt.

     

    Projekt nach dem anderen realisiert.

     

    Das wird in der Praxis ja nur selten passieren.

     

    Nun haben wir im speziellen aber das Problem, dass zeitgleich 2-4

    Projekte parallel zu entwickeln sind.

     

    Öffnet man Eagle aus dem Startmenü ist alles Ok (brd und sch an den

    letzen Positionen, wunderbar!)

    Öffnet man z.B. eine brd Datei über den Explorer wird trotzdem zuerst

    das zuletzt aktive Projekt geladen. Danach wird die brd Datei geladen.

     

    darüber ärgerten sich schon viele Anwender.

     

    Eagle stellt fest, dass die geladene brd Datei nicht zur schon offenen

    sch Datei passt und fragt. Wollen Sie auch blabla.sch öffnen?

    Ich antworte mit ja und hab was ich eigentlich will.

     

    Schließt man jetzt Eagle werden die zuletzt geöffneten Dateien dem

    aktiven Projekt zugeordnet. Das ist das Problem. Wenn an einem anderen

    Arbeitsplatz das erwähnte Projekt aktiviert wird, werden u.U

    projektfremde Dateien geladen! => Es müssen die richtigen Dateien

    manuell geladen werden.

     

    Deshalb macht man das ja nicht.

     

    Den ganzen Krampf mit "anderer Arbeitsplatz" kann man außerdem

    umgehen, wenn man die Eagle-Projekte nicht direkt öffnet, sondern nur

    Arbeitskopien, die man aus einer Projektverwaltung bezieht.

     

    Es gibt ja noch andere Probleme beim Zugriff von verschiedenen

    Arbeitsplätzen aus, z.B. die Bildschirmauflösung.

     

    Und ich würde niemals 25 Leute ohne Kontrolle auf die Eagle-Projekte

    zugreifen lassen (schauder).

     

    Ich kann mir fast nicht vorstellen, das wir die einzigen sind, die

     

    Nein. Es gab darüber auch schon Diskussionen, liegen alle noch auf dem

    Cadsoft-Newsserver.

     

    dieses Problem haben. Zumal wir Projektmäßig Eagle im von CadSoft

    geplanten Sinn verwenden. Das Verhalten ist definitiv reproduzierbar

     

    M.E. ist "die von Cadsoft geplante Methode" nicht praxisgerecht für

    den realen Betrieb. Und mit der Ansicht bin ich nicht alleine.

     

    Meine Frage an CadSoft: Wäre es nicht zweckdienlich, das letzte aktive

    Projekt beim Start nur dann zu aktivieren, wenn nichts per

    Startparameter übergeben wird?

     

    Ich denke, daß es nicht mal dann sinnvoll wäre.

     

    Servus

     

    Oliver

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago

    Heiko Schedletzky schrieb:

     

    Hallo Oliver,

     

    die von dir genannte Lösung ist natürlich nicht falsch. Löst aber nicht

    unser Problem.

     

    Ich mag das "Control Panel" nicht zur Auswahl eines Projektes

    verwenden. Dafür gibt es bessere Dateimanager.

     

    1. Seit es in Eagle möglich ist, werden in unserem Unternehmen Zweck und

       Funktionsdetails zum Projekt abgelegt (Also Beschreibung in Package,

       Device, Projekt). Das Control Panel ist sicher nicht die perfekte

       Lösung aber es erfüllt den Zweck. Mir fällt kein

       Dateimanager ein, der EAGLE Projektbeschreibungen direkt darstellt.

       Ohne das Control Panel müsste man eine Parallelwelt schaffen, die

       nix anderes machen würde wie das Control Panel selbst.

       Die Frage ist wozu? Mal abgesehen von der kürzeren Ladezeit.

     

    naja, i.d.R. besteht ein "Projekt" aus weit mehr als einer

    Leiterplatte mit Schaltplan. Selbst ohne Microcontroller gibt es da

    verschiedenste Arten von Dokumentation (entwicklungsbegleitend,

    Fertigung, Kunde...), Simulationen etc. Meistens git es noch einen

    Softwarezweig. Das alles kann das Eagle Control Panel ohnehin nicht

    verarbeiten, und ich will auch nicht den siebzehnten Dateimanager von

    Cadsoft bekommen.

     

    Aber das mag auf beginnenden Altersstarrsinn zurückzuführen sein.

     

    2. In unserer Stücklistenverwaltung gibt es eine Referenz auf die

       entsprechende brd Datei. Das Layout kann also direkt geöffnet werden.

     

     

    (Eagle  immer über epf öffnen)

     

    Ist eine Möglichkeit. Aber wer öffnet - im Fertigungsprozess - eine

    .epf Datei, wenn er z.B. einen Fehler im Board sucht.

    Es wird in nahezu 100% der Fälle die brd Datei der entsprechenden

    Revision über den Explorer / die Stückliste geöffnet.

     

    Aha, Eagle als Viewer. Dazu hilft seit Version 5 der

    Komandozeilenschalter -C.

     

    Abgesehen davon: "Mitarbeiter im Fertigungsprozess" sollten keinen

    Zugriff auf die Quellen haben.

     

    Ich will deine Lösung KEINESFALLS kritisieren oder abwerten.

    Ich unterstelle mal, du bist der einzige, der mit deinen Projekten

    arbeitet.

     

    Falsch unterstellt.

     

    Bei uns greifen derzeit über 25 Mitarbeiter täglich auf unsere

    Projekte zu. Diese wissen oft nicht hinter welcher Projektnummer welches

    Projekt steckt. Die Funktionsbeschreibung im Control Panel hilft beim

    Finden des gesuchten Projekts mehr als eine epf Datei im Verzeichnis.

     

    Das ist m.E. ein Organisationsproblem. "Mitarbeiter im

    Fertigungsprozess" erhalten kontrollierte Kopien (z.B. aus einem

    Revisionskontrollsystem). Den Weg zu diesen Kopien vom Eagle Control

    Panel abhängig zu machen, würde ich nicht verantworten wollen.

     

    Erhalten die Produktionsleute denn die anderen Dokumente, die sie zur

    Arbeit brauchen, auch aus dem Control Panel?

     

    Irgendwie verstehe ich nicht so ganz. Einerseits wird "in nahezu 100%

    der Fälle die brd Datei der entsprechenden Revision über den Explorer

    / die Stückliste geöffnet.", andererseits sieht der Anwender die

    "Funktionsbeschreibung im Control Panel".

     

    Das ursprünglich von mir geschilderte Verhalten bezieht sich aber nicht

    auf die Vor- und Nachteile des Projektverwaltungskonzepts von Eagle.

     

    Vielmehr soll von mir auf das Chaos hingewiesen werden, was seit

    längerem beim Arbeiten mit Eagle entsteht.

     

    Ich hatte es in der ersten Mail schon mal versucht zu beschreiben

    Aber hier nochmal etwas genauer:

     

    Eagle öffnet beim Start automatisch das zuletzt aktive Projekt.

    Das ist soweit ja gar nicht verkehrt, solange man sequentiell ein

     

    doch, ich (und nicht nur ich!) halte das für grundsätzlich verkehrt.

    Es gab zu dem Thema schon viele Diskussionen, die letztlich auch zum

    Schalter "-C" geführt haben.

     

    Keine ideale Lösung, aber ein kleiner Fortschritt.

     

    Projekt nach dem anderen realisiert.

     

    Das wird in der Praxis ja nur selten passieren.

     

    Nun haben wir im speziellen aber das Problem, dass zeitgleich 2-4

    Projekte parallel zu entwickeln sind.

     

    Öffnet man Eagle aus dem Startmenü ist alles Ok (brd und sch an den

    letzen Positionen, wunderbar!)

    Öffnet man z.B. eine brd Datei über den Explorer wird trotzdem zuerst

    das zuletzt aktive Projekt geladen. Danach wird die brd Datei geladen.

     

    darüber ärgerten sich schon viele Anwender.

     

    Eagle stellt fest, dass die geladene brd Datei nicht zur schon offenen

    sch Datei passt und fragt. Wollen Sie auch blabla.sch öffnen?

    Ich antworte mit ja und hab was ich eigentlich will.

     

    Schließt man jetzt Eagle werden die zuletzt geöffneten Dateien dem

    aktiven Projekt zugeordnet. Das ist das Problem. Wenn an einem anderen

    Arbeitsplatz das erwähnte Projekt aktiviert wird, werden u.U

    projektfremde Dateien geladen! => Es müssen die richtigen Dateien

    manuell geladen werden.

     

    Deshalb macht man das ja nicht.

     

    Den ganzen Krampf mit "anderer Arbeitsplatz" kann man außerdem

    umgehen, wenn man die Eagle-Projekte nicht direkt öffnet, sondern nur

    Arbeitskopien, die man aus einer Projektverwaltung bezieht.

     

    Es gibt ja noch andere Probleme beim Zugriff von verschiedenen

    Arbeitsplätzen aus, z.B. die Bildschirmauflösung.

     

    Und ich würde niemals 25 Leute ohne Kontrolle auf die Eagle-Projekte

    zugreifen lassen (schauder).

     

    Ich kann mir fast nicht vorstellen, das wir die einzigen sind, die

     

    Nein. Es gab darüber auch schon Diskussionen, liegen alle noch auf dem

    Cadsoft-Newsserver.

     

    dieses Problem haben. Zumal wir Projektmäßig Eagle im von CadSoft

    geplanten Sinn verwenden. Das Verhalten ist definitiv reproduzierbar

     

    M.E. ist "die von Cadsoft geplante Methode" nicht praxisgerecht für

    den realen Betrieb. Und mit der Ansicht bin ich nicht alleine.

     

    Meine Frage an CadSoft: Wäre es nicht zweckdienlich, das letzte aktive

    Projekt beim Start nur dann zu aktivieren, wenn nichts per

    Startparameter übergeben wird?

     

    Ich denke, daß es nicht mal dann sinnvoll wäre.

     

    Servus

     

    Oliver