Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Copper Pouring on Two Sides
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1154 views
  • Users 0 members are here
Related

Copper Pouring on Two Sides

autodeskguest
autodeskguest over 16 years ago

Dear forum members!

 

I did a lot of googling on the following problem and finally registered

with this forum.

I have a simple double layer PCB and want to use copper pouring on both

sides using polygons named 'gnd'. Orphans are switched off for both

polygons. However, in some cases it happens that there are isolated "gnd

islands" on both sides connected e.g. by gnd-pin of a connector (so they

are no longer orphans and therefore not omitted).

The problem is that there are NO unrouted air wires, even if the "gnd

islands" are NOT connected to the gnd of the remaining circuit.

Any possible solution is appreciated!

 

Thanks in advance!

--

Browser access to CadSoft Support Forums at http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago

    A. Zaffran schrieb:

    Christoph Kukulies schrieb:

    Peter Feil schrieb:

    Danke fÃŒr die Antwort!

    Warnung hatte ich keine, erst die Erkenntnis bei der Inbetriebnahme...

    Wo könnte solch eine Warnung auftauchen? Der DRC lief fehlerfrei durch.

     

    Peter

    Beim Autorouten kommt so eine Meldung:

     

    Optimize4: 97.5% beendet. Polygone könnten in mehrere Teile zerfallen

    sein. (kommt unten in der Statuszeile des Board-Fensters).

     

    Das POLYGON kommt auf der "leeren" Platine an alle Pads ran, nach

    dem Autorouten kann es sein, daß das Polygon durch Leiterbahnen

    zerschnitten wird. Jetzt zerfällt das Polygon in zwei oder mehr

    Teile, wobei der abschließende Ratsnest feststellt daß jetzt

    nicht mehr alle PADs des gleichen SIGNALes vollständig miteinander

    verbunden sind, und dadurch wieder Luftlinien entstehen.

     

    POLYGONE sollten erst nach dem Autorouter-Lauf platziert werden,

    da durch POLYGONE auch die Routingzeit erhöht wird.

     

    Danke f.d. Tip.

     

    Irgendwie vergeß' ich's immer wieder. Könnte mir jemand noch mal helfen,

    die richtige Reihenfolge und Vorgehensweise festzulegen?

     

    Ich habe AUTOgeroutet.

     

    Jetzt will ich auf Ober- und Unterseite ein POLYGON legen.

    Ich gebe ein:

     

    CHANGE ORPHANS OFF;

    CHANGE ISOLATE

     

    Jetzt male ich das POLYGON für den unteren Layer.

    Wie schalte ich jetzt um auf den oberen Layer?

     

    Dann habe ich zwei gestrichelte Polygone.

     

    Jetzt tippe ich ein RATSNEST.

     

    Ich bekomme immer noch Inseln.

     

    --

    Christoph

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago

    A. Zaffran schrieb:

    Christoph Kukulies schrieb:

    Peter Feil schrieb:

    Danke fÃŒr die Antwort!

    Warnung hatte ich keine, erst die Erkenntnis bei der Inbetriebnahme...

    Wo könnte solch eine Warnung auftauchen? Der DRC lief fehlerfrei durch.

     

    Peter

    Beim Autorouten kommt so eine Meldung:

     

    Optimize4: 97.5% beendet. Polygone könnten in mehrere Teile zerfallen

    sein. (kommt unten in der Statuszeile des Board-Fensters).

     

    Das POLYGON kommt auf der "leeren" Platine an alle Pads ran, nach

    dem Autorouten kann es sein, daß das Polygon durch Leiterbahnen

    zerschnitten wird. Jetzt zerfällt das Polygon in zwei oder mehr

    Teile, wobei der abschließende Ratsnest feststellt daß jetzt

    nicht mehr alle PADs des gleichen SIGNALes vollständig miteinander

    verbunden sind, und dadurch wieder Luftlinien entstehen.

     

    POLYGONE sollten erst nach dem Autorouter-Lauf platziert werden,

    da durch POLYGONE auch die Routingzeit erhöht wird.

     

    Danke f.d. Tip.

     

    Irgendwie vergeß' ich's immer wieder. Könnte mir jemand noch mal helfen,

    die richtige Reihenfolge und Vorgehensweise festzulegen?

     

    Ich habe AUTOgeroutet.

     

    Jetzt will ich auf Ober- und Unterseite ein POLYGON legen.

    Ich gebe ein:

     

    CHANGE ORPHANS OFF;

    CHANGE ISOLATE

     

    Jetzt male ich das POLYGON für den unteren Layer.

    Wie schalte ich jetzt um auf den oberen Layer?

     

    Dann habe ich zwei gestrichelte Polygone.

     

    Jetzt tippe ich ein RATSNEST.

     

    Ich bekomme immer noch Inseln.

     

    --

    Christoph