Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Wie Pastenmaske prozentual verkleinern?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 638 views
  • Users 0 members are here
Related

Wie Pastenmaske prozentual verkleinern?

autodeskguest
autodeskguest over 16 years ago

Ich suche nach einer Möglichkeit die Lötpasten-Masken-Pads um 10% zu

verkleinern. Bei 100% wird bei mir zuviel Paste aufgetragen, ich brauche die

Pads ein wenig kleiner (Ätze die Maske selber).

 

In den Designregeln kann ich da etwas einstellen, das reagiert aber alles

andere als trivial, irgendwie finde ich nicht raus was man da einstellen

soll.

 

Min, % und Max sind da einzugeben, aber was ist wofür? Kennt sich damit

jemand aus?

 

Bei min= 1 Max = 10 und 20% bleibt bei manchen Pads (TQFP) gerade mal die

Hälfte übrig, bei einem QFN bleibt alles stehen.

 

Wäre super wenn da jemand Licht ins Dunkle bringen könnte, das Handbuch ist

da leider auch nicht sehr auskunftsfreudig.

 

Louis Schreyer

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Louis schreyer schrieb:

    Ich suche nach einer Möglichkeit die Lötpasten-Masken-Pads um 10% zu

    verkleinern. Bei 100% wird bei mir zuviel Paste aufgetragen, ich brauche die

    Pads ein wenig kleiner (Ätze die Maske selber).

     

    In den Designregeln kann ich da etwas einstellen, das reagiert aber alles

    andere als trivial, irgendwie finde ich nicht raus was man da einstellen

    soll.

     

    Min, % und Max sind da einzugeben, aber was ist wofür? Kennt sich damit

    jemand aus?

     

    Bei min= 1 Max = 10 und 20% bleibt bei manchen Pads (TQFP) gerade mal die

    Hälfte übrig, bei einem QFN bleibt alles stehen.

     

    Min ist der Wert, der auf alle Fälle eingehalten werden muß.

    % Bezieht sich auf Länge und Breite des Pad. Ist wer Wert in % kleiner

    als Min., wird Min. freigehalten, ist der Wert in % größer als Max.

    wird Max. freigehalten. Nur wenn der Wert in % zwischen Min und Max ist,

    wirkt der Parameter auch.

     

    Wir diese Dynamik nicht gewünscht, dann stellen Sie den Wert von %

    auf 0.

    Wird nur die Dynamik gewünscht, dann stellen Sie Min. auf 0 und % auf

    den gewünschten Wert. Der Max. Wert muß je nach Dichte im Layout

    entsprechend gesetzt werden.

     

    Wir diese globale Möglich nicht gewünscht (Ausnahme von dieser globalen

    Regel), dann kann im Package mit CHANGE STOP OFF; ...

    bzw. CHANGE CREAM OFF; ...  die automatische Generierung der Masken (für

    jeden Pad separat) im Board abgeschaltet werden, und man muß dann mit

    RECT, CIRCLE, WIRE, POLYGON die Maske über den PAD manuell einzeichnen.

     

    --

    MfG / Best regards

      Alfred Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    -


    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,

    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Cool, ich danke für die Antwort, klappt prima!

     

    Louis

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Cool, ich danke für die Antwort, klappt prima!

     

    Louis