Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Suche SMD Capacitor mit 100nF
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2377 views
  • Users 0 members are here
Related

Suche SMD Capacitor mit 100nF

autodeskguest
autodeskguest over 16 years ago

Hallo Nochmal,

 

danke für Euren ersten Posts von meinem anderen Thread. Ich bin noch

blutiger Eagle Anfänger, daher frage ich dumm-klingende Fragen.

 

Ich brauche einen 100nF Kondensator, wahrscheinlich in SMD? Wo finde ich

den? Spannung wäre 12V.

 

Bei Farnell habe ich einen Kondensator mit den Maßen 0,8mm x 0,8mm gefunden.

 

http://de.farnell.com/multicomp/mcca000179/mlcc-06035v-25v-100nf/dp/1759038?in_merch=New%20Products&MER=i-9b10-00001144

 

Ist meine Herangehensweise richtig? Oder wie komme ich an den richtigen

Kondensator?

 

Was hat es mit den Gehäuse-Typen TO220,TO3 ... auf sich? Wo gibt es eine

Übersicht der verschiedenen Gehäuse-Typen? Muss ich das wissen?

 

Grüße Markus

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    feldmaus schrieb:

    SO habe bei reichelt.de nachgeschaut und was gefunden,

    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3166;ARTICLE=22889;SID=32P44UNKwQASAAAC5RHCgeedefdf8a11829cfe4bfd954b04bff99

     

     

    Das Datenblatt ist hier,

    http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=22889;GROUPID=3166;GROUP=B3516;SID=32P44UNKwQASAAAC5RHCgeedefdf8a11829cfe4bfd954b04bff99

     

     

    Es handelt sich also um einen Vielschicht Keramik Kondensator X7R-G1206

    100N. Als Rahmenbedingung hatte ich 24V und 1A maximum. Woher weiß ich

    jetzt das dieser Kondensator diese Bedingungen erfüllt?

     

    1206 ist die Bauform (Größe), in der rcl.lbr == C1206.PAC.

     

    Gleich auf der zweiten Seite steht die Tabelle mit den Spannungen.

     

    Rated voltage UR (DC)    16 V, 25 V, 50 V, 100 V,

                              200 V, 250 V and 500 V (IEC)

     

    Capacitance range (E12 series):

     

    16 V       4.7 nF to 1 μF

    25 V       3.3 nF to 1 μF

    50 V       100 pF to 1 μF

    100 V      220 pF to 560 nF

    200 V      220 pF to 150 nF

    250 V      220 pF to 33 nF

    500 V      470 pF to 15 nF

    ____________________________________________

     

    Die Bauform steht auf Seite 3:

     

    CASE SIZE

    0402

    0603

    0805

    1206

    1210

    1812

    ____________________________________________

     

    Und auf Seite 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ... stehen die Größen in

    Abhängigkeit der Werte mit der Spannungsfestigkeit.

     

    Der 1206, 50V Type auf Seite 9 mit 100,000pf wäre dann die Wahl.

    Der 25V Type ist bei 24V etwas knapp bemessen.

     

    Im Datenblatt stehen nur Temperatur-Tabellen. Was muss ich machen?

     

     

    --

    MfG / Best regards

      Alfred Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    -


    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,

    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    feldmaus schrieb:

    SO habe bei reichelt.de nachgeschaut und was gefunden,

    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3166;ARTICLE=22889;SID=32P44UNKwQASAAAC5RHCgeedefdf8a11829cfe4bfd954b04bff99

     

     

    Das Datenblatt ist hier,

    http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=22889;GROUPID=3166;GROUP=B3516;SID=32P44UNKwQASAAAC5RHCgeedefdf8a11829cfe4bfd954b04bff99

     

     

    Es handelt sich also um einen Vielschicht Keramik Kondensator X7R-G1206

    100N. Als Rahmenbedingung hatte ich 24V und 1A maximum. Woher weiß ich

    jetzt das dieser Kondensator diese Bedingungen erfüllt?

     

    1206 ist die Bauform (Größe), in der rcl.lbr == C1206.PAC.

     

    Gleich auf der zweiten Seite steht die Tabelle mit den Spannungen.

     

    Rated voltage UR (DC)    16 V, 25 V, 50 V, 100 V,

                              200 V, 250 V and 500 V (IEC)

     

    Capacitance range (E12 series):

     

    16 V       4.7 nF to 1 μF

    25 V       3.3 nF to 1 μF

    50 V       100 pF to 1 μF

    100 V      220 pF to 560 nF

    200 V      220 pF to 150 nF

    250 V      220 pF to 33 nF

    500 V      470 pF to 15 nF

    ____________________________________________

     

    Die Bauform steht auf Seite 3:

     

    CASE SIZE

    0402

    0603

    0805

    1206

    1210

    1812

    ____________________________________________

     

    Und auf Seite 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ... stehen die Größen in

    Abhängigkeit der Werte mit der Spannungsfestigkeit.

     

    Der 1206, 50V Type auf Seite 9 mit 100,000pf wäre dann die Wahl.

    Der 25V Type ist bei 24V etwas knapp bemessen.

     

    Im Datenblatt stehen nur Temperatur-Tabellen. Was muss ich machen?

     

     

    --

    MfG / Best regards

      Alfred Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    -


    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,

    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz