Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Einstellungen für Restringe auf NICHT an gebundenen Innenlagen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 473 views
  • Users 0 members are here
Related

Einstellungen für Restringe auf NICHT an gebundenen Innenlagen

autodeskguest
autodeskguest over 16 years ago

Hallo zusammen,

ich habe diese Frage zwar schon in einem anderen Thread gestellt, da sie

dort aber leider etwas untergegangen ist, möchte ich sie gerne hier

nochmals stellen:

 

Und zwar würde ich gerne wissen, ob bei Vias/Pads auf allen oder nur auf

den angebundenen Innenlagen Restringe gesetzt werden? Bei den

DRC-Einstellungen zu den Restringen ist dies leider nicht angebenen bzw. es

gibt keine explizite Einstellmöglichkeit dafür..

 

Der Grund für meine Frage ist folgender:

Wenn solche Restringe auf NICHT angebundenen Lagen (Nonfunctional Pads)

gesetzt werden, dann können diese kapazitive Störungen verursachen

(siehe:

http://books.google.com/books?id=SbuUX63oTIYC&pg=PA102&dq=%22nonfunctional+pads%22&hl=de&cd=1#v=onepage&q=%22nonfunctional%20pads%22&f=false)

und das möchte ich gerne ausschließen bzw. vermeiden.

 

Danke schonmal im Vorraus...

Viele Grüße

Bernd

--

Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago

    Am Mon, 29 Mar 2010 10:08:02 +0200 schrieb Bernd: ...

    Und zwar würde ich gerne wissen, ob bei Vias/Pads auf allen oder nur auf

    den angebundenen Innenlagen Restringe gesetzt werden? Bei den

     

    So wie ich das sehe, werden die Padflächen immer alle mit ausgegeben.

     

    DRC-Einstellungen zu den Restringen ist dies leider nicht angebenen bzw.

    es gibt keine explizite Einstellmöglichkeit dafür..

     

    Der Grund für meine Frage ist folgender: Wenn solche Restringe auf NICHT

    angebundenen Lagen (Nonfunctional Pads) gesetzt werden, dann können

    diese kapazitive Störungen verursachen (siehe: http://is.gd/b4SHM *) und

    das möchte ich gerne ausschließen bzw. vermeiden.

     

    Ich fürchte, hier ist eine Behelfslösung fällig.

    Die betreffenden Padflächen würde ich mit einem CAM-Tool entfernen. Es

    sind hoffentlich nicht so sehr viele.

    Bei der Gelegenheit könnte man gleich die Hilfs-Wires, für Freistellungen

    auf Package-Ebene, mit entfernen. image

     

    *) habe den Link mal durch was kürzeres ersetzt. ich hoffe es

    funktioniert.

     

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Manche LP Hersteller entfernen von sich aus alle Restringe an

    nichtangebundenen VIAs. Ich würds mit dem Herstelller abklären. Selber

    die Gerberdaten editieren würd ich nicht, ich muß das gerade

    gezwungenermaßen tun, das ist sehr fehlerträchtig.

     

    MFG

    Hendrik

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Manche LP Hersteller entfernen von sich aus alle Restringe an

    nichtangebundenen VIAs. Ich würds mit dem Herstelller abklären. Selber

    die Gerberdaten editieren würd ich nicht, ich muß das gerade

    gezwungenermaßen tun, das ist sehr fehlerträchtig.

     

    MFG

    Hendrik

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Am Wed, 12 May 2010 15:33:14 +0200 schrieb h.s.:

     

    Manche LP Hersteller entfernen von sich aus alle Restringe an

    nichtangebundenen VIAs.

     

    Wenn das ein Hersteller ohneRückfrage_ tut, ist eigentlich Teeren und

    Federn angesagt. Genau so bei der Unsitte an der Lötstopmaske ungefragt

    herum zu fummeln. Das mag vielleicht bei grobgliedrigen Footprints okay

    sein. Bei µBGA, CSP, QFN und Co vielleicht noch in Verbindung mit Thermal-

    Via-Konstrukten ist das ein absolutes Unding.

     

    Ich würds mit dem Herstelller abklären.

     

    Ein guter Weg. Gleiches sollte auch in umgekehrter Richtung gelten.

     

    Selber die Gerberdaten editieren würd ich nicht, ich muß das gerade

    gezwungenermaßen tun, das ist sehr fehlerträchtig.

     

    Wenn man das mit dem Texteditor tut ist das u.U. schon richtig.

    Mit einem geeignetem CAM-Tool ist das bei überlegter Vorgehensweise

    eigentlich kein unlösbares Problem. Man macht ja (idealerweise) genau das

    selbe, was der CAM-Bearbeiter reinbearbeitungstechnisch_ beim

    Hersteller auch tut. Nur eben mit dem Unterschied, dass man auch die

    Hintergründe für die Manipulationen am Datensatz aus Entwicklersicht

    kennt, die ein CAM-Bearbeiter beim Hersteller in aller Regel nur erahnen

    kann. Das sichere Bearbeiten der Daten mit einem geeignetem CAM-Tool

    schließt diverse Checks auf Produzierbarkeit und u.a. das Netzlisten

    basierte DRC mit ein, wodurch die Fehlerrate in einem sehr überschaubarem

    Rahmen gehalten werden kann.

    Hierbei ist auch zwischen systematischen Änderungen (automatisiertes

    Bereinigen und optimieren des Layouts bzw. des Datensatzes etc.), welche

    reproduzierbar sind, wie beispielsweise das Entfernen oder vielleicht das

    für die Stabilität der Hülse evtl. günstigere Reduzieren der Pads auf ein

    Optimum zwischen Fertigbarkeit, mechanischen und elektrischen

    Eigenschaften (z.B. in Verbindung mit Einpresstechnick) nicht

    angebundener Padflächen in den Innenlagen, und händischem Editieren an

    einzelnen Strukturen, was schon besondere Konzentration erfordert, zu

    unterscheiden.

     

    Was im Zusammenhang mit dem im OP genanntem Grund zum Entfernen der Pads

    in Innenlagen überhaupt noch nicht zur Sprache kam:

    Was erzeugen mir die Stubs von ThT-Padstaks für Probleme bei Signalen bei

    denen ein paar minimalausgelegte_ Padflächen in den Innenlagen schon

    erheblich stören?

    Wenn ich beispielsweise bei einer Backplane mit 3,2mm und 12Lagen z.b.

    einen Einpresskontakt auf Lage 2 anbinde oder ein Signal von 2 nach 3

    führe und für das VIA fein säuberlich die nicht angebunden Pads im CAD-

    System ausschalten kann und dann vielleicht gleichzeitig die Planes

    aufgrund der DRC-Einstellungen um <= (PAD-Drill)/2 näher an die Hülse

    lege, aber  gleichzeitig einen Stub von > 1,5mm stehen lasse, was habe

    ich dann wirklich effektiv gekonnt?

    Vielleicht bringen Buried- oder Blind- VIAs und ein optimierter

    Lagenaufbau wesentlich mehr Effekt als das Entfernen einer

    optimalausgelegten_ Padfläche in den Innenlagen.

    Oder bei THT-Pads das Backdrilling.

     

    --

    MfG Knut