Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Diverse Vorschläge (vielleicht gibt's sogar schon Lö      sungen?)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 922 views
  • Users 0 members are here
Related

Diverse Vorschläge (vielleicht gibt's sogar schon Lö      sungen?)

autodeskguest
autodeskguest over 11 years ago

Hallo alle image

 

 

Ich hab mal kurz überlegt und das hier zusammengetragen. Möglicherweise ist

manches davon schon jetzt machbar, dann wäre ich über einen Hinweis, wo die

Option versteckt ist, dankbar image

 

- Option für Langlöcher (auch schon in der Library), würde das Design

schöner und teilweise auch besser machen, z.B. bei Connectors, die breite,

statt runde Anschlüsse bzw Gehäuse-Fahnen haben

 

- Option, dass beim Auftrennen einer Verbindung im Schaltplan nicht gleich

der ganze Leiterzug auf dem Board verschwindet (manchmal entscheide ich mich

z.B., beim Routen aus technischen Gründen einen anderen µC-Port zu nutzen

und muss dann den Leiterzug komplett neu verlegen, obwohl ich nur ein Stück

der Verbindung im Schaltplan-Editor aufgetrennt habe, ohne die komplette

Verbindung zu entfernen)

 

- eine Möglichkeit, Leiterbahnen so zu verlegen, dass sie einen individuell

eingestellten Mindestabstand zur nächsten Leiterbahn bzw zum nächsten Via

oder "Objekt" haben (incl. der Via-Restringe) und das ohne automatisch Vias

zu setzen, das sollte weiterhin manuell passieren in diesem Fall. Beispiel:

Ich möchte einen Abstand von 0.3 mm zwischen dem Leiterzug, den ich gerade

verlegen will und allen Objekten, die diesem zu nahe kommen, sobald ich am

Verlegen bin. Momentan überlege ich oft bei mit 45° verlegten Leiterzügen,

ob sie tatsächlich den gleichen Abstand haben, wie bei 90° bzw 0° verlegten

Bahnen.

Mit der "follow-me"-Option funktioniert das nicht ganz so wie erwünscht,

weil da immer automatisch Vias hinzukommen.

 

- eine Möglichkeit, Regionen festzulegen, die Thermals haben sollen (wenn

also ein Masse-Polygon mit abgeschalteten Thermals vorhanden ist, man aber

bestimmte Pads bzw Vias mit Thermals versehen möchte)

ich hab mit verschiedenen Polygonen und unterschiedlichen Ranks

rumexperimentiert, kam aber nicht zum entsprechenden Ergebnis

 

- eine Möglichkeit, die Gesamtlänge einer Leiterbahn anzuzeigen und nicht

nur die des geklickten Teilstückes (wie das bei Verzweigungen gehandhabt

werden würde, hab ich mir noch nicht überlegt, eventuell wie beim

Selektieren mit gedrückter Ctrl-Taste). Zusätzlich wäre da auch verkehrt,

gleich die entsprechenden Infos wie Strombelastbarkeit und Widerstand

anzuzeigen, könnte ganz nützlich sein image

 

- die bom.ulp (v1.1) lässt sich zwar sortieren und die Spalten lassen sich

anordnen, das wird beim Exportieren oder der Vorschau aber nicht

berücksichtigt. Aktuell muss ich nachträglich zeilenweise manuell sortieren

(z.B. mach ich das so: Qty - Parts - Value - Device, aufsteigend nach

Parts). Dadurch suche ich stellenweise recht lange den nächst höheren Part

im Wirrwar. Gleich die sortierte BOM zu exportieren würde einiges an Zeit

sparen.

Bom5.ulp macht z.B. keinen Unterschied zur bom.ulp.

 

- beim Trennen von Verbindungen im Schaltplan, die umbenannt worden sind

(z.B. "VCC), passiert es immer wieder (aus mir nicht ersichtlichen Gründen),

dass die übrige gebliebene Verbindung den Namen verliert und wieder "N$xx"

heisst. OBWOHL das Bauelement, was abgetrennt wurde, am Pin keinerlei

Verbindung mehr aufweist)

 

- eine Möglichkeit, im Lib-Editor anzuzeigen, welches Device welches Symbol

bzw welches Package nutzt, sowie die Möglichkeit, "unbenutzte" (nicht

verlinkte) Packages/Symbole anzuzeigen

(man weiss ja selbst, ob das als "nicht-verlinkt" angezeigte Package bzw

Symbol tatsächlich unbenutzt ist oder nur auf dem Board bzw im Schaltplan

benutzt wird)

 

Soweit erst mal ein paar Dinge, mit denen ich immer wieder mal zu tun habe

image

Vielleicht kann man da was machen?

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago

    Moin,

     

    Über welche Eagle-Version sprechen wir?

     

    "Nik" <123nirg@gmx.net>:

     

    - Option für Langlöcher (auch schon in der Library), würde das Design

    schöner und teilweise auch besser machen, z.B. bei Connectors, die

    breite, statt runde Anschlüsse bzw Gehäuse-Fahnen haben

     

    Kriegt man vielleicht hin, wenn Du nen long-Pad nimmst und zusätzlich

    im Layer Milling(46) einen "wire" mit der Fräserbreite machst, die Dein

    Leiterplattenlieferant kann. (Frage ist da noch, ob das dann auch

    druchkontaktiert wird). Problem bei Langlöchern ist, das die nicht gebohrt,

    sondern gefräst werden und der minimale Fräserdurchmesser meist recht gross

    ist (bei multipcb z.B. sind das 2.1mm oder waren es 2.4mm?) Das ist dann

    für ein Langloch, das auch noch gelötet werden soll, doch recht gross. Ergo

    kannst Du eine Platine mit z.B. einem 1 mm breiten Langloch nicht mit den

    Standardoptionen fertigen lassen, sondern musst Deinen PCB Hersteller dazu

    übereden auch nen 1mm Fräser zu benutzen.

     

    - Option, dass beim Auftrennen einer Verbindung im Schaltplan nicht

    gleich der ganze Leiterzug auf dem Board verschwindet (manchmal

    entscheide ich mich z.B., beim Routen aus technischen Gründen einen

    anderen µC-Port zu nutzen und muss dann den Leiterzug komplett neu

    verlegen, obwohl ich nur ein Stück der Verbindung im Schaltplan-Editor

    aufgetrennt habe, ohne die komplette Verbindung zu entfernen)

     

    Geht mit nem Trick: Löse erst die Verbindung zu dem Pad im Board und dann

    erst im Sch* dann bleibt der restliche Leiterzug stehen.

     

    - eine Möglichkeit, Leiterbahnen so zu verlegen, dass sie einen

    individuell eingestellten Mindestabstand zur nächsten Leiterbahn bzw zum

    nächsten Via oder "Objekt" haben (incl. der Via-Restringe) und das ohne

    automatisch Vias zu setzen, das sollte weiterhin manuell passieren in

    diesem Fall. Beispiel: Ich möchte einen Abstand von 0.3 mm zwischen dem

    Leiterzug, den ich gerade verlegen will und allen Objekten, die diesem

    zu nahe kommen, sobald ich am Verlegen bin. Momentan überlege ich oft

    bei mit 45° verlegten Leiterzügen, ob sie tatsächlich den gleichen

    Abstand haben, wie bei 90° bzw 0° verlegten Bahnen.

    Mit der "follow-me"-Option funktioniert das nicht ganz so wie erwünscht,

    weil da immer automatisch Vias hinzukommen.

     

    Mit follow-mee geht das ganz gut, man muss nur ne Weile mit den Settings

    spielen, wenn man VIA hohe Kosten gibt dann setzt er kaum welche. Ich hab

    bei den Follow-ME Optionen: VIA=55, ChangeDir=25 (damit er nicht soviele

    Nonsensteilstückchen erzeugt), top=0, bottom=1 und route15=2, route2=99

    (meine Vierlagenplatine, die auf route2 nur nen GND Polygon hat und sonst

    eigentlich recht wild layoutet ist :-).

    Wenn Du da mal nen anderen Abstand haben willst musst du die Clearance im

    DRC höher setzen (und später wieder runter).

     

    - eine Möglichkeit, die Gesamtlänge einer Leiterbahn anzuzeigen und

    nicht nur die des geklickten Teilstückes (wie das bei Verzweigungen

    gehandhabt werden würde, hab ich mir noch nicht überlegt, eventuell wie

    beim Selektieren mit gedrückter Ctrl-Taste). Zusätzlich wäre da auch

    verkehrt, gleich die entsprechenden Infos wie Strombelastbarkeit und

    Widerstand anzuzeigen, könnte ganz nützlich sein image

     

    Ich glaub ich hatte mal ein ULP was das konnte.

     

    - eine Möglichkeit, im Lib-Editor anzuzeigen, welches Device welches

    Symbol bzw welches Package nutzt, sowie die Möglichkeit, "unbenutzte"

    (nicht verlinkte) Packages/Symbole anzuzeigen

    (man weiss ja selbst, ob das als "nicht-verlinkt" angezeigte Package bzw

    Symbol tatsächlich unbenutzt ist oder nur auf dem Board bzw im

    Schaltplan benutzt wird)

     

    Hab ich auch schon vermisst. Lässt sich sicher mit nem ULP erledigen.

    statistic-lbr.ulp zeigt Dir z.B. schon unverheiratete Packages.

    Welches Device welches Package und Symbol verwendet, siehst Du doch wenn Du

    das Device öffnest? Andersum, ja das fehlt (d.h. ich möchte sehen in

    welches Devices ein bestimmtes Symbol ober package benutzt wird)

     

    - wenn ich z.B. eine Auswahl/Gruppe verschieben m”chte, dann mache ich

    das bisher ber die rechte Maustaste.

    Dabei passiert es aber, dass die Auswahl schon da hin springt, wo ich im

    Men auf die Funktion geklickt habe. Sch”n w„re es, wenn es erst nach

    nochmaligem Mausklick auf eine bestimmte Stelle passiert oder nach einer

    Tastenkombination.

    Oft verschiebe ich etwas, aber von einem bestimmten Punkt ausgehend

    (z.B. der Mitte eines Bauteils in der Auswahl oder einer Grid-Kreuzung

    etc)

     

    Drücke die CTRL-Taste, wenn Du Gruppenbefehle ausführen willst, dann bleibt

    das Menü weg. Du kannst die Funktion der CTRL-Taste auch umdrehen:

    Rechtsklick macht gleich den Gruppenbefehl, und CTRL-Rechtsklick das Menü:

    in die eaglerc.usr eintragen:

    Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "1"

     

    - die M”glichkeit, Dimension zu "locken", sodass die Dimension-Linien

    nicht verschoben werden oder gel”scht werden k”nnen etc

     

    Einfach den Layer 20 ausblenden.

     

    M. (eagle 6.6)

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest

    Hallo Matthias,

     

     

    Über welche Eagle-Version sprechen wir?

     

    über v7.3

     

    Geht mit nem Trick: Löse erst die Verbindung zu dem Pad im Board und dann

    erst im Sch* dann bleibt der restliche Leiterzug stehen.

     

    klappt das IMMER so? Ich habe das auch schon probiert, hatte dann aber

    trotzdem Pech, weil die ganze Verbindung dann weg war.

     

    der minimale Fräserdurchmesser meist recht gross

    ist (bei multipcb z.B. sind das 2.1mm oder waren es 2.4mm?) Das ist dann

    für ein Langloch, das auch noch gelötet werden soll, doch recht gross.

     

    so viel, bei multipcb? Hm, auf Arbeit haben wir Leiterplatten mit Layouts

    von Kunden kommend, da sind Langlöcher drauf, die sind z.B. 1mm oder

    jedenfalls nicht viel größer.

    Ich müsste aber erst nachfragen, von welchem Fertiger die Platten kommen.

     

    Drücke die CTRL-Taste, wenn Du Gruppenbefehle ausführen willst, dann

    bleibt

    das Menü weg. Du kannst die Funktion der CTRL-Taste auch umdrehen:

    Rechtsklick macht gleich den Gruppenbefehl, und CTRL-Rechtsklick das Menü:

    in die eaglerc.usr eintragen:

    Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "1"

     

    das wusste ich noch nicht, danke! Das ist sehr hilfreich image

     

    - die M”glichkeit, Dimension zu "locken", sodass die Dimension-Linien

    nicht verschoben werden oder gel”scht werden k”nnen etc

    Einfach den Layer 20 ausblenden.

     

    ja, das ist der unkomfortable Weg image

     

    Schöne Grüße,

    Nik

     

     

     

    "Matthias Weingart" <mwnewscs@pentax.boerde.de> schrieb im Newsbeitrag

    news:XnsA50D6CA818846AlwLookOnTBrightSide@penthouse.boerde.de...

    Moin,

     

     

     

    "Nik" <123nirg@gmx.net>:

     

    - Option für Langlöcher (auch schon in der Library), würde das Design

    schöner und teilweise auch besser machen, z.B. bei Connectors, die

    breite, statt runde Anschlüsse bzw Gehäuse-Fahnen haben

     

    Kriegt man vielleicht hin, wenn Du nen long-Pad nimmst und zusätzlich

    im Layer Milling(46) einen "wire" mit der Fräserbreite machst, die Dein

    Leiterplattenlieferant kann. (Frage ist da noch, ob das dann auch

    druchkontaktiert wird). Problem bei Langlöchern ist, das die nicht

    gebohrt,

    sondern gefräst werden und Ergo

    kannst Du eine Platine mit z.B. einem 1 mm breiten Langloch nicht mit den

    Standardoptionen fertigen lassen, sondern musst Deinen PCB Hersteller dazu

    übereden auch nen 1mm Fräser zu benutzen.

     

    - Option, dass beim Auftrennen einer Verbindung im Schaltplan nicht

    gleich der ganze Leiterzug auf dem Board verschwindet (manchmal

    entscheide ich mich z.B., beim Routen aus technischen Gründen einen

    anderen µC-Port zu nutzen und muss dann den Leiterzug komplett neu

    verlegen, obwohl ich nur ein Stück der Verbindung im Schaltplan-Editor

    aufgetrennt habe, ohne die komplette Verbindung zu entfernen)

     

     

    - eine Möglichkeit, Leiterbahnen so zu verlegen, dass sie einen

    individuell eingestellten Mindestabstand zur nächsten Leiterbahn bzw zum

    nächsten Via oder "Objekt" haben (incl. der Via-Restringe) und das ohne

    automatisch Vias zu setzen, das sollte weiterhin manuell passieren in

    diesem Fall. Beispiel: Ich möchte einen Abstand von 0.3 mm zwischen dem

    Leiterzug, den ich gerade verlegen will und allen Objekten, die diesem

    zu nahe kommen, sobald ich am Verlegen bin. Momentan überlege ich oft

    bei mit 45° verlegten Leiterzügen, ob sie tatsächlich den gleichen

    Abstand haben, wie bei 90° bzw 0° verlegten Bahnen.

    Mit der "follow-me"-Option funktioniert das nicht ganz so wie erwünscht,

    weil da immer automatisch Vias hinzukommen.

     

    Mit follow-mee geht das ganz gut, man muss nur ne Weile mit den Settings

    spielen, wenn man VIA hohe Kosten gibt dann setzt er kaum welche. Ich hab

    bei den Follow-ME Optionen: VIA=55, ChangeDir=25 (damit er nicht soviele

    Nonsensteilstückchen erzeugt), top=0, bottom=1 und route15=2, route2=99

    (meine Vierlagenplatine, die auf route2 nur nen GND Polygon hat und sonst

    eigentlich recht wild layoutet ist :-).

    Wenn Du da mal nen anderen Abstand haben willst musst du die Clearance im

    DRC höher setzen (und später wieder runter).

     

    - eine Möglichkeit, die Gesamtlänge einer Leiterbahn anzuzeigen und

    nicht nur die des geklickten Teilstückes (wie das bei Verzweigungen

    gehandhabt werden würde, hab ich mir noch nicht überlegt, eventuell wie

    beim Selektieren mit gedrückter Ctrl-Taste). Zusätzlich wäre da auch

    verkehrt, gleich die entsprechenden Infos wie Strombelastbarkeit und

    Widerstand anzuzeigen, könnte ganz nützlich sein image

     

    Ich glaub ich hatte mal ein ULP was das konnte.

     

    - eine Möglichkeit, im Lib-Editor anzuzeigen, welches Device welches

    Symbol bzw welches Package nutzt, sowie die Möglichkeit, "unbenutzte"

    (nicht verlinkte) Packages/Symbole anzuzeigen

    (man weiss ja selbst, ob das als "nicht-verlinkt" angezeigte Package bzw

    Symbol tatsächlich unbenutzt ist oder nur auf dem Board bzw im

    Schaltplan benutzt wird)

     

    Hab ich auch schon vermisst. Lässt sich sicher mit nem ULP erledigen.

    statistic-lbr.ulp zeigt Dir z.B. schon unverheiratete Packages.

    Welches Device welches Package und Symbol verwendet, siehst Du doch wenn

    Du

    das Device öffnest? Andersum, ja das fehlt (d.h. ich möchte sehen in

    welches Devices ein bestimmtes Symbol ober package benutzt wird)

     

    - wenn ich z.B. eine Auswahl/Gruppe verschieben m”chte, dann mache ich

    das bisher �ber die rechte Maustaste.

    Dabei passiert es aber, dass die Auswahl schon da hin springt, wo ich im

    Men� auf die Funktion geklickt habe. Sch”n w„re es, wenn es erst nach

    nochmaligem Mausklick auf eine bestimmte Stelle passiert oder nach einer

    Tastenkombination.

    Oft verschiebe ich etwas, aber von einem bestimmten Punkt ausgehend

    (z.B. der Mitte eines Bauteils in der Auswahl oder einer Grid-Kreuzung

    etc)

     

    Drücke die CTRL-Taste, wenn Du Gruppenbefehle ausführen willst, dann

    bleibt

    das Menü weg. Du kannst die Funktion der CTRL-Taste auch umdrehen:

    Rechtsklick macht gleich den Gruppenbefehl, und CTRL-Rechtsklick das Menü:

    in die eaglerc.usr eintragen:

    Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "1"

     

    - die M”glichkeit, Dimension zu "locken", sodass die Dimension-Linien

    nicht verschoben werden oder gel”scht werden k”nnen etc

     

    Einfach den Layer 20 ausblenden.

     

    M. (eagle 6.6)

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest

    "Nik" <123nirg@gmx.net>:

     

    - die M"glichkeit, Dimension zu "locken", sodass die Dimension-Linien

    nicht verschoben werden oder gel"scht werden k"nnen etc

    Einfach den Layer 20 ausblenden.

     

    ja, das ist der unkomfortable Weg image

     

    Eagle ist auch noch in einigen anderen Dingen sperrig, naja man gewöhnt sich

    dran. image

     

    M.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • lbrer
    lbrer over 11 years ago in reply to autodeskguest

    ..die Befestigungsbohrungen, Platzierungsmarkierungen für ?? Bedienelemente, Bereiche ,wo keine Bauteile platziert werden dürfrn ( Layer 39/40), Nutzenanbindungs-Löcher (Layer 45) oder- Hinweise z.B. im Layer 48....

    können alle sozusagen schon fix mit den Dimensions angelegt werden. ( somit sind diese  für später o. Kollegen sicher oder über Revisionshochzählung entwickelbar)

     

    H.S.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest

    Matthias Weingart wrote:

     

    Hans Sorgatz <noreply-228256@element14.com>:

    Wir legen wegen dieses Fehlens schon seit Jahren für wiederkehrende,

    b.z.w. knifflige Dimensions als Bauteil an in unserer Platinen.lbr.

    V6.6

     

    Achso das geht? Also ein Bauteil, das nur den Dimension-Layer hat. Gute Idee.

     

    und die Befestigungslöcher, Platzhalter für Befestigungsmaterial

    (Clipse, Schrauben, ...), ...

    --

     

    Lorenz

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest

    Matthias Weingart wrote:

     

    Hans Sorgatz <noreply-228256@element14.com>:

    Wir legen wegen dieses Fehlens schon seit Jahren für wiederkehrende,

    b.z.w. knifflige Dimensions als Bauteil an in unserer Platinen.lbr.

    V6.6

     

    Achso das geht? Also ein Bauteil, das nur den Dimension-Layer hat. Gute Idee.

     

    und die Befestigungslöcher, Platzhalter für Befestigungsmaterial

    (Clipse, Schrauben, ...), ...

    --

     

    Lorenz