Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Schriftrichtung rotieren
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1248 views
  • Users 0 members are here
Related

Schriftrichtung rotieren

Janvi
Janvi over 14 years ago

Beim zurechtrücken der Bezeichungen in Bestückungsplänen rotiert Eagle die Schriften nicht in allen 4 Winkelquadranten.

D.h. es gibt immer 2 Seiten einer Lese-Vorzugsrichtung. Bei Lohnbestückern führt dies regelmässig zur Produktion von Schrott,

weil DIL-IC verkehrt rum bestückt werden. Da die Bibliothek von unterschiedlichen Leuten kommt, ist die Pin1 Kennzeichnung

mit Strich auf der Längsseite, Strich auf der kurzen Seite, Einkerbung, Kreis in der Ecke, schräge Ecke u.v.m. ziemlich kreativ.

Es ist mir selber auch schon passiert und man muß immer dreimal gucken und 5 mal um die Ecke denken. Daher gehen viele

Bestücker ganz einfach intuitiv nach der Schriftrichtung und bei allen anderen mir bekannten Cad funktioniert das auch.

Jedenfall habe ich noch nie ein DIL-IC gesehen, welches verkehrt bedruckt gewesen wäre. Verkehrt bestückte wohl. Das

Argument der Bestücker: Im Bestückungsplan steht die Bezeichnung ja auch falsch drauf, ich habe also richtig bestückt.

 

Wo kann man einstellen, daß die Rotation der Schrift "auf den Kopf" funktioniert. Dieses Problem gilt auch für Schriften im

Kupfer, wenn z. Bsp. ein Nutzen kopiert wird und dieser dabei um 90 Grad gedreht wird. Eine Cu-Schrift steht dann möglicherweise

auf dem Kopf, was beim setzen von Nutzen in einem Gerber Editor nicht passiert wäre.

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Janvi schrieb:

     

    Beim zurechtrücken der Bezeichungen in Bestückungsplänen rotiert

    Eagle die Schriften nicht in allen 4 Winkelquadranten. D.h. es gibt

    immer 2 Seiten einer Lese-Vorzugsrichtung.

     

    ...was auch so richtig ist.

     

    Bei Lohnbestückern führt dies regelmässig zur Produktion von

    Schrott, weil DIL-IC verkehrt rum bestückt werden.

     

    Du hast doch nicht etwa DIL-IC in unterschiedlichen Orientierungen im

    Layout?

    (Und selbst dann wäre das ein gutes Argument, den Dienstleister zu

    wechseln...)

     

    Da die Bibliothek von unterschiedlichen Leuten kommt, ist die Pin1

    Kennzeichnung mit Strich auf der Längsseite, Strich auf der kurzen

    Seite, Einkerbung, Kreis in der Ecke, schräge Ecke u.v.m. ziemlich

    kreativ.

     

    Die einzigen Bibliotheken, auf die man sich verlassen kann (und die nach

    einheitlichen Regeln erstellt sind!), sind die, die man selbst erstellt hat.

     

    Es ist mir selber auch schon passiert und man muß immer

    dreimal gucken und 5 mal um die Ecke denken. Daher gehen viele

    Bestücker ganz einfach intuitiv nach der Schriftrichtung und bei

    allen anderen mir bekannten Cad funktioniert das auch. Jedenfall habe

    ich noch nie ein DIL-IC gesehen, welches verkehrt bedruckt gewesen

    wäre. Verkehrt bestückte wohl. Das Argument der Bestücker: Im

    Bestückungsplan steht die Bezeichnung ja auch falsch drauf, ich habe

    also richtig bestückt.

     

    Ausrede. In technischen Zeichnungen steht niemals die Schrift auf dem

    Kopf, egal wie herum ein Bauteil einzubauen (oder selbst beschriftet)

    ist. Zeichnungen sind immer von vorn oder rechts zu lesen.

    (Noch ein Argument, den Dienstleister zu wechseln...)

     

    Wo kann man einstellen, daß die Rotation der Schrift "auf den Kopf"

    funktioniert. Dieses Problem gilt auch für Schriften im Kupfer, wenn

    z. Bsp. ein Nutzen kopiert wird und dieser dabei um 90 Grad gedreht

    wird. Eine Cu-Schrift steht dann möglicherweise auf dem Kopf, was

    beim setzen von Nutzen in einem Gerber Editor nicht passiert wäre.

     

    Und genau dafür gibt es das Spin-Flag beim Rotieren.

    HELP ROTATE erwähnt es und verweist auf HELP ADD. Dort siehe "Orientierung".

     

    (Gerade beim Anordnen von Nutzen verwende ich das auch häufig.)

     

    Viel Erfolg,

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Janvi schrieb:

     

    Beim zurechtrücken der Bezeichungen in Bestückungsplänen rotiert

    Eagle die Schriften nicht in allen 4 Winkelquadranten. D.h. es gibt

    immer 2 Seiten einer Lese-Vorzugsrichtung.

     

    ...was auch so richtig ist.

     

    Bei Lohnbestückern führt dies regelmässig zur Produktion von

    Schrott, weil DIL-IC verkehrt rum bestückt werden.

     

    Du hast doch nicht etwa DIL-IC in unterschiedlichen Orientierungen im

    Layout?

    (Und selbst dann wäre das ein gutes Argument, den Dienstleister zu

    wechseln...)

     

    Da die Bibliothek von unterschiedlichen Leuten kommt, ist die Pin1

    Kennzeichnung mit Strich auf der Längsseite, Strich auf der kurzen

    Seite, Einkerbung, Kreis in der Ecke, schräge Ecke u.v.m. ziemlich

    kreativ.

     

    Die einzigen Bibliotheken, auf die man sich verlassen kann (und die nach

    einheitlichen Regeln erstellt sind!), sind die, die man selbst erstellt hat.

     

    Es ist mir selber auch schon passiert und man muß immer

    dreimal gucken und 5 mal um die Ecke denken. Daher gehen viele

    Bestücker ganz einfach intuitiv nach der Schriftrichtung und bei

    allen anderen mir bekannten Cad funktioniert das auch. Jedenfall habe

    ich noch nie ein DIL-IC gesehen, welches verkehrt bedruckt gewesen

    wäre. Verkehrt bestückte wohl. Das Argument der Bestücker: Im

    Bestückungsplan steht die Bezeichnung ja auch falsch drauf, ich habe

    also richtig bestückt.

     

    Ausrede. In technischen Zeichnungen steht niemals die Schrift auf dem

    Kopf, egal wie herum ein Bauteil einzubauen (oder selbst beschriftet)

    ist. Zeichnungen sind immer von vorn oder rechts zu lesen.

    (Noch ein Argument, den Dienstleister zu wechseln...)

     

    Wo kann man einstellen, daß die Rotation der Schrift "auf den Kopf"

    funktioniert. Dieses Problem gilt auch für Schriften im Kupfer, wenn

    z. Bsp. ein Nutzen kopiert wird und dieser dabei um 90 Grad gedreht

    wird. Eine Cu-Schrift steht dann möglicherweise auf dem Kopf, was

    beim setzen von Nutzen in einem Gerber Editor nicht passiert wäre.

     

    Und genau dafür gibt es das Spin-Flag beim Rotieren.

    HELP ROTATE erwähnt es und verweist auf HELP ADD. Dort siehe "Orientierung".

     

    (Gerade beim Anordnen von Nutzen verwende ich das auch häufig.)

     

    Viel Erfolg,

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Habe das gleiche Problem beim Erstellen der Fertigungsnutzen.

    Beim duplizieren und drehen der Schaltung um 180° werden die Beschriftungen nicht mit rotiert. Das führt dazu, dass man jede Beschriftung sowie den gesamten Bestückungsdruck kontrollieren muss. Das ist nicht akzeptabel.

    Gibt es eine Option, die dieses Verhalten verhindert?

     

    Gruß, Oliver S.

    ISLE GmbH, Ilmenau.