Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) wie kann ich geformte pads für SMD Bauteile bilden?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 977 views
  • Users 0 members are here
  • pad
  • smd
  • rund
  • landefächen
  • polygon
Related

wie kann ich geformte pads für SMD Bauteile bilden?

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Ich habe von dem Hersteller einer Drosselspule eine etwas "kurvige" Landefläche vorgeschlagen bekommen. Bei Eagle kenne ich aber nur rechteckige pads - nicht mal einseitig abgerundet. Wie kann ich "formvollendete" pads generieren? Oder gibt es dafür einen workaround?

 

Arbeite übrigens immer noch mit Version 5.11.0 - die verununglückten Versuche mit 6.1.0 wirken noch nach image

 

Danke im Voraus,

Wolfgang

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 07.09.2012 09:59, schrieb Wolfgang Rosenegger:

    Hallo Tilmann,

     

    danke für die Antwort.

     

    Es gab leider gute Gründe, eine spezielle Form für meine SMD Landefläche zu realisieren. Mit dem vorgeschlagenen workaround geht das natürlich. Ich hätte mir nur gerne die Formung der Cream und Stop Masken erspart.

     

    Das gleiche Thema habe ich auch mit pads für Drahtbauteile. Wenn ich ein package generieren will, das mit verschiedenen Mustern arbeiten kann - z.b: wenn ich mir die Möglichkeit offen halten will, Kondensatoren mit 5mm und 7,5mm Raster je nach Lieferung einzusetzen - kann ich das auch irgendwie lösen.

     

    Aber eleganter wär's schon schöner!

     

    Wolfgang

     

    V6 kann das! image

     

    Man kann um einen PAD/SMD ein POLYGON zeichnen, das dann im Layout

    elektrisch zum PAD gehört.

    Um sich die Stop und Cream-Maske möglichst einfach zu erstellen,

    sollte man die Wirebreite für das "Kupferpad" entsprechend wählen.

    Dann mit Copy das Polygon zweimal kopieren!

    Eine Kopie mit CHANGE Layer in den LAYER tStop, die zweite Kopie mit

    CHANGE Layer in den LAYER tCream wechseln.

    Dann mit CHANGE Width für das Polygon im tStop eine entsprechend

    größere Wire-Breite einstellen (Übermaß), und im Layer tCream mit

    CHANGE Width eine entsprechend kleinere Wire-Breite einstellen

    (Untermaß). image

    Den Rank 0 und 7 für Polygone in der LBR (Package) gibt es nicht mehr!

     

    Lesen Sie bitte auch im Handbuch ...\doc\manual_de.pdf das Kapitel:

    8.13 Beliebige Padformen

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Tilmann,

     

    danke für die Antwort.

     

    Es gab leider gute Gründe, eine spezielle Form für meine SMD Landefläche zu realisieren. Mit dem vorgeschlagenen workaround geht das natürlich. Ich hätte mir nur gerne die Formung der Cream und Stop Masken erspart.

     

    Das gleiche Thema habe ich auch mit pads für Drahtbauteile. Wenn ich ein package generieren will, das mit verschiedenen Mustern arbeiten kann - z.b: wenn ich mir die Möglichkeit offen halten will, Kondensatoren mit 5mm und 7,5mm Raster je nach Lieferung einzusetzen - kann ich das auch irgendwie lösen.

     

    Aber eleganter wär's schon schöner!

     

    Wolfgang

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Wolfgang Rosenegger schrieb:

     

    Ich habe von dem Hersteller einer Drosselspule eine etwas "kurvige"

    Landefläche vorgeschlagen bekommen.

     

    Das muß nicht unbedingt etwas bedeuten - die Hersteller schlagen auch

    schonmal seltsame oder unpraktische Padformen vor...

     

    Bei Eagle kenne ich aber nur rechteckige pads - nicht mal einseitig

    abgerundet. Wie kann ich "formvollendete" pads generieren? Oder gibt

    es dafür einen workaround?

     

    Arbeite übrigens immer noch mit Version 5.11.0 - die verununglückten

    Versuche mit 6.1.0 wirken noch nach image

     

    In V5 gibt es m.W. nur die Möglichkeit, im Package das Pad als Polygon

    zu zeichnen - und die daraus resultierenden DRC-Fehler zu billigen oder

    zu ignorieren.

     

    Ich würde aber erstmal prüfen, ob eine nicht-rechteckige Padform

    wirklich sinnvoll/notwendig ist.

     

    Tilmann