Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Absoluter Neuling (naja, fast :-))
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 14 replies
  • Answers 2 answers
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1833 views
  • Users 0 members are here
Related

Absoluter Neuling (naja, fast :-))

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo Leute! Bin der Matthes aus Aachen. Ich benutze den EAGLE schon seit einigen Jahren privat. Bin bis jetzt noch nicht dahintergekommen, wie man bestimmte Bauteile der Libary hinzufügen kann (also über update oder so), und auch weiß ich immer noch nicht, wie man Bauteile selber zeichnen kann. Z.B. mache ich gerade ein kleines PRojekt für nen Frequenzumrichter und hätte gerne dafür ein Bauteil in der Library, den IR2110. Auch andere Bauteile würde ich gerne meiner Bibliothek hinzufügen. Da ich jetzt das erste Mal hier das Forum gefunden habe, weiß ich gar nicht so recht, wo ich was reinschreiben soll.


 


 

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" mcestyle="font-size: 14pt;">Freue mich auf Antwort!


 


 

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" mcestyle="font-size: 14pt;">Matzi</SPAN></P>

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Am 10.09.2012 03:50, schrieb Matthias Reicherter:

    h3. Hallo Leute! Bin der Matthes aus Aachen. Ich benutze den EAGLE schon seit einigen Jahren privat. Bin bis jetzt noch nicht dahintergekommen, wie man bestimmte Bauteile der Libary hinzufügen kann (also über update oder so), und auch weiß ich immer noch nicht, wie man Bauteile selber zeichnen kann. Z.B. mache ich gerade ein kleines PRojekt für nen Frequenzumrichter und hätte gerne dafür ein Bauteil in der Library, den IR2110. Auch andere Bauteile würde ich gerne meiner Bibliothek hinzufügen. Da ich jetzt das erste Mal hier das Forum gefunden habe, weh gar nicht so recht, wo ich was reinschreiben soll.

     

    Freue mich auf Antwort!

     

    Matzi

     

    Hi Matthias,

    du weißt hoffentlich, das es im doc Verzeichnis von eagle ein Tutorial

    und ein Manual gibt?

    Im Internet gibt es imo jede Menge Hinweise auf dein Problem, aber werde

    hier mal eine Kurzfassung ablegen.

    Generell sollte man eigene devices auch in eigenen libraries speichern,

    sonst konnten deine Errungenschaften beim nächsten update weg sein.

    Grundsätzlich gibt es zwei Methoden um devices zu kopieren: Man öffnet

    eine (neue) lib und lässt die offen!, geht dann ins Control panel zu den

    libraries, selektiert das gewünschte device und wählt mit rechtsklick

    der Maustaste:"In Bibliothek kopieren" aus dem aufgehenden Menue.

    Drag und drop:Am Besten die Fenster des Control Panels und der offenen

    library so verkleinern, das beide gut Sichtbar sind. Im Control panel

    das device mit linker Maustaste selektieren und mit gedrückter Taste bis

    in die library ziehen und loslassen. Das war schon alles. image

     

    Bei eigenen Bauteilen ist das Schlimmste das package, denn es muss mit

    der Realität übereinstimmen. Glücklicherweise gibt es eine

    ref-packages.lbr in der viele Gehäuseformen bereits definiert sind.

    Falls man es doch selbst machen muss, ist wohl das Wichtigste, das man

    das Grid ca. auf 1/10 / alternativ grid auf 1/1000 der Maßeinheit des

    verwendeten Datenblatts stellt.

    Im Device Editor der Library "added" man das Symbol und mit "New" das

    package zu einem neuen device zusammen. Hier werden auch die Pins des

    Symbols mit den Pads des package verknüpft. Alles easy, nur Übungssache.

     

    Generell sollte man wohl sagen:"Nimm ein möglichst ähnliches device,

    schaufle es in deine library, taufe es um und editiere es passend,

    fertig". image

    Bei den Pins im Symbol auch immer die directions der Pins editieren, das

    wird oft vergessen. (help pin). An die Arbeit image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Joern image

     

    danke Dir für die schnelle Antwort. Es heißt ja RTFM, und damit tue ich mir halt recht schwer image . Aber ich nehme mir das manual mit seinen 360 Seiten mal vor. Ich dachte immer, dass es dieses nur in Englisch gibt. Jetzt habe ich die deutsche Version gefunden.

     

    Gerne möchte ich hier im Forum aber fragen, wenn ich verständnisschwierigkeiten habe.

     

    LG

     

    Matthes

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 10.09.2012 20:27, schrieb Matthias Reicherter:

    Hallo Joern image

     

    danke Dir für die schnelle Antwort. Es heißt ja RTFM, und damit tue ich mir halt recht schwer image . Aber ich nehme mir das manual mit seinen 360 Seiten mal vor. Ich dachte immer, dass es dieses nur in Englisch gibt. Jetzt habe ich die deutsche Version gefunden.

     

    Gerne möchte ich hier im Forum aber fragen, wenn ich verständnisschwierigkeiten habe.

     

    LG

     

    Matthes

     

    Ist doch alles gar kein Problem. Probier doch die Vorschläge erst mal

    aus. Dann kreierst du mal ein eigenes Device und passt es in eine

    Zeichnung ein. Checkst mal die Fehlermeldungen. Du musst ja nicht gleich

    ein 100Pinner Device konstuieren. Die größte Schwierigkeit bein

    konstruieren von Bauteilen ist imho einfach mal damit anzufangen image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 10.09.2012 20:27, schrieb Matthias Reicherter:

    Hallo Joern image

     

    danke Dir für die schnelle Antwort. Es heißt ja RTFM, und damit tue ich mir halt recht schwer image . Aber ich nehme mir das manual mit seinen 360 Seiten mal vor. Ich dachte immer, dass es dieses nur in Englisch gibt. Jetzt habe ich die deutsche Version gefunden.

     

    Gerne möchte ich hier im Forum aber fragen, wenn ich verständnisschwierigkeiten habe.

     

    LG

     

    Matthes

     

    Ist doch alles gar kein Problem. Probier doch die Vorschläge erst mal

    aus. Dann kreierst du mal ein eigenes Device und passt es in eine

    Zeichnung ein. Checkst mal die Fehlermeldungen. Du musst ja nicht gleich

    ein 100Pinner Device konstuieren. Die größte Schwierigkeit bein

    konstruieren von Bauteilen ist imho einfach mal damit anzufangen image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Children
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 28.10.2013 08:06, schrieb matzischweinchen:

    Hallo Joern, ich war ein Jahr out-of-order, und es ist jedes mal wieder

    schwer für mich, hier hinein zu finden.

     

    Leider finde ich meine alten Postings hier nicht mehr alle wieder, und

    auch nicht Deine Antworten. Z.B. hatte ich u.a. geschrieben, dass ich

    Dich mit meinen Bauteilen nicht beeindrucken kann, worauf Du mir

    (richtigerweise) geantwortest hast, dass es nicht ums beeindrucken

    geht... etc. ... es ging halt darum, wie ich selber Bauteile definieren

    und erstellen kann. Du hattest mir sehr genau geschrieben, wie ich das

    machen kann und ich erinnere mich auch, dass Du schriebst, dass es egal

    sei, in welcher Reihenfolge das device-package-symbol - Erstellen

    geschieht (stimmt das, oder habe ich es falsch in Erinnerung?). Ich

    fange wieder fast bei Null an.

     

    Hoffentlich erreicht diese Nachricht Dich noch, hmmm...

     

    Gruß aus Aachen,

     

    Matthes

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/92827#92827

     

     

    Hi Matthes,

    ein paar Tage ist das ja schon her image

     

    Mr. Z. hat ja die Frage schon beantwortet.

    Derweil gibt es einige Tutorials im Netz, aber falls du damit nicht klar

    kommst kannst du mir auch direkt mailen image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to geralds

    Oh! Hallo Gerald! image Freu!!!

     

    Ich habe mittlerweile auch V6.5.0 . Da werde ich Dich gerne um Rat fragen! Danke Dir! Bis später!

     

    LG Mattes

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • geralds
    0 geralds over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Matthes,

     

    sieh einer an.

    Schön dich auch hier, außer im ELKO, zu treffen.

     

    Wenn du willst, können wir das Bauteilerstellen

    gemeinsam Schritt für Schritt durchspielen.

    Das geht sehr einfach.

    Zur Abstimmung: Ich verwende die Verson 6.5.0

     

    Grüße

    Gerald

    ---


    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 28.10.2013 08:06, schrieb matzischweinchen:

    Hallo Joern, ich war ein Jahr out-of-order, und es ist jedes mal wieder

    schwer für mich, hier hinein zu finden.

     

    Leider finde ich meine alten Postings hier nicht mehr alle wieder, und

    auch nicht Deine Antworten. Z.B. hatte ich u.a. geschrieben, dass ich

    Dich mit meinen Bauteilen nicht beeindrucken kann, worauf Du mir

    (richtigerweise) geantwortest hast, dass es nicht ums beeindrucken

    geht... etc. ... es ging halt darum, wie ich selber Bauteile definieren

    und erstellen kann. Du hattest mir sehr genau geschrieben, wie ich das

    machen kann und ich erinnere mich auch, dass Du schriebst, dass es egal

    sei, in welcher Reihenfolge das device-package-symbol - Erstellen

    geschieht (stimmt das, oder habe ich es falsch in Erinnerung?).

     

    Ja es ist egal ob man erst PAC oder SYM erstellt, erst im DEV werden

    die jeweiligen Objekte benötigt und zusammengeführt.

    Wenn man allerdings das PAC bzw. SYM im DEV benutzt hat, kann man die

    Anzahl der PIN - PAD/SMD nicht mehr ändern. Man muß das Objekt im DEV

    erst wieder löschen, damit es zum editieren frei wird.

     

     

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/92827#92827

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.4 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Joern, ich war ein Jahr out-of-order, und es ist jedes mal wieder schwer für mich, hier hinein zu finden.

     

    Leider finde ich meine alten Postings hier nicht mehr alle wieder, und auch nicht Deine Antworten. Z.B. hatte ich u.a. geschrieben, dass ich Dich mit meinen Bauteilen nicht beeindrucken kann, worauf Du mir (richtigerweise) geantwortest hast, dass es nicht ums beeindrucken geht... etc. ... es ging halt darum, wie ich selber Bauteile definieren und erstellen kann. Du hattest mir sehr genau geschrieben, wie ich das machen kann und ich erinnere mich auch, dass Du schriebst, dass es egal sei, in welcher Reihenfolge das device-package-symbol - Erstellen geschieht (stimmt das, oder habe ich es falsch in Erinnerung?). Ich fange wieder fast bei Null an. Aber ich möchte gerne an diese bereits geschriebenen Dinge wieder anknüpfen.

     

    Hoffentlich erreicht diese Nachricht Dich noch, hmmm...

     

    Gruß aus Aachen,

     

    Matthes

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 18.09.2012 02:32, schrieb Matthias Reicherter:

    Hallo Joern,

     

    also meine EAGLE - Version ist 6.2.0 für Windows. Habe XPprof, 2GB RAM, 80GB Festplatte, der Rechner

    > ist ein Fujitsu Siemens Esprimo. Ich benutze fast immer den Slimbrowser.

     

    Jetzt habe ich auf der Suche nach nem Bauteil in der Bibliothek von CadSoft ja gesehen, dass man dort

    > eigene Kreationen reinstellen kann und auch runterladen kann. Dort,

    wo man seine Suche eingeben muss,

    > ist nach dem ersten Buchstaben, den ich da eingebe, sofort meine CPU

    - Auslastung auf 100% und ich kann

    > keine weiteren Eingaben machen. Es funktioniert nix mehr. Kein

    Mausklick, nix. dann nach 2 minuten oder

    > so kann ich den nächsten eingeben, wieder hängt sich der Rechner auf.

    Das ist - wie gesagt - nur dann,

    > wenn ich auf der HP von CadSoft die Bibliothek benutzen will.

     

    Jetzt habe ich mir gedacht, dass es vielleicht an meinem Browser liegt, weshalöb ich dann mit Mozilla,

    > IE probiert habe, es ist dort dasselbe Phänomen.

     

    Also ich meine nicht die Bibliothek von Eagle.exe, sondern die Möglichkeit der Suche in den öffentlichen

    > Bibliotheken von www.cadsoft.de (http://www.cadsoft.de).

     

    LG Matthes:)

     

     

    Hier geht es darum, das man einen Suchbegriff für die LBR-Datei eingeben

    kann, was aber nicht bedeutet, das innerhalb der Datei

    gesucht wird.

    Die Auslastung der CPU gründet sich vermutlich auf die Einbindung

    der Seiten wie googleapis.com und jquery.com, die die Ersteller

    dieser Seite benutzen.

    Ich persönlich benutze die Suchfunktion von FireFox, um innerhalb der

    Seite zu suchen, da ich die besagten verlinkten Seiten in ForeFox

    gesperrt habe. NoScript image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 18.09.2012 02:32, schrieb Matthias Reicherter:

     

    Hi MAttthias

     

     

     

    also meine EAGLE - Version ist 6.2.0 für Windows. Habe XPprof, 2GB RAM, 80GB Festplatte, der Rechner ist ein Fujitsu Siemens Esprimo. Ich benutze fast immer den Slimbrowser.

     

    Jetzt habe ich auf der Suche nach nem Bauteil in der Bibliothek von CadSoft ja gesehen, dass man dort  eigene Kreationen reinstellen kann und auch runterladen kann. Dort, wo man seine Suche eingeben muss, ist nach dem ersten Buchstaben, den ich da eingebe, sofort meine CPU - Auslastung auf 100% und ich kann keine weiteren Eingaben machen. Es funktioniert nix mehr. Kein Mausklick, nix. dann nach 2 minuten oder so kann ich den nächsten eingeben, wieder hängt sich der Rechner auf. Das ist - wie gesagt - nur dann, wenn ich auf der HP von CadSoft die Bibliothek benutzen will.

    Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen...,

    aber wenn es nur bei Cadsoft hapert weiß ich auch keine Lösung.

     

    Jetzt habe ich mir gedacht, dass es vielleicht an meinem Browser liegt, weshalöb ich dann mit Mozilla, IE probiert habe, es ist dort dasselbe Phänomen.

     

    Also ich meine nicht die Bibliothek von Eagle.exe, sondern die Möglichkeit der Suche in den öffentlichen Bibliotheken von www.cadsoft.de (http://www.cadsoft.de).

     

    LG Matthes:)

     

    Eine Möglichkeit, die mir gerade einfällt wäre mal die Windows

    Auslagerungsdatei zu prüfen. ( Systemsteuerung/ System/ erweitert/

    Systemleistung-Einstellungen/ erweitert/ Virtueller

    Arbeitsspeicher-ändern). Hier sollten entweder  Werte von ca. 2000 bis

    4000 MB eingetragen sein, oder "Größe wird vom System verwaltet"

    angehakt sein.

    Möglicherweise swappt dein System schon vorher aber es fällt dir nicht

    so auf...

     

    Eine andere Möglichkeit wären die Einstellungen des Virenscanners...

     

    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/

     

    Hier ist eine ftp-Adresse von Cadsoft. Ich kenne den Slimbrowser nicht,

    aber der Firefox kann das..

    Probier mal, ob es hilft.

     

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Joern,

     

    also meine EAGLE - Version ist 6.2.0 für Windows. Habe XPprof, 2GB RAM, 80GB Festplatte, der Rechner ist ein Fujitsu Siemens Esprimo. Ich benutze fast immer den Slimbrowser.

     

    Jetzt habe ich auf der Suche nach nem Bauteil in der Bibliothek von CadSoft ja gesehen, dass man dort  eigene Kreationen reinstellen kann und auch runterladen kann. Dort, wo man seine Suche eingeben muss, ist nach dem ersten Buchstaben, den ich da eingebe, sofort meine CPU - Auslastung auf 100% und ich kann keine weiteren Eingaben machen. Es funktioniert nix mehr. Kein Mausklick, nix. dann nach 2 minuten oder so kann ich den nächsten Buchstaben eingeben, wieder hängt sich der Rechner auf. Das ist - wie gesagt - nur dann, wenn ich auf der HP von CadSoft die Bibliothek benutzen will.

     

    Jetzt habe ich mir gedacht, dass es vielleicht an meinem Browser liegt, weshalb ich dann mit Mozilla, IE probiert habe, es ist dort dasselbe Phänomen.

     

    Also ich meine nicht die Bibliothek von Eagle.exe, sondern die Möglichkeit der Suche in den öffentlichen Bibliotheken von www.cadsoft.de.

     

    LG Matthesimage

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 16.09.2012 01:52, schrieb Matthias Reicherter:

    Hallo Joern,:);)

     

    ja, so peu-á-peu werde ich da mal ein Bauteil kreieren. Habe jetzt auf cadsofts Internetseite unter Bibliotheken gefunden, dass man Bauteile runterladen kann. Finde ich super! Dass da Leute ihre Kreationen reinstellen tun! image

     

    Es sind user Bibliotheken, jeder darf welche hochladen, aber sie werden

    von cadsoft nicht überprüft und deshalb können sie Fehler enthalten.

     

    Goldene Regel bei Verwendung ALLER Bibliotheken: Immer überprüfen!

     

    Aber weisste, was mir da wieder aufgefallen ist? (Es geht halt nix ohne Probleme image) Und zwar ist es bei mir so: Sobald ich die Bibliotheksfunktion von Cadsoft nutze, geht mein Browser dermaßen in die Knie, dass ich ne CPU - Auslastung von 100% kriege, die nicht mehr weggeht; und dann kann ich da nur noch alle 2 minuten image den nächsten Buchstaben in das Eingabefeld eingeben. Da tut sich dann nix mehr! Ist das nicht herrlich? Oder ist es zum K... ? Ich habe irgendwie immer irgend einen Sch... mit meinem Rechner. Dabei hatte ich erst vor einem Monat das System komplett neu aufgespielt.

     

    Es ist auch egal, welchen Browser ich benutze. Ob firefox, IE, Slimbrowser, jedesmal derselbe kack.

     

    Hättst Du mir da einen Rat?

     

    LG

     

    Matthes

     

     

    Nö, denn ich hab absolut keinen Schimmer, was für einen Rechner du

    benutzt, welches Betriebssystem, wie viel RAM und welches eagle du hast.

    Ich verstehe auch nicht welche Bibliotheksfunktion du meinst und was ein

    browser mit dem Bibliothekseditor zu tun hat. Schieb mal die Fakten

    rüber, dann kann man vielleicht helfen.

     

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Joern,imageimage

     

    ja, so peu-á-peu werde ich da mal ein Bauteil kreieren. Habe jetzt auf cadsofts Internetseite unter Bibliotheken gefunden, dass man Bauteile runterladen kann. Finde ich super! Dass da Leute ihre Kreationen reinstellen tun! image

     

    Aber weisste, was mir da wieder aufgefallen ist? (Es geht halt nix ohne Probleme image) Und zwar ist es bei mir so: Sobald ich die Bibliotheksfunktion von Cadsoft nutze, geht mein Browser dermaßen in die Knie, dass ich ne CPU - Auslastung von 100% kriege, die nicht mehr weggeht; und dann kann ich da nur noch alle 2 minuten image den nächsten Buchstaben in das Eingabefeld eingeben. Da tut sich dann nix mehr! Ist das nicht herrlich? Oder ist es zum K... ? Ich habe irgendwie immer irgend einen Sch... mit meinem Rechner. Dabei hatte ich erst vor einem Monat das System komplett neu aufgespielt.

     

    Es ist auch egal, welchen Browser ich benutze. Ob firefox, IE, Slimbrowser, jedesmal derselbe kack.

     

    Hättst Du mir da einen Rat?

     

    LG

     

    Matthes