Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Eagle Bibliothek erstellen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 10 replies
  • Answers 2 answers
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 3590 views
  • Users 0 members are here
Related

Eagle Bibliothek erstellen

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Hallo! image

 

Ich brauche bitte Hilfe! Und zwar komme ich überhaupt nicht klar, wie ich ein Bauteil selber erstellen soll. Habe das Handbuch auf Deutsch durchgekuckt und auch gefunden, wie man es eigentlich macht, aber ich komme damit einfach nicht klar! Kann man mir step-by-step helfen?image

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 13 years ago

    Am 19.06.2013 04:20, schrieb Matthias Reicherter:

    Hallo! image

     

    Ich brauche bitte Hilfe! Und zwar komme ich überhaupt nicht klar, wie

    ich ein Bauteil selber erstellen soll. Habe das Handbuch auf Deutsch

    durchgekuckt und auch gefunden, wie man es eigentlich macht, aber ich

    komme damit einfach nicht klar! Kann man mir step-by-step helfen?:-/

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/80465#80465

     

     

    Als erstes solltest du eine neue (eigene) lib erstellen, damit du u.A.

    nix vermurxt.

    Das geht im control panel mit Datei / Neu / Bibliothek...

    Als Zweites öffnest du den browser deiner Wahl und suchst nach "Eagle

    Bibliothek erstellen". Im www wimmelt es von Anleitungen. Dann ERSTELLE

    etwas und stell es zur Verfügung, damit man sehen kann, wo der Fehler

    ist und man gezielt helfen kann. "ich komme damit einfach nicht klar"

    ist eine besch... Beschreibung des Problems.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest

    Hallo Joern, danke für Deine Nachricht! Ich stehe da seit Wochen auf dem Schlauch! Ein einziges Mal hat es geklappt, aber ich weiß nicht mehr wie ich das gemacht habe.

     

    Also:

     

    1.) Eine eigene lib habe ich angelegt im Ordner "EAGLE-Bibliothek-eigene lbr";

     

    2.) Im tutorial steht, dass zuerst das package, dann das symbol, dann das device erstellt wird; zuerst sollte man doch das symbol erstellen, oder nicht?

     

    3.) Mache ich zuerst das symbol, wenn es gezeichnet ist, dann speichern? dann package, auch speichern? dann device, speichern?

     

         oder muss man nicht einzeln speichern?

     

    4.) Wie stelle ich das Bauteil zur Verfügung?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 19.06.2013 17:19, schrieb Matthias Reicherter:

    Hallo Joern, danke für Deine Nachricht! Ich stehe da seit Wochen auf dem

    Schlauch! Ein einziges Mal hat es geklappt, aber ich weiß nicht mehr wie

    ich das gemacht habe.

     

    Also:

     

    1.) Eine eigene lib habe ich angelegt im Ordner "EAGLE-Bibliothek-eigene

    lbr";

     

    2.) Im tutorial steht, dass zuerst das package, dann das symbol, dann

    das device erstellt wird; zuerst sollte man doch das symbol erstellen,

    oder nicht?

     

    völlig wurscht image

     

    3.) Mache ich zuerst das symbol, wenn es gezeichnet ist, dann speichern?

    dann package, auch speichern? dann device, speichern?

     

          oder muss man nicht einzeln speichern?

     

    Nö

     

    1. lib öffnen, symbol anwählen.

    2. Mit NEU einen Namen vergeben

    Symbol editor geht auf (wie ein Schaltplan), irgend etwas reinpinseln

    und pins hinzufügen.

    3. Namen für die Pins vergeben und deren directions vergeben. (Help Pin)

    Bei packages schnüffelt man zuerst mal in der ref-packages, ob schon was

    passendes vorhanden ist. (Fast immer, dann das package in deine lib

    kopieren). Wenn nicht, dann

     

    4. package anwählen

    5. Mit NEU einen Namen vergeben

    package editor geht auf (wie ein bord)

    6. Gehäuse zeichnen, pads (oder smd) hinzufügen und nummerieren.

     

    4.) Wie stelle ich das Bauteil zur Verfügung?

     

    7. Device anwählen

    8. Mit NEU einen Namen vergeben

    9. mit ADD (d)ein Symbol aussuchen

    10. Mit Neu (d)ein package auswählen.

    11. Im CONNECT dialog die pins des symbols mit den pads (smd) des

    package verbinden.

    Um das Dutzend voll zu machen:

    12. Einen Prefix vergeben, z.B. IC

     

    Noch ein Hinweis: Das Fadenkreuz (Pos. 0 0) ist später das Anfasspunkt

    (Orign) sowohl für symbol als auch device.

     

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 30.10.2013 20:59, schrieb matzischweinchen:

    Hallo Joern,

     

    Jetzt habe ich erst mal ein paar Fragen hier zu diesem (neuen) ... wie

    soll ich sagen... hier, jetzt hier direkt, wo ich schreibe, der editor

    (oder wie das heißt)...

     

    1.) wie stelle ich die Schriftgröße ein? Und zwar so, dass alles, was

    ich schreibe, dieselbe Schriftgröße hat; die Schriftgröße hier jetzt ist

    mir viel zu klein.

     

    2.) 'Dann habe ich vor 2 Tagen alle Deine bisher mir geposteten

    Antworten als jeweils hilfreich bzw auch als beantwortet gekennzeichnet;

    nun erhalte ich aber auf meine kürzlich neu gestellten Fragen keine

    Antworten mehr; meine Vermutung ist jetzt, dass diese neuen Fragen jetzt

    gar nicht mehr ankommen, stimmt das?

     

    3.) Oben links steht "Erweiterten Editor verwenden"; was ist das?

     

    4.) Unten links steht "@Erwähnung"; was ist das?

     

    Mir kommt das alles mehr und mehr als moderner Facebook & Co. - Rotz

    vor, der alles komplizierter und unübersichtlicher macht und

    vermeintliches Zeitgeist & - Up-to-date - getue vortäuscht.

     

    Ich bin ratlos. Es gibt hier nicht mal eine Hilfe, wo man etwas

    nachlesen kann

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/93331#93331

     

     

    Hallo Matze,

    ich habe alle Fragen so gut  wie möglich beantwortet, aber jetzt weiß

    ich nicht, wo du "zu Hause" bist.

    Wie dem auch sei, ich habe dir jetzt eine private mail geschrieben.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 30.10.2013 20:59, schrieb matzischweinchen:

    Hallo Joern,

     

    Jetzt habe ich erst mal ein paar Fragen hier zu diesem (neuen) ... wie

    soll ich sagen... hier, jetzt hier direkt, wo ich schreibe, der editor

    (oder wie das heißt)...

     

    1.) wie stelle ich die Schriftgröße ein? Und zwar so, dass alles, was

    ich schreibe, dieselbe Schriftgröße hat; die Schriftgröße hier jetzt ist

    mir viel zu klein.

     

    2.) 'Dann habe ich vor 2 Tagen alle Deine bisher mir geposteten

    Antworten als jeweils hilfreich bzw auch als beantwortet gekennzeichnet;

    nun erhalte ich aber auf meine kürzlich neu gestellten Fragen keine

    Antworten mehr; meine Vermutung ist jetzt, dass diese neuen Fragen jetzt

    gar nicht mehr ankommen, stimmt das?

     

    3.) Oben links steht "Erweiterten Editor verwenden"; was ist das?

     

    4.) Unten links steht "@Erwähnung"; was ist das?

     

    Mir kommt das alles mehr und mehr als moderner Facebook & Co. - Rotz

    vor, der alles komplizierter und unübersichtlicher macht und

    vermeintliches Zeitgeist & - Up-to-date - getue vortäuscht.

     

    Ich bin ratlos. Es gibt hier nicht mal eine Hilfe, wo man etwas

    nachlesen kann

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/93331#93331

     

     

    Hallo Matze,

    ich habe alle Fragen so gut  wie möglich beantwortet, aber jetzt weiß

    ich nicht, wo du "zu Hause" bist.

    Wie dem auch sei, ich habe dir jetzt eine private mail geschrieben.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag