Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Eagle 6.5.0 auf Windows 8.1pro Probleme beim Speichern auf C:\Programme...
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 9 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1350 views
  • Users 0 members are here
Related

Eagle 6.5.0 auf Windows 8.1pro Probleme beim Speichern auf C:\Programme...

geralds
geralds over 12 years ago

Hallo Alle,

 

Ich erstellte eine Lib Datei mit der Biblio. und speicherte sie ganz wie gewöhnlich,

so wie sie im Lbr Verzeichnis, die unter der Installation liegt.

Aber leider wird die gespeicherte Lib Datei nicht im Explorer angezeigt.

In der Eagle-Shell (Panel) schon, - also gespeichert auf C:\Programme\Eagle6.5.0\lbr\xxx.lbr

Der Explorer zeigt halt C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.5.0\lbr /// weil dort halt das 32 bitige Programm hin installiert wird.

 

Das Komische dazu - die "Erstellt" Zeit ist jünger als die "Geändert" Zeit.

Wieso? Die Uhrzeit stimmt, das Datum auch, das Land auch.

-> Hinweis: ich habe mehrmals mit leichten Änderungen gespeichert,

um dieses Speichern verfolgen zu können, um zu sehen, ob sich was aktualisiert hat, oder nicht.

Weil ein einfaches überschreibendes Speichern nichts erkennen lässt, außer Speicher-/ Änderungszeiten,

die in den Dateieigenschaften angezeigt werden.

 

Dann speicherte ich mit "speichern unter" - eigens, echt "händisch" auf's  C, wird auch nicht im Explorer sichtbar.

Dann speicherte ich mit "speichern unter" auf ein anderes Laufwerk - zB D: - ! dort ist es sichtbar!

Dann schloss ich das Eagle. - und kopierte ich dieses lib File ins C: dort wo die anderen lib Files sind.

Siehe da! - es wurde ohne Meldung dorthin kopiert! - weil sonst ja die Meldung käme, "überschreiben" oder ähnliches.

 

Nun, ich entdeckte dies, als ich die Beta 6.5.4 durchprobierte. Dann spielte ich das Ganze mit der offiziellen 6.5.0er

Version nach. - Der Punkt, ich hatte früher die Datenfiles auf dem zweiten Laufwerk; D.

Jetzt momentan aktualisiere ich das System /XP auf 8.1 / und installierte eben mal schnell zum Arbeiten die wichtigsten Programme.

Mit der 7er Version arbeite ich nicht derzeit, kann das eben dort derzeit nicht nachvollziehen.

 

Was kann das sein? Es betrifft aus irgend einem Grund nur das C:

- Ist das Eagle, oder das Betriebssystem, mit eventuellen Rechten? Oder beides? - Ich bin Admin auf dem PC.

 

Grüße

Gerald

Attachments:
image
  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago

    Am 07.05.2014 00:38, schrieb Gerald Schwarz:

    Hallo Alle,

     

    Ich erstellte eine Lib Datei mit der Biblio. und speicherte sie ganz wie

    gewöhnlich,

    so wie sie im Lbr Verzeichnis, die unter der Installation liegt.

    Aber leider wird die gespeicherte Lib Datei nicht im Explorer angezeigt.

    In der Eagle-Shell (Panel) schon, - also gespeichert auf

    C:\Programme\Eagle6.5.0\lbr\xxx.lbr

    Der Explorer zeigt halt C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.5.0\lbr /// weil

    dort halt das 32 bitige Programm hin installiert wird.

     

    Das Komische dazu - die "Erstellt" Zeit ist jünger als die "Geändert"

    Zeit.

    Wieso? Die Uhrzeit stimmt, das Datum auch, das Land auch.

    -> Hinweis: ich habe mehrmals mit leichten Änderungen gespeichert,

    um dieses Speichern verfolgen zu können, um zu sehen, ob sich was

    aktualisiert hat, oder nicht.

    Weil ein einfaches überschreibendes Speichern nichts erkennen lässt,

    außer Speicher-/ Änderungszeiten,

    die in den Dateieigenschaften angezeigt werden.

     

    Dann speicherte ich mit "speichern unter" - eigens, echt "händisch"

    auf's  C, wird auch nicht im Explorer sichtbar.

    Dann speicherte ich mit "speichern unter" auf ein anderes Laufwerk - zB

    D: - ! dort ist es sichtbar!

    Dann schloss ich das Eagle. - und kopierte ich dieses lib File ins C:

    dort wo die anderen lib Files sind.

    Siehe da! - es wurde ohne Meldung dorthin kopiert! - weil sonst ja die

    Meldung käme, "überschreiben" oder ähnliches.

     

    Nun, ich entdeckte dies, als ich die Beta 6.5.4 durchprobierte. Dann

    spielte ich das Ganze mit der offiziellen 6.5.0er

    Version nach. - Der Punkt, ich hatte früher die Datenfiles auf dem

    zweiten Laufwerk; D.

    Jetzt momentan aktualisiere ich das System /XP auf 8.1 / und

    installierte eben mal schnell zum Arbeiten die wichtigsten Programme.

    Mit der 7er Version arbeite ich nicht derzeit, kann das eben dort

    derzeit nicht nachvollziehen.

     

    Was kann das sein? Es betrifft aus irgend einem Grund nur das C:

    - Ist das Eagle, oder das Betriebssystem, mit eventuellen Rechten? Oder

    beides? - Ich bin Admin auf dem PC.

     

    Grüße

    Gerald

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/111801

     

    Anhang:

    002.png

     

     

    Das ist die typische Win Bevormundung image

    Dein Zeug wird unter xxx/users/ yyy gespeichert sein.

    Grundsätzlich "zersäge" ich meine Platte(n). Auf C:\ kommt nur das

    Betriebssystem und die Programme dorthin wo ich will.

    Über die Kacheln bei Win8.1 kann jeder denken wie er will. Ich habe mir

    den Desktop wieder aufgebaut. Für mich sind die Kacheln einfach zu

    unübersichtlich, und von mir aus können sich die Entwickler bei MS damit

    Wände damit tapezieren.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • geralds
    0 geralds over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Ja so iss es!!!

     

    image beides - Bevormundung, und Software.

    Aber ich bin halt ein MS "Fan".image

    Ich wollte heute eh danach suchen.

    Bitte siehe meine Antwort auf Alf's Beitrag.

     

    Grüße

    Gerald

    ---

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • geralds
    0 geralds over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Ja so iss es!!!

     

    image beides - Bevormundung, und Software.

    Aber ich bin halt ein MS "Fan".image

    Ich wollte heute eh danach suchen.

    Bitte siehe meine Antwort auf Alf's Beitrag.

     

    Grüße

    Gerald

    ---