Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Eagle 6.5.0 auf Windows 8.1pro Probleme beim Speichern auf C:\Programme...
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 9 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1350 views
  • Users 0 members are here
Related

Eagle 6.5.0 auf Windows 8.1pro Probleme beim Speichern auf C:\Programme...

geralds
geralds over 12 years ago

Hallo Alle,

 

Ich erstellte eine Lib Datei mit der Biblio. und speicherte sie ganz wie gewöhnlich,

so wie sie im Lbr Verzeichnis, die unter der Installation liegt.

Aber leider wird die gespeicherte Lib Datei nicht im Explorer angezeigt.

In der Eagle-Shell (Panel) schon, - also gespeichert auf C:\Programme\Eagle6.5.0\lbr\xxx.lbr

Der Explorer zeigt halt C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.5.0\lbr /// weil dort halt das 32 bitige Programm hin installiert wird.

 

Das Komische dazu - die "Erstellt" Zeit ist jünger als die "Geändert" Zeit.

Wieso? Die Uhrzeit stimmt, das Datum auch, das Land auch.

-> Hinweis: ich habe mehrmals mit leichten Änderungen gespeichert,

um dieses Speichern verfolgen zu können, um zu sehen, ob sich was aktualisiert hat, oder nicht.

Weil ein einfaches überschreibendes Speichern nichts erkennen lässt, außer Speicher-/ Änderungszeiten,

die in den Dateieigenschaften angezeigt werden.

 

Dann speicherte ich mit "speichern unter" - eigens, echt "händisch" auf's  C, wird auch nicht im Explorer sichtbar.

Dann speicherte ich mit "speichern unter" auf ein anderes Laufwerk - zB D: - ! dort ist es sichtbar!

Dann schloss ich das Eagle. - und kopierte ich dieses lib File ins C: dort wo die anderen lib Files sind.

Siehe da! - es wurde ohne Meldung dorthin kopiert! - weil sonst ja die Meldung käme, "überschreiben" oder ähnliches.

 

Nun, ich entdeckte dies, als ich die Beta 6.5.4 durchprobierte. Dann spielte ich das Ganze mit der offiziellen 6.5.0er

Version nach. - Der Punkt, ich hatte früher die Datenfiles auf dem zweiten Laufwerk; D.

Jetzt momentan aktualisiere ich das System /XP auf 8.1 / und installierte eben mal schnell zum Arbeiten die wichtigsten Programme.

Mit der 7er Version arbeite ich nicht derzeit, kann das eben dort derzeit nicht nachvollziehen.

 

Was kann das sein? Es betrifft aus irgend einem Grund nur das C:

- Ist das Eagle, oder das Betriebssystem, mit eventuellen Rechten? Oder beides? - Ich bin Admin auf dem PC.

 

Grüße

Gerald

Attachments:
image
  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago

    Am 07.05.2014 00:38, schrieb Gerald Schwarz:

    Hallo Alle,

     

    Ich erstellte eine Lib Datei mit der Biblio. und speicherte sie ganz wie

    gewöhnlich,

    so wie sie im Lbr Verzeichnis, die unter der Installation liegt.

    Aber leider wird die gespeicherte Lib Datei nicht im Explorer angezeigt.

    In der Eagle-Shell (Panel) schon, - also gespeichert auf

    C:\Programme\Eagle6.5.0\lbr\xxx.lbr

    Der Explorer zeigt halt C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.5.0\lbr /// weil

    dort halt das 32 bitige Programm hin installiert wird.

     

    Das Komische dazu - die "Erstellt" Zeit ist jünger als die "Geändert"

    Zeit.

    Wieso? Die Uhrzeit stimmt, das Datum auch, das Land auch.

    -> Hinweis: ich habe mehrmals mit leichten Änderungen gespeichert,

    um dieses Speichern verfolgen zu können, um zu sehen, ob sich was

    aktualisiert hat, oder nicht.

    Weil ein einfaches überschreibendes Speichern nichts erkennen lässt,

    außer Speicher-/ Änderungszeiten,

    die in den Dateieigenschaften angezeigt werden.

     

    Dann speicherte ich mit "speichern unter" - eigens, echt "händisch"

    auf's  C, wird auch nicht im Explorer sichtbar.

    Dann speicherte ich mit "speichern unter" auf ein anderes Laufwerk - zB

    D: - ! dort ist es sichtbar!

    Dann schloss ich das Eagle. - und kopierte ich dieses lib File ins C:

    dort wo die anderen lib Files sind.

    Siehe da! - es wurde ohne Meldung dorthin kopiert! - weil sonst ja die

    Meldung käme, "überschreiben" oder ähnliches.

     

    Nun, ich entdeckte dies, als ich die Beta 6.5.4 durchprobierte. Dann

    spielte ich das Ganze mit der offiziellen 6.5.0er

    Version nach. - Der Punkt, ich hatte früher die Datenfiles auf dem

    zweiten Laufwerk; D.

    Jetzt momentan aktualisiere ich das System /XP auf 8.1 / und

    installierte eben mal schnell zum Arbeiten die wichtigsten Programme.

    Mit der 7er Version arbeite ich nicht derzeit, kann das eben dort

    derzeit nicht nachvollziehen.

     

    Was kann das sein? Es betrifft aus irgend einem Grund nur das C:

    - Ist das Eagle, oder das Betriebssystem, mit eventuellen Rechten? Oder

    beides? - Ich bin Admin auf dem PC.

     

    Grüße

    Gerald

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/111801

     

    Anhang:

    002.png

     

     

    Das ist die typische Win Bevormundung image

    Dein Zeug wird unter xxx/users/ yyy gespeichert sein.

    Grundsätzlich "zersäge" ich meine Platte(n). Auf C:\ kommt nur das

    Betriebssystem und die Programme dorthin wo ich will.

    Über die Kacheln bei Win8.1 kann jeder denken wie er will. Ich habe mir

    den Desktop wieder aufgebaut. Für mich sind die Kacheln einfach zu

    unübersichtlich, und von mir aus können sich die Entwickler bei MS damit

    Wände damit tapezieren.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Am 07.05.2014 07:08, schrieb Joern Paschedag:

    Am 07.05.2014 00:38, schrieb Gerald Schwarz:

     

    Das ist die typische Win Bevormundung image

    Dein Zeug wird unter xxx/users/ yyy gespeichert sein.

    Grundsätzlich "zersäge" ich meine Platte(n). Auf C:\ kommt nur das

    Betriebssystem und die Programme dorthin wo ich will.

    Über die Kacheln bei Win8.1 kann jeder denken wie er will. Ich habe mir

    den Desktop wieder aufgebaut. Für mich sind die Kacheln einfach zu

    unübersichtlich, und von mir aus können sich die Entwickler bei MS damit

    Wände damit tapezieren.

     

    Was sich MS mit den virtuellen Pfaden, und dieser

    Rechteverhackstückelung seit Windows Vista (Win 7/8),

    im speziellen die Ordner "C:\Programm..." und "Eigene Dateien",

    gedacht hat, wird die Menschheit nie ergründen/erfahren. image

    Jedem Windows-Anwender kann man nur gratulieren, wenn sein XP so lange

    läuft, bis die Hardware den Geist aufgibt, und er keine Ersatzteile

    mehr bekommt, und MS hoffentlich bis dahin mit Win xx wieder auf den

    Boden der Tatsachen kommt.

     

    Übrigens Win XP läuft auch noch, nachdem MS keinen Support mehr dafür

    bietet, man muß nur den Netzschalter betätigen. image

    Und die Virenprogrammierer werden sich ja zum Glück auf Win 7/8 stürzen,

    also hat man als XP-Benutzer wieder ruhe von den Typen. image

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.5 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    A. Zaffran schrieb:

     

    Am 07.05.2014 07:08, schrieb Joern Paschedag:

    Am 07.05.2014 00:38, schrieb Gerald Schwarz:

     

    Das ist die typische Win Bevormundung image

    Dein Zeug wird unter xxx/users/ yyy gespeichert sein.

    Grundsätzlich "zersäge" ich meine Platte(n). Auf C:\ kommt nur das

    Betriebssystem und die Programme dorthin wo ich will.

    Über die Kacheln bei Win8.1 kann jeder denken wie er will. Ich habe mir

    den Desktop wieder aufgebaut. Für mich sind die Kacheln einfach zu

    unübersichtlich, und von mir aus können sich die Entwickler bei MS damit

    Wände damit tapezieren.

     

    Was sich MS mit den virtuellen Pfaden, und dieser

    Rechteverhackstückelung seit Windows Vista (Win 7/8),

    im speziellen die Ordner "C:\Programm..." und "Eigene Dateien",

    gedacht hat, wird die Menschheit nie ergründen/erfahren. image

     

    Nur muß man der Fairneß halber hinzufügen, daß das Abspeichern der

    gesamten Projektdaten im Programmverzeichnis (zumindest im Default)

    seitens EAGLE ebenfalls eine unglaublich schwachsinnige Idee war und ist.

     

    Jedem Windows-Anwender kann man nur gratulieren, wenn sein XP so lange

    läuft, bis die Hardware den Geist aufgibt, und er keine Ersatzteile

    mehr bekommt, und MS hoffentlich bis dahin mit Win xx wieder auf den

    Boden der Tatsachen kommt.

     

    Man kann 7 (und in gewissen Grenzen auch 8) durchaus so konfigurieren,

    daß man vernünftig damit arbeiten kann.

     

    Dazu gehört allerdings eine strikte Trennung von Programmen und Daten

    (was auch schon bei (und vor) XP ausgesprochen sinnvoll war).

     

    Übrigens Win XP läuft auch noch, nachdem MS keinen Support mehr dafür

    bietet, man muß nur den Netzschalter betätigen. image

     

    Richtig, ohne Netz ist XP nach wie vor völlig unkritisch.

     

    Und die Virenprogrammierer werden sich ja zum Glück auf Win 7/8 stürzen,

    also hat man als XP-Benutzer wieder ruhe von den Typen. image

     

    Eine törichte und m.E. gefährliche Einstellung.

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 07.05.2014 10:57, schrieb A. Zaffran:

    Windows-Anwender genau das so wollten, wie MS das vor macht,

     

    Dann hätten Sie das vielleicht auch so machen sollen. Anwendungsdaten

    haben noch nie etwas im Programm-Verzeichnis zu suchen gehabt!

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    A. Zaffran schrieb:

     

    Am 07.05.2014 09:10, schrieb Tilmann Reh:

    Nur muß man der Fairneß halber hinzufügen, daß das Abspeichern der

    gesamten Projektdaten im Programmverzeichnis (zumindest im Default)

    seitens EAGLE ebenfalls eine unglaublich schwachsinnige Idee war und ist.

     

    Nun ja, wir halten es da relativ demokratisch, und da viele

    Windows-Anwender genau das so wollten, wie MS das vor macht,

    wurde es entsprechend so eingebaut.

     

    Nein, das Ablegen von Daten im Programmverzeichnis war noch nie üblich

    oder gar Windows-Standard.

     

    Daß die von MS vorgegebene Ordnerstruktur mit "Eigene Dateien" und

    "Anwendungsdaten" ebenfalls m.E. unsinnig ist, steht auf einem anderen

    Blatt. Aber wenn CadSoft sich an diese gehalten hätte, wären den

    EAGLE-Anwendern wenigstens die Probleme mit den Zugriffsrechten erspart

    geblieben.

     

    Persönlich mach ich das ja schon immer anders als MS.

    C: Nur Das System.

    D: Nur die Programme

    E: Die Daten

     

    Ja, so mache ich das auch - gutes System. Wobei die Trennung zwischen C

    und D nicht so wichtig (ggf. sogar verzichtbar) ist.

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    A. Zaffran schrieb:

     

    Am 07.05.2014 09:10, schrieb Tilmann Reh:

    Nur muß man der Fairneß halber hinzufügen, daß das Abspeichern der

    gesamten Projektdaten im Programmverzeichnis (zumindest im Default)

    seitens EAGLE ebenfalls eine unglaublich schwachsinnige Idee war und ist.

     

    Nun ja, wir halten es da relativ demokratisch, und da viele

    Windows-Anwender genau das so wollten, wie MS das vor macht,

    wurde es entsprechend so eingebaut.

     

    Nein, das Ablegen von Daten im Programmverzeichnis war noch nie üblich

    oder gar Windows-Standard.

     

    Daß die von MS vorgegebene Ordnerstruktur mit "Eigene Dateien" und

    "Anwendungsdaten" ebenfalls m.E. unsinnig ist, steht auf einem anderen

    Blatt. Aber wenn CadSoft sich an diese gehalten hätte, wären den

    EAGLE-Anwendern wenigstens die Probleme mit den Zugriffsrechten erspart

    geblieben.

     

    Persönlich mach ich das ja schon immer anders als MS.

    C: Nur Das System.

    D: Nur die Programme

    E: Die Daten

     

    Ja, so mache ich das auch - gutes System. Wobei die Trennung zwischen C

    und D nicht so wichtig (ggf. sogar verzichtbar) ist.

     

    Tilmann