Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Wie Dateien aus EAGLE 7.1 ausgeben, um sie mit EAGLE 5.11 einzulesen?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 7 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1254 views
  • Users 0 members are here
  • eagle
Related

Wie Dateien aus EAGLE 7.1 ausgeben, um sie mit EAGLE 5.11 einzulesen?

aitaquin
aitaquin over 12 years ago

Der Bestücker meiner Platine verwendet EAGLE 5.11 und ist damit vollauf zufrieden. Er hat nicht die Absicht auf eine neuere Version umzusteigen. Er hat sich angeboten mein Layout zu überarbeiten. (Ich besitze erst seit ein paar Wochen EAGLE 7.1). Leider kann er die Dateien, die ich mit EAGLE 7.1 erstellt habe nicht in EAGLE 5.11 einlesen.

Wie kann ich Dateien aus EAGLE 7.1 exportieren, so dass sie mit EAGLE 5.11 eingelesen werden können?

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago

    Anton Kling schrieb:

     

    Der Bestücker meiner Platine verwendet EAGLE 5.11 und ist damit vollauf

    zufrieden. Er hat nicht die Absicht auf eine neuere Version umzusteigen.

     

    Kann ich nachvollziehen - auch für uns gibt es bislang keinen Grund, von

    5.12 (immerhin darauf könnte er aber updaten, es gab noch etliche

    Bugfixes) für viel Geld auf eine neuere Version mit wenig Vorteilen

    umzusteigen.

     

    Er hat sich angeboten mein Layout zu überarbeiten. (Ich besitze erst

    seit ein paar Wochen EAGLE 7.1). Leider kann er die Dateien, die ich mit

    EAGLE 7.1 erstellt habe nicht in EAGLE 5.11 einlesen.

     

    Was auch gut dokumentiert ist. Übrinx gab es bei EAGLE noch nie eine

    Kompatibilität hin zu früheren Versionen, immer nur aufwärts.

     

    Wie kann ich Dateien aus EAGLE 7.1 exportieren, so dass sie mit EAGLE

    5.11 eingelesen werden können?

     

    Es geht, ist aber leider umständlich. Für den Neuaufbau der Daten in V5

    braucht man auch die entsprechenden Devices/Bibliotheken...

    Vorgehensweise also ungefähr so:

    - in V7 mit einem Export-ULP die Devices aus dem Projekt in ein Script

      zum Aufbau einer separaten Bibliothek exportieren.

    - dieses Script bereinigen, so daß es unter V5 verarbeitet werden kann.

      (oder das ULP so anpassen, daß es nur V5-kompatible Befehle erzeugt.)

    - in V7 mit einem Design-Export-ULP Schaltbild und Board in ein Script

      exportieren.

    - Auch dieses Script passend für V5 bereinigen bzw. das ULP vorher

      entsprechend ändern.

    - in V5 zuerst das Bibliotheks-Script einlesen und die Bibliothek

      abspeichern.

    - anschließend in V5 das Design-Script einlesen und damit Schaltung und

      Board quasi neu aufbauen.

     

    Es braucht meist ein paar Iterationen, bis man die Unterschiede in den

    Daten verstanden und richtig korrigiert hat, so daß die Scripte

    fehlerfrei durchlaufen. :-\

    Neue Details/Funktionen, die erst nach V5 eingeführt wurden, bleiben

    dabei natürlich auf der Strecke.

     

    Bei einem einfachen Design ist man vielleicht schneller mit einer

    Neueingabe.

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • geralds
    0 geralds over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Ja, genau das, mit Script "downgraden" wollte ich ihm nicht antun, nicht vorschlagen.

     

    Du wirst sicher bemerkt haben, dass, obwohl viele Leser, sonst niemand hier postete.

    Das ist eine machbare, jedoch je nach Umfang, bis hin, eine ineffiziente Methode.

     

    Neu zeichnen ist sehr oft viel einfacher, man kann sich auf den Schaltplan

    besser konzentrieren, als sich mit dem quer Prüfen "bereinigen" image durch das Script durchzuschlagen,

    ist man somit meistens schneller fertig.

    Das Upgraden macht ja Sinn, oder? Wann nimmt man sich Zeit, Scripte durchzuackern? - nur dann,

    wenn hinterher alles reibungslos laufen muss. Aber bei "Einzelstücken".... kostet vielleicht

    ein Programm-Upgrade image weniger.

     

    Wenn kleinere Prints zu bearbeiten sind, zB bis die für die Freeware Version,

    bzw. was er halt lizenziert definitiv machen kann, dann würde doch die aktuelle

    Download-Version reichen.

     

    Manchmal entsteht bei solchen Anfragen auf wie "Zwang" "..ich will partout..",,,

    Das erzeugt eben ein "Aha".

     

    Einzig, was mich bei diesen Doppelspielen stört, wenn man mehrere Versionen

    installiert hat, ist, dass die Projekteinstellungen und Verzeichnisse permanent

    überschrieben werden.

    Eine Versionsreinheit würde ich mir wünschen. Das heißt für mich:

    Im Benutzer-Ordner die Datei eagle.epf wird dauernd quer überschrieben.

    Die Einstellung über die Ordner, wo das Programm ist, wird überschrieben.

    Das ist verkorkst, jede neue Version installiert sich in einem eigenen Ordner, ok, passt soweit,

    aber die eagle.epf und die Einstellungen in der Shell werden verkreuzt.

     

    Zudem habe ich auch Projekt-Ordner auf einem eigenen Laufwerk, wohlweislich.

    Auch hier wird in den Einstellungen verkreuzt.

    Jetzt habe ich auch die Library, um eine noch bessere Trennung und Versionsklarheit zu

    schaffen, zu denen sind auch die Projekt mäßigen Libraries entsprechend im Projekt-Laufwerk zugeordnet;

    was noch komplexer macht.

    Tja, dann kommt der "Zwang" auf downkompatibel der Lib., der Projekte, -> einlesen von alten Dateien in die neue Version.

    .. und hier der Wunsch auf "hartes"  Retour; -> einlesen von neuen Dateien in eine alte Version.

     

    Naja, man kann hier schon Cadsoft verstehen; --- jedoch ich verstehe noch nicht diese unsinnigen Verkreuzungen

    der Einstellungen, wenn doch jede Version rein, sauber sich in einen eigenen Ordner installiert.

     

    Grüße

    Gerald

    ---

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
Reply
  • geralds
    0 geralds over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Ja, genau das, mit Script "downgraden" wollte ich ihm nicht antun, nicht vorschlagen.

     

    Du wirst sicher bemerkt haben, dass, obwohl viele Leser, sonst niemand hier postete.

    Das ist eine machbare, jedoch je nach Umfang, bis hin, eine ineffiziente Methode.

     

    Neu zeichnen ist sehr oft viel einfacher, man kann sich auf den Schaltplan

    besser konzentrieren, als sich mit dem quer Prüfen "bereinigen" image durch das Script durchzuschlagen,

    ist man somit meistens schneller fertig.

    Das Upgraden macht ja Sinn, oder? Wann nimmt man sich Zeit, Scripte durchzuackern? - nur dann,

    wenn hinterher alles reibungslos laufen muss. Aber bei "Einzelstücken".... kostet vielleicht

    ein Programm-Upgrade image weniger.

     

    Wenn kleinere Prints zu bearbeiten sind, zB bis die für die Freeware Version,

    bzw. was er halt lizenziert definitiv machen kann, dann würde doch die aktuelle

    Download-Version reichen.

     

    Manchmal entsteht bei solchen Anfragen auf wie "Zwang" "..ich will partout..",,,

    Das erzeugt eben ein "Aha".

     

    Einzig, was mich bei diesen Doppelspielen stört, wenn man mehrere Versionen

    installiert hat, ist, dass die Projekteinstellungen und Verzeichnisse permanent

    überschrieben werden.

    Eine Versionsreinheit würde ich mir wünschen. Das heißt für mich:

    Im Benutzer-Ordner die Datei eagle.epf wird dauernd quer überschrieben.

    Die Einstellung über die Ordner, wo das Programm ist, wird überschrieben.

    Das ist verkorkst, jede neue Version installiert sich in einem eigenen Ordner, ok, passt soweit,

    aber die eagle.epf und die Einstellungen in der Shell werden verkreuzt.

     

    Zudem habe ich auch Projekt-Ordner auf einem eigenen Laufwerk, wohlweislich.

    Auch hier wird in den Einstellungen verkreuzt.

    Jetzt habe ich auch die Library, um eine noch bessere Trennung und Versionsklarheit zu

    schaffen, zu denen sind auch die Projekt mäßigen Libraries entsprechend im Projekt-Laufwerk zugeordnet;

    was noch komplexer macht.

    Tja, dann kommt der "Zwang" auf downkompatibel der Lib., der Projekte, -> einlesen von alten Dateien in die neue Version.

    .. und hier der Wunsch auf "hartes"  Retour; -> einlesen von neuen Dateien in eine alte Version.

     

    Naja, man kann hier schon Cadsoft verstehen; --- jedoch ich verstehe noch nicht diese unsinnigen Verkreuzungen

    der Einstellungen, wenn doch jede Version rein, sauber sich in einen eigenen Ordner installiert.

     

    Grüße

    Gerald

    ---

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
Children
  • aitaquin
    0 aitaquin over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Die mechanischen Abmessungen des aufnehmenden Gehäuses diktieren das Seitenverhältnis der Platine image. Das hat zur Folge, dass der µC im Package VFBGA (100pin, 9x9mm, 0.65mm Grid) verwendet wird. Auf die Länge verteilen sich 8..10 Sensoren, OPs und passive Bauteile.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to geralds

    Gerald Schwarz schrieb:

     

    Hm,, was mir im Nachdenken auffällt.

    Wenn der Bestücker nur mit der 5er Version zufrieden ist,

    nichts Moderneres haben will, dann stelle ich mir vor,

    dass der Bestücker die Platten alle händisch bestückt,

    oder liege ich da falsch?

     

    Wie kommst Du denn auf /das/ schmale Brett?

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • geralds
    0 geralds over 12 years ago in reply to aitaquin

    Hallo Anton,

     

    Gerne geschehen.

     

    Hm,, was mir im Nachdenken auffällt.

    Wenn der Bestücker nur mit der 5er Version zufrieden ist,

    nichts Moderneres haben will, dann stelle ich mir vor,

    dass der Bestücker die Platten alle händisch bestückt,

    auch damit zufrieden ist; oder liege ich da falsch?

    Wenn ja! dann .... ich bestücke auch, habe alle Eagle-Versionen,

    löte händisch kleinste SMD.....

    Es kommt halt darauf an...

     

    Grüße

    Gerald

    ---

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • aitaquin
    0 aitaquin over 12 years ago in reply to geralds

    @Gerald und @Tilmann danke für die Infos und Erläuterungen.

     

    Das scheint doch sehr zeitaufwendig zu werden. Weil wir in der Regel nur sehr kleine Platinen benötigen reicht uns EAGLE Standard, bis eben auf zwei drei Ausnahmen, da benötigen wir das Format 14x250mm = 3500mm^2 bzw. Prototypen im Format 50x250 =12500mm^2. Deshalb die Idee, das Layout mit EAGEL Standard zu entwerfen und mit der Vollversion im endgültigen Layout anzuordnen. Ich denke, das verstößt nicht gegen die Lizenz.

     

    Ich werde mich mit dem Vertrieb in Verbindung setzen.

     

    Mit freundlichen Grüßen

    Anton