Altium CircuitStudio
  • Products & Partners
  • Manufacturers
  • Altium CircuitStudio
  • More
  • Cancel
Altium CircuitStudio
Altium CircuitStudio Forum Bluescreen in Circuit Studio - Vault Explorer (Win10Pro)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Altium CircuitStudio to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Locked Locked
  • Replies 13 replies
  • Subscribers 93 subscribers
  • Views 2117 views
  • Users 0 members are here
  • bluescreen
  • vault explorer
  • frontpage
  • win10
  • circuitstudio
Related
This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Bluescreen in Circuit Studio - Vault Explorer (Win10Pro)

thomasa
thomasa over 9 years ago

Until now Circuit Studio runs on my system on windows 7 with no problems. After switching to win10pro there is  reproducable bluescreen only in this program and  in only one control.

 

 

Workflow: "Unexpected Kernel Mode Trap" occur, if I select a preview of an element in "vault explorer" and move the mouse cursor into symbol or  footprint window.

Sometimes the "win32kfull.sys" will be mentioned.

 

- fresh windows 10 (64Bit/Pro), driver complete, updates ok

CS version 1.2 oder 1.3 oder 1.4

 

Has someone a similar issue and a solution for me?

 

p.s.: Is there a autosave-funktion?

 

###################################################################################

 

Circuit Studio lief bisher bei mir unter Windows 7 (einigermaßen) problemlos. Nach dem Wechsel zu Win10Pro gibt es an einer einzigen Stelle und nur in diesem einen Programm (bisher) einen Bluescreen.

 

 

Workflow: "Unexpected Kernel Mode Trap" tritt auf, wenn ich im Vault Explorer auf Preview wechsle und mit der Maus in das Feld "Footprint" oder "Symbol" klicke (Gestern wurden die Felder gleich angezeigt und der Bluescreen kam, sobald der Cursor in eines der Felder kam, heute sind es schwarze Felder mit dem Text "Zum Anzeigen bitte klicken" - macht man dies, kommt das Bild und gleich darauf der Absturz).

Ab und an wird im Bluescreen auch auf die "Win32kfull.sys" hingewiesen.

 

- Windows 10 (64Bit/Pro), frisch aufgesetzt, Treiber installiert, Updates aktuell
- CS Version 1.2 oder 1.3 oder 1.4

 

Mittlerweile bin ich etwas ratlos (sonst würde ich ja hier nicht schreiben;). Ich kann zwar arbeiten, aber ab und an schaue ich doch mal in der Vault nach und muss dann höllisch aufpassen nicht mit der Maus den Fensterbereich zu tangieren.

 

PS: Gibt es eine AutoSave-Funktion?

Attachments:
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
  • tlc8126
    tlc8126 over 9 years ago in reply to xjr00t +1
    +1 I also have this issue. WIndows 10 Professional x64 updated to Creators Update Version 1703, Build 15063.413 Prod. ID: 00330-80000-00000-AA952 Processor: AMD FX-8350, 8-core, 4GHz RAM: 16GB Video: nVidia…
Parents
  • e14softwareteam
    0 e14softwareteam over 9 years ago

    Response from Altium:

     

    "I've been able to reproduce this crash which only occurs in the new release of Windows 10 that Microsoft has rolled out to approximately 10% of Windows 10 users so far. On some computers with the new update called "Creators Update", the Vault panel component preview causes a blue screen. Some computers don't have the problem so it seems to be driver related, but even the latest drivers don't necessarily help. Some other CAD software is also having a similar problem.

     

    "Our developers will investigate this but it is currently unclear if the software will need a fix, or if there will be an update to the Windows operating system to fix the problem."

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
Reply
  • e14softwareteam
    0 e14softwareteam over 9 years ago

    Response from Altium:

     

    "I've been able to reproduce this crash which only occurs in the new release of Windows 10 that Microsoft has rolled out to approximately 10% of Windows 10 users so far. On some computers with the new update called "Creators Update", the Vault panel component preview causes a blue screen. Some computers don't have the problem so it seems to be driver related, but even the latest drivers don't necessarily help. Some other CAD software is also having a similar problem.

     

    "Our developers will investigate this but it is currently unclear if the software will need a fix, or if there will be an update to the Windows operating system to fix the problem."

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
Children
  • xjr00t
    0 xjr00t over 9 years ago in reply to e14softwareteam

    Official Microsoft Support Engineer, after few remote checks of my PC, suggested to contact software manufacturer, as software isn't compartible with Windows 10.

    Can you check this?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • xjr00t
    0 xjr00t over 9 years ago in reply to e14softwareteam

    As I think, it comes from system handling of mouse motion over specific window element, as seen in Thomas Ahlendorf recording.

    Possibly, Microsoft have updated touch-screen interaction functions of kernel, but don't want to admit own bugs.