Altium CircuitStudio
  • Products & Partners
  • Manufacturers
  • Altium CircuitStudio
  • More
  • Cancel
Altium CircuitStudio
Altium CircuitStudio Forum Bluescreen in Circuit Studio - Vault Explorer (Win10Pro)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Altium CircuitStudio to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Locked Locked
  • Replies 13 replies
  • Subscribers 93 subscribers
  • Views 2116 views
  • Users 0 members are here
  • bluescreen
  • vault explorer
  • frontpage
  • win10
  • circuitstudio
Related
This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Bluescreen in Circuit Studio - Vault Explorer (Win10Pro)

thomasa
thomasa over 9 years ago

Until now Circuit Studio runs on my system on windows 7 with no problems. After switching to win10pro there is  reproducable bluescreen only in this program and  in only one control.

 

 

Workflow: "Unexpected Kernel Mode Trap" occur, if I select a preview of an element in "vault explorer" and move the mouse cursor into symbol or  footprint window.

Sometimes the "win32kfull.sys" will be mentioned.

 

- fresh windows 10 (64Bit/Pro), driver complete, updates ok

CS version 1.2 oder 1.3 oder 1.4

 

Has someone a similar issue and a solution for me?

 

p.s.: Is there a autosave-funktion?

 

###################################################################################

 

Circuit Studio lief bisher bei mir unter Windows 7 (einigermaßen) problemlos. Nach dem Wechsel zu Win10Pro gibt es an einer einzigen Stelle und nur in diesem einen Programm (bisher) einen Bluescreen.

 

 

Workflow: "Unexpected Kernel Mode Trap" tritt auf, wenn ich im Vault Explorer auf Preview wechsle und mit der Maus in das Feld "Footprint" oder "Symbol" klicke (Gestern wurden die Felder gleich angezeigt und der Bluescreen kam, sobald der Cursor in eines der Felder kam, heute sind es schwarze Felder mit dem Text "Zum Anzeigen bitte klicken" - macht man dies, kommt das Bild und gleich darauf der Absturz).

Ab und an wird im Bluescreen auch auf die "Win32kfull.sys" hingewiesen.

 

- Windows 10 (64Bit/Pro), frisch aufgesetzt, Treiber installiert, Updates aktuell
- CS Version 1.2 oder 1.3 oder 1.4

 

Mittlerweile bin ich etwas ratlos (sonst würde ich ja hier nicht schreiben;). Ich kann zwar arbeiten, aber ab und an schaue ich doch mal in der Vault nach und muss dann höllisch aufpassen nicht mit der Maus den Fensterbereich zu tangieren.

 

PS: Gibt es eine AutoSave-Funktion?

Attachments:
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
  • tlc8126
    tlc8126 over 9 years ago in reply to xjr00t +1
    +1 I also have this issue. WIndows 10 Professional x64 updated to Creators Update Version 1703, Build 15063.413 Prod. ID: 00330-80000-00000-AA952 Processor: AMD FX-8350, 8-core, 4GHz RAM: 16GB Video: nVidia…
  • e14softwareteam
    0 e14softwareteam over 9 years ago

    Response from Altium:

     

    "I've been able to reproduce this crash which only occurs in the new release of Windows 10 that Microsoft has rolled out to approximately 10% of Windows 10 users so far. On some computers with the new update called "Creators Update", the Vault panel component preview causes a blue screen. Some computers don't have the problem so it seems to be driver related, but even the latest drivers don't necessarily help. Some other CAD software is also having a similar problem.

     

    "Our developers will investigate this but it is currently unclear if the software will need a fix, or if there will be an update to the Windows operating system to fix the problem."

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • xjr00t
    0 xjr00t over 9 years ago

    Hi, I have same BSOD from similar splitted window, but in another program (SAP GUI by SAP AG).

    BSOD appeared after "Windows 10 Creators Update" and win32kfull.sys is mentioned in it.
    Replacing RAM & drivers isn't helped.
    Various cleanups and tunings, WinDbg tool isn't helped too.

    It seems to be that update problem.

    p.s. Now I'm at "refresh windows" step (however, it won't change a build number) UPD: isn't helped, win10 home, version 1703 build 15063.0.

    After it I will try to install the Circuit Studio to confirm my suggestion. UPD: Circuit Studio 1.3 Trial with same prerequisites generates the same BSOD screen!

    UPD:

    Next step is install previous build of Windows and write a query to technet.microsoft.com

    UPD2: Previous build requires the clean install and I have decided to install Windows 10 Insider Preview Build what solved that problem but creates future risks for me.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • xjr00t
    0 xjr00t over 9 years ago in reply to e14softwareteam

    Official Microsoft Support Engineer, after few remote checks of my PC, suggested to contact software manufacturer, as software isn't compartible with Windows 10.

    Can you check this?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • xjr00t
    0 xjr00t over 9 years ago in reply to e14softwareteam

    As I think, it comes from system handling of mouse motion over specific window element, as seen in Thomas Ahlendorf recording.

    Possibly, Microsoft have updated touch-screen interaction functions of kernel, but don't want to admit own bugs.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • xjr00t
    0 xjr00t over 9 years ago

    I have found solutions:

    • Clean install of Windows 10 version 1607 and prevent auto-update (hard to achieve)
    • Or update Windows 10 to Insiders Preview version 1703 build 16193.1001 (my solution) - I have no seen any BSOD in your application Circuit Studio - Vault Explorer window and in mine SAP GUI.
    • Or wait for official release of new build - https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10_version_history#Fall_Creators_Update or hope for the intermediate update.
    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • tlc8126
    0 tlc8126 over 9 years ago in reply to xjr00t

    +1

    I also have this issue.

     

    WIndows 10 Professional x64 updated to Creators Update

    Version 1703, Build 15063.413

    Prod. ID:  00330-80000-00000-AA952

    Processor:  AMD FX-8350, 8-core, 4GHz

    RAM:  16GB

    Video:  nVidia GeForce GTX 550 Ti, 1GB GDDR5

       Driver: nVidia 382.53

     

    Thomas

    • Cancel
    • Vote Up +1 Vote Down
    • Cancel
  • bugrobotics
    0 bugrobotics over 9 years ago

    I also have a BSOD with the vault. This is the first and only software that has caused this sort of behavior in Windows 10 for me.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • tlc8126
    0 tlc8126 over 9 years ago in reply to tlc8126

    FWIW : I uninstalled completely, and reinstalled and nothing has changed. Uninstalling was a fix for my issue of BSoD when adding too many libraries. Now, I wonder if lack of free H.D. space could be causing the problem...

     

    Thomas

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • EENTN
    0 EENTN over 9 years ago

    I have the exact same issue.  Besides this problem it corrupts my CS project and  I lose my work even though I save often.  It loses my title block template and all my schematics are blank when i reboot the computer.  LIke another post said this is the only Software i've seen this issue with and have all kinds of development software on my laptop.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • xwin
    0 xwin over 9 years ago in reply to EENTN

    Same Problem here. Win10 crashes if I use the vault and move the mouse over a footprint (or something like that). Ok I understood that it's more a Win10 new release problem than a CS thing but CS ist the only software that causes that problem on my pc. So the vault is - again - non functional at the moment. And the crashes caused some failures in my projects. Thats really bad ... :-((

     

    A few months ago we had this issue that some uses could not get logged in into the vault and now the vault is again non functional with the new Win10 release. I mean ... the vault is a paid feature with a yearly fee ... hmmm....

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
>