Altium CircuitStudio
  • Products & Partners
  • Manufacturers
  • Altium CircuitStudio
  • More
  • Cancel
Altium CircuitStudio
Altium CircuitStudio Forum Bluescreen in Circuit Studio - Vault Explorer (Win10Pro)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Altium CircuitStudio to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Locked Locked
  • Replies 13 replies
  • Subscribers 93 subscribers
  • Views 2117 views
  • Users 0 members are here
  • bluescreen
  • vault explorer
  • frontpage
  • win10
  • circuitstudio
Related
This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Bluescreen in Circuit Studio - Vault Explorer (Win10Pro)

thomasa
thomasa over 9 years ago

Until now Circuit Studio runs on my system on windows 7 with no problems. After switching to win10pro there is  reproducable bluescreen only in this program and  in only one control.

 

 

Workflow: "Unexpected Kernel Mode Trap" occur, if I select a preview of an element in "vault explorer" and move the mouse cursor into symbol or  footprint window.

Sometimes the "win32kfull.sys" will be mentioned.

 

- fresh windows 10 (64Bit/Pro), driver complete, updates ok

CS version 1.2 oder 1.3 oder 1.4

 

Has someone a similar issue and a solution for me?

 

p.s.: Is there a autosave-funktion?

 

###################################################################################

 

Circuit Studio lief bisher bei mir unter Windows 7 (einigermaßen) problemlos. Nach dem Wechsel zu Win10Pro gibt es an einer einzigen Stelle und nur in diesem einen Programm (bisher) einen Bluescreen.

 

 

Workflow: "Unexpected Kernel Mode Trap" tritt auf, wenn ich im Vault Explorer auf Preview wechsle und mit der Maus in das Feld "Footprint" oder "Symbol" klicke (Gestern wurden die Felder gleich angezeigt und der Bluescreen kam, sobald der Cursor in eines der Felder kam, heute sind es schwarze Felder mit dem Text "Zum Anzeigen bitte klicken" - macht man dies, kommt das Bild und gleich darauf der Absturz).

Ab und an wird im Bluescreen auch auf die "Win32kfull.sys" hingewiesen.

 

- Windows 10 (64Bit/Pro), frisch aufgesetzt, Treiber installiert, Updates aktuell
- CS Version 1.2 oder 1.3 oder 1.4

 

Mittlerweile bin ich etwas ratlos (sonst würde ich ja hier nicht schreiben;). Ich kann zwar arbeiten, aber ab und an schaue ich doch mal in der Vault nach und muss dann höllisch aufpassen nicht mit der Maus den Fensterbereich zu tangieren.

 

PS: Gibt es eine AutoSave-Funktion?

Attachments:
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
  • tlc8126
    tlc8126 over 9 years ago in reply to xjr00t +1
    +1 I also have this issue. WIndows 10 Professional x64 updated to Creators Update Version 1703, Build 15063.413 Prod. ID: 00330-80000-00000-AA952 Processor: AMD FX-8350, 8-core, 4GHz RAM: 16GB Video: nVidia…
Parents
  • xjr00t
    0 xjr00t over 9 years ago

    Hi, I have same BSOD from similar splitted window, but in another program (SAP GUI by SAP AG).

    BSOD appeared after "Windows 10 Creators Update" and win32kfull.sys is mentioned in it.
    Replacing RAM & drivers isn't helped.
    Various cleanups and tunings, WinDbg tool isn't helped too.

    It seems to be that update problem.

    p.s. Now I'm at "refresh windows" step (however, it won't change a build number) UPD: isn't helped, win10 home, version 1703 build 15063.0.

    After it I will try to install the Circuit Studio to confirm my suggestion. UPD: Circuit Studio 1.3 Trial with same prerequisites generates the same BSOD screen!

    UPD:

    Next step is install previous build of Windows and write a query to technet.microsoft.com

    UPD2: Previous build requires the clean install and I have decided to install Windows 10 Insider Preview Build what solved that problem but creates future risks for me.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
Reply
  • xjr00t
    0 xjr00t over 9 years ago

    Hi, I have same BSOD from similar splitted window, but in another program (SAP GUI by SAP AG).

    BSOD appeared after "Windows 10 Creators Update" and win32kfull.sys is mentioned in it.
    Replacing RAM & drivers isn't helped.
    Various cleanups and tunings, WinDbg tool isn't helped too.

    It seems to be that update problem.

    p.s. Now I'm at "refresh windows" step (however, it won't change a build number) UPD: isn't helped, win10 home, version 1703 build 15063.0.

    After it I will try to install the Circuit Studio to confirm my suggestion. UPD: Circuit Studio 1.3 Trial with same prerequisites generates the same BSOD screen!

    UPD:

    Next step is install previous build of Windows and write a query to technet.microsoft.com

    UPD2: Previous build requires the clean install and I have decided to install Windows 10 Insider Preview Build what solved that problem but creates future risks for me.