Altium CircuitStudio
  • Products & Partners
  • Manufacturers
  • Altium CircuitStudio
  • More
  • Cancel
Altium CircuitStudio
Altium CircuitStudio Forum Bluescreen in Circuit Studio - Vault Explorer (Win10Pro)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Altium CircuitStudio to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Locked Locked
  • Replies 13 replies
  • Subscribers 93 subscribers
  • Views 2127 views
  • Users 0 members are here
  • bluescreen
  • vault explorer
  • frontpage
  • win10
  • circuitstudio
Related
This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Bluescreen in Circuit Studio - Vault Explorer (Win10Pro)

thomasa
thomasa over 9 years ago

Until now Circuit Studio runs on my system on windows 7 with no problems. After switching to win10pro there is  reproducable bluescreen only in this program and  in only one control.

 

 

Workflow: "Unexpected Kernel Mode Trap" occur, if I select a preview of an element in "vault explorer" and move the mouse cursor into symbol or  footprint window.

Sometimes the "win32kfull.sys" will be mentioned.

 

- fresh windows 10 (64Bit/Pro), driver complete, updates ok

CS version 1.2 oder 1.3 oder 1.4

 

Has someone a similar issue and a solution for me?

 

p.s.: Is there a autosave-funktion?

 

###################################################################################

 

Circuit Studio lief bisher bei mir unter Windows 7 (einigermaßen) problemlos. Nach dem Wechsel zu Win10Pro gibt es an einer einzigen Stelle und nur in diesem einen Programm (bisher) einen Bluescreen.

 

 

Workflow: "Unexpected Kernel Mode Trap" tritt auf, wenn ich im Vault Explorer auf Preview wechsle und mit der Maus in das Feld "Footprint" oder "Symbol" klicke (Gestern wurden die Felder gleich angezeigt und der Bluescreen kam, sobald der Cursor in eines der Felder kam, heute sind es schwarze Felder mit dem Text "Zum Anzeigen bitte klicken" - macht man dies, kommt das Bild und gleich darauf der Absturz).

Ab und an wird im Bluescreen auch auf die "Win32kfull.sys" hingewiesen.

 

- Windows 10 (64Bit/Pro), frisch aufgesetzt, Treiber installiert, Updates aktuell
- CS Version 1.2 oder 1.3 oder 1.4

 

Mittlerweile bin ich etwas ratlos (sonst würde ich ja hier nicht schreiben;). Ich kann zwar arbeiten, aber ab und an schaue ich doch mal in der Vault nach und muss dann höllisch aufpassen nicht mit der Maus den Fensterbereich zu tangieren.

 

PS: Gibt es eine AutoSave-Funktion?

Attachments:
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
  • tlc8126
    tlc8126 over 9 years ago in reply to xjr00t +1
    +1 I also have this issue. WIndows 10 Professional x64 updated to Creators Update Version 1703, Build 15063.413 Prod. ID: 00330-80000-00000-AA952 Processor: AMD FX-8350, 8-core, 4GHz RAM: 16GB Video: nVidia…
Parents
  • EENTN
    0 EENTN over 9 years ago

    I have the exact same issue.  Besides this problem it corrupts my CS project and  I lose my work even though I save often.  It loses my title block template and all my schematics are blank when i reboot the computer.  LIke another post said this is the only Software i've seen this issue with and have all kinds of development software on my laptop.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • xwin
    0 xwin over 9 years ago in reply to EENTN

    Same Problem here. Win10 crashes if I use the vault and move the mouse over a footprint (or something like that). Ok I understood that it's more a Win10 new release problem than a CS thing but CS ist the only software that causes that problem on my pc. So the vault is - again - non functional at the moment. And the crashes caused some failures in my projects. Thats really bad ... :-((

     

    A few months ago we had this issue that some uses could not get logged in into the vault and now the vault is again non functional with the new Win10 release. I mean ... the vault is a paid feature with a yearly fee ... hmmm....

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • EENTN
    0 EENTN over 9 years ago in reply to xwin

    The issue is so repeatable i.e. I can recreate on demand somebody ought to be able to fix it rather quickly.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
Reply
  • EENTN
    0 EENTN over 9 years ago in reply to xwin

    The issue is so repeatable i.e. I can recreate on demand somebody ought to be able to fix it rather quickly.