Power & Energy
  • Technologies
  • More
Power & Energy
Documents Documents
  • Blog
  • Forum
  • Quiz
  • Documents
  • Polls
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Document Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
  • Alternative Energy Training

    LINEAR TECHNOLOGY Energy Harverting LTC3588-1 Piezo Energy Harvesting Power Supply Video Click here LINEAR TECHNOLOGY Energy Harverting Maximum Power Point Control Simplifies...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 8:51 AM
  • Alternative Energy Application Notes

    STMICROELECTRONICS Solar power The right technology for solar converters AN3152 Mar-10 Click here STMICROELECTRONICS Solar power Solar-LED streetlight controller with...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 8:51 AM
  • TOPSwitch-FX系列单片机开关电源的应用

    来源:单片机与嵌入式系统应用 摘要: 介绍TOPSwitch-FX系列产品在通用高效开关电源、机顶盒开关电源、PC待机电源中的典型应用。 关键词: 开关电源 外部限流 机顶盒电源 待机电源 TOPSwitch-FX系列单片机电源集成电路,可广泛应用于各种通用及专用开关电源、待机电源、开关电源模块中。 一、能进行外部限流的12V、30W开关电源...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:52 AM
  • 电源 3A输出、2MHz同步降压-升压型DC/DC转换器(Linear)

    来源:21ic 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3113,该器件用标称 3.3V 的电源、锂离子 / 聚合物电池提供 3A 输出电流,或用两节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池提供高达 1A 的输出电流。LTC3113 在 1.8V 至 5.5V 的输入范围和...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:52 AM
  • 变压器啸叫问题

    凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有. 1. 变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish).啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:52 AM
  • 整流桥的以及功率管的余量

    想做一个3KW的电源,前端整流想采用两片DSP25-12A(TO247)的来做一个整流桥,在足够大的散热架情况下,会不会比单片整流桥D25X60A(25A 600V)好些? PFC初步想采用28070来做,这种功率等级是不是应该每一相都采用双管并联?即总共要4个管子。还是只用一个管子就够了,我选好了管子SWM43NM50ND(37A...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:52 AM
  • 飞兆mWSaver技术提供同级最佳电源节能特性

    来源:21ic 随着电子设备日益流行,对于AC-DC外部电源的需求也随之而来。从2009年到2013年,外部电源的数量预计增长11%以上。现今,全世界所使 用的电源数量在60亿至100亿只之间,而这些电源通常整天插在插座上,其中20个小时都在不使用中,却一直消耗电能。这些数据说明了能源浪费的问题不断 升温,也显示了降低待机功耗可能带来的深远影响...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:52 AM
  • PCB电路板散热技巧

    电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 一、印制电路板温升因素分析 引起印制板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化。 印制板中温升的2种现象:...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:17 AM
  • 开关电源的电磁兼容性技术及解决方法

    1 引言 电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领 域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航 天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:17 AM
  • 智能电池系统的应用

    锂离子电池目前已成为笔记本电脑和手持系统能量来源(电源)的首选。随着CPU、显示器和DVD驱动器对电源功率的需求持续增长,高能量密度的电池组也不断发展。同时,大批量制造工艺保证了高能量密度电池组有一个合理的价格水平。 许多新技术,在提高性能的同时也增大了系统的功率消耗。对生产电池的化工企业来说,电池生产技术的实质性进展是很困难的...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:15 AM
  • 基于BiCMOS宽动态可变增益放大器的设计

    0 引言 可变增益放大器(VGA)可以实现对不同幅度输入信号进行放大,广泛适 用在磁盘读取驱动电路,电视调谐器等宽输入动态范围的系统中。在无线信号收发机的模拟前端和通讯AGC系统中,同样起着至关重要的作用。常见的VGA形式 多样。通过改变放大器等效跨导的方法,即改变流入负载的信号电流大小来改变增益,如Gilhert结构电路,但其全差分的电路堆叠了多层管子...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:15 AM
  • 白光发光二极管驱动解决方案

    过去几年,由于彩色显示器的出现,用在可携式装置显示器及键盘照明的白光发光二极管驱动器的需求快速增加,其中又以手机及其它手持装置使用的主动式 阵列液晶为最。尽管几乎每家电源管理供应商都提供白光发光二极管驱动器,市场仍分成两个部份:电荷帮浦解决方案与升压式转换器解决方案。虽然基于效率等理 由促使设计人员选择升压式转换器解决方案,但这两种方法的决定基础其实是相当复杂的...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:13 AM
  • 多串锂离子电池充电解决方案

    锂离子电池以能量密度高、体积小、重量轻等优势,在手机、笔记本电脑市场已经完全取代其他电池,占有率几乎达到了100%。目前,锂离子电池正迅速延伸至 电动工具及其他的应用中,它广阔的市场前景也越来越得到业界的认同。不过,与镍氢、镍镉、铅酸电池相比,要更快地推动锂离子电池的应用和发展,还必须不断 提高它的安全性和使用寿命。本文将从充电器角度...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:13 AM
  • 铁电存储器的主要技术特点

    电能表经过一个世纪多的演进:由机械式电表到今日的各种不同型式的电子电能表,包含新的预付费电能表 复费率电能表 以及具有双向通讯能力的电子式电能表等,其提供的扩展功能包括:自动读表(AMR)、线上查询、远程连接/断开,以及复杂的计费结构等等。这些电能表还可让使用者对其耗电量有更好的控制,以便节省电费及更有效地分配用电量。 如图1所示...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:13 AM
  • 便携式产品电源管理的新方案

    随着移动电话、笔记本电脑、数码相机、摄录像机、MP3播放机等便携装置的迅速发展,对电源和电源管理提出了更高的要求。电源系统面对: 系统日益增加的复杂性; 需要管理更多电压、更低电压以及更宽的输入电压范围; 系统空间越来越小,功能越来越多,功率越来越高; 高性价比要求。 面对这些严峻的挑战,制造厂家推出各种解决方案,使得电源和电源管理技术日新月异...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:13 AM
  • 数码相机电池重组技巧分析

    在最开始的半年里,随着照相机使用时间的延长,有一种不愉快的现象始终缠绕着我。这个现象就是照相机在使用的过程中会突然关机,我重新开机后又一切 回复正常。刚开始,这个现象出现的概率并不大,后来随着时间的推移,这种故障越来越频繁。随着该故障出现的次数增多,我发现有这样的规律: * 在照相机浏览相片的时候,较少发生自动关机。 * 拍摄模式的时候...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:10 AM
  • Quarter-Brick Railway Modules Announced by TDK-Lambda

    San Diego , CA - Global power supply manufacturer TDK-Lambda has expanded its DC-DC converter line-up with the introduction of the new CN-A Series that have a wide range...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 4:05 AM
  • Solar Based Battery Charger.

    People are on the move always...And Sun! is there too...but at the day time...the best and the most abundant renewable resource. This forms the basis for a device which...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 3:53 AM
  • Linear Technology Adds High Power, Constant Current/Constant Voltage Synchronous DC/DC Converter

    MILPITAS , CA Linear Technology announces the LT3741, a synchronous step-down DC/DC converter designed to accurately (±6%) regulate output currents up to 20A. Its 6V...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 3:42 AM
  • Microchip Technology Expands Digital Signal Controller Portfolio for Digital Power Applications

    CHANDLER, Ariz., March 22, 2010 — Microchip Technology Inc., a leading provider of microcontroller and analog semiconductors, today announced the expansion of its 16...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 3:38 AM
<>