Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Documents Documents
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Document Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
  • 嵌入式红外通信系统及其应用研究

    近年来,随着现代科学技术的迅速发展,学科交叉展示了极强的技术优势和广阔的应用前景。光学与电子学的交叉融合,产生了一门新的学科——光电子学;电子技术与计算机技术的结合,形成了崭新的嵌入式技术。而红外通信系统则是嵌入式技术和光电子技术综合应用的产物。 本论文的内容可分为五个部分:第一部分综述了国内外红外通信技术和嵌入式技术的发展和应用现状...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 有线-无线网络中基于丢包区分的TCP改进研究

    TCP是基于有线网络而设计的,并认为网络发生的丢包是拥塞丢包。但是,无线网络常常伴随着无线发送错误丢包。在这种情况下启动拥塞控制机制就必然减小发送端的拥塞窗口。丢包区分的目的,就是对丢包原因进行区分,避免无视丢包原因而采取过激的拥塞控制机制,从而提高网络性能。 本文首先讨论了吞吐量的相关信息,找出了TCP在无线网络中性能低下的原因...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 无线网络速率自适应算法研究

    随着互联网的普及越来越广,人们对移动网络的需求日益增长,促进了无线网络技术迅速发展,Wlan和Ad Hoc无线网络以及无线mesh网络成为进一步的发展方向。 IEEE802.11系列协议中,物理层(Physical Laycr)使用了多种编码调制技术,提供了多种可供选择的数据发送速率。例如,802.11a物理层支持8种速率(6~54Mbps...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 无线网络下流媒体多路自适应传输的研究与实现

    本文研究了在无线网络环境下实时流媒体传输的难点,特别是受制于移动无线网络的有限带宽和高丢包率,提出了一种在无线网络条件下提供可靠多媒体传输的方法。其创新点就在于把多描述编码结合多路无线传输网络,利用多路独立的信道传输多个数据流,使得所有数据流同时出错的概率大大减少,显著提高了播放质量。 Attachments: community...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 无线网络的组播密钥管理

    组播是一种优化使用带宽的路由技术,允许IP数据流从一个源或多个源发送到多个目的地。组播有助于控制网络的流量,减少网络传输开销、减少主机的处理量。组播克服了单播和广播的固有瓶颈,适用于多点环境下的多种应用。随着无线移动通信和移动终端技术的高速发展,无线网络越来越普及,组播技术必定会从有线网络过渡到无线环境。Internet组管理协议IGMP为组播系统提供成员的加入和退出机制缺乏安全性...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 无线网络中TCP拥塞控制机制的研究

    TCP协议是因特网上使用最为广泛的协议,它为用户提供了可靠的、健壮的端到端数据通信服务,其中TCP拥塞控制机制一直是保证因特网正常运行的关键技术之一。但是由于无线网络具有误码率高、传输时延大,带宽小等特点,因此网络拥塞不再是数据丢失的唯一原因,如果继续沿用把网络拥塞作为数据丢失的唯一原因的传统TCP拥塞控制机制,就会造成传输速率的不必要降低...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 支持无线网络的流媒体系统及在嵌入式系统下的实现

    随着互联网技术、信息技术和多媒体技术的不断发展,网络应用的种类越来越丰富,以流式传输为特点的流媒体系统逐渐成为研究的热点。同时,无线网络研究的发展以及嵌入式设备在各个领域的广泛使用,给流媒体应用的研究开辟了新的方向。因此,本文提出了运行在有线和无线环境下的流媒体系统的设计方案,旨在通过该方案对流媒体技术进行新的研究。 本文设计了可以运行在有线和无线环境下的支持多用户并发使用的系统结构...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 异构无线网络垂直切换机制的性能分析

    随着多种无线接入网技术的出现与发展,以及用户全球移动性和服务连续性要求的出现,使得不同接入网之间的融合成为了无线网络的发展趋势。垂直切换机制是一种处理用户在异构网络之间进行切换的机制,它已得到广泛研究和应用,其目的就是保证用户在不同网络之中无缝漫游。 WCDMA是一种成熟的3G技术。很多专家已经对WLAN与WCDMA之间的垂直切换性能进行了研究...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 多跳无线网络中基于跨层优化的资源分配研究

    随着移动用户规模的增大,以及人们对移动业务的追求不断的提高,无线网络有限资源和传统网络模式制约着网络的性能。多跳无线网络和单跳无线网络相比,以其高可靠性、具有冲突保护机制、简单的链路设计、覆盖范围广的优点,越来越被人们所重视。OFDM作为一种多载波的调制技术,可以通过动态的子载波和功率分配,有效的增加系统容量和提高无线频谱的效率...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:54 PM
  • 基站覆盖延伸系统在无线网络覆盖优化中的应用研究

    随着人们通信消费水平的提高,人们对移动通信的需求与日俱增,对移动通信质量的要求越来越高,这就要求运营商改善移动通信网质量,扩大覆盖范围。如何改善移动通信网质量,扩大覆盖范围,已成为各运营商的一个重要课题。本文提出采用基站覆盖延伸系统的解决方案,可解决运营商对无线网络深度覆盖和广度覆盖的要求,它一方面可以使正在建设的基站数目减少,另一方面用在已建好的基站上时...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 基于IMS仿真平台SDS的终端通信系统的设计与实现

    在移动通信向全IP网络架构演进的过程中,第三代移动通信合作伙伴项目(3GPP)在Releases中提出了核心网的IP多媒体子系统(IMS)。IMS采用SIP作为核心呼叫控制协议,在IJMTS分组域的基础上为3G移动多媒体终端提供丰富多彩的多媒体业务。IMS是移动通信与多媒体的结合,是以各种新的增值业务为主的移动通信。新业务的发展成为IMS的重点...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 基于CORBA的机载通信系统的研究与实现

    信息技术的巨大发展对军事领域的作战理论等产生巨大的影响,现代以网络为中心的战争的焦点主要集中在信息的争夺上,这要求整个作战系统能够在短时间内完成信息的提取处理及分发,对可靠性也有很高的要求,机载通信系统作为现代战争中最为关键的平台之一,直接关系着众多飞行任务和作战任务的执行。 军用通信系统的发展采用开放式中间件技术的思想,将极大的提高大型军用通信系统应用软件的开发效率和质量...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 基于Android平台即时通信系统的设计与实现

    即时通信系统产生以来,这种以网络为基础的、与其它在线用户进行信息交互的实时方式,以其方便快捷的特点,受到了对消息反馈即时性要求很高的商业和服务行业的青睐。传统的即时通信应用大部分是在PC端实现的,但随着无线传输网络的发展,各种智能操作平台的推出提供了硬件基础,在移动设备上的即时通信系统的研究成为了3G业务新的亮点。本文为解决移动设备与PC端即时通信以及通信协议缺乏统一标准的问题...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 准同步跳频通信系统信号设计、多址干扰与同步性能分析

    在码分多址跳频(FH-CDMA)通信系统中,跳频序列汉明自相关和互相关特性的好坏在很大程度上决定了系统自干扰(SI)、多址接入干扰(MAI)的大小,从而直接影响着系统性能的优劣和容量。无碰撞区(NHZ)跳频序列概念的提出,为进一步提高FH-CDMA系统抵制多址干扰能力、提高系统性能提供了一种新的选择。本文基于无碰撞区(NHZ)跳频序列的概念...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 低轨卫星通信系统的信道分配

    低轨道卫星移动通信作为未来个人通信系统的重要组成部分,是利用运行轨道比地球同步轨道低得多的一组卫星,实现移动用户之间或移动用户与固定用户之间的通信。无线资源管理对低轨卫星移动通信而言,是提高信号质量,满足QoS要求的重要保障,无线资源管理算法的优劣直接影响到系统容量和网络覆盖。本文讨论了低轨卫星移动通信系统的各种信道分配算法。根据系统对性能的要求...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • ETDM光通信系统复用/解复用模块设计及FEC编码的研究

    本文首先介绍了实验室的40Gbps ETDM光通信实验系统,该系统采用FEC编码技术提高光通信的传输质量,使用复用/解复用模块与FEC编码器相连接,实现高速与低速电信号之间的转换。针对复用/解复用模块及40Gbps ETDM光通信实验系统的FEC编码性能,本文主要进行了如下两方面研究: 1、对复用/解复用模块进行了信号完整性仿真与设计...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • E-200卫星应急通信系统的设计和应用

    随着光传输技术的迅猛发展,利用通信卫星提供2M中继传输手段越来越退居次要地位。就目前中国而言,近年来,为了节约运营成本,包括福州、厦门等在内的大多数的省际卫星通信地面站纷纷关闭,仅留下广东、上海、北京、新疆等国际性卫星通信地面站继续扮演着国际传输路由的备份角色。2M卫星通信市场的萎缩,对于中国这样一个幅员辽阔、自然灾害频发的国家而言...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • DPSK和DQPSK光纤通信系统的研究和比较

    在近几年里,光纤通信系统中逐渐开始采用差分相移键控(DPSK)的调制方式,与传统的OOK调制方式相比,DPSK调制能够提高接收机3dB的光信噪比,而差分四相相移键控(DQPSK)由于在非线性上更好的容忍度也逐渐开始得到人们的关注和重视。本论文的第三章对40Gb/s的DPSK和DQPSK调制的光纤通信系统进行了仿真和研究,并对造成接收机灵敏度损害的各种影响因素进行了全面的分析和比较...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • Chen-Mobius通信系统的FPGA硬件实现与应用

    自上个世纪九十年代以来,我国著名学者、现中国科学院院士、清华大学陈难先教授等人使用无穷级数的Mobius反演公式解决了一系列重要的物理学中的逆问题,开创了应用、推广数论中的Mobius变换解决物理学中各种逆问题的巧妙方法,其工作在1990年当时就得到了世界著名的《NATURE》杂志的高度评价。 华侨大学苏武浔教授等则把Mobius变换的方法应用于几种常用波形...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 基于工业以太网的数控机床DNC通信系统研究与开发

    DNC(Direct Numerical Control或Distributed Numerical Control)是一种车间级数控机床组网与通信的技术,它具有投资小、见效快等优点。尤其FMS(Flexible Manufacturing Systems)被实践证明具有物流投资大、建设周期长等弊端后,DNC更是得到了快速地发展...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
<>