Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Re: Update 4.1 => 5.9 / Kommt nicht bald die 6.X? Updatestrategie
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 25 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1957 views
  • Users 0 members are here
Related

Re: Update 4.1 => 5.9 / Kommt nicht bald die 6.X? Updatestrategie

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Am 08.04.2011 08:52, schrieb Stefan:

Bei kleinem Grid (6.25 mil) gibt es erhebliche Probleme mit dem Raster.

Bahnen werden nicht richtig optimiert. Auch bei aktivem OPTIMIZE.

Der MILTER Befehl funktioniert dann auch nicht richtig. Es wird manchmal (zu

oft) kein Knick erzeugt.

 

Das liegt an der internen Auflösung von 0.1 micron.

6.25mil == 158.75 micron => 158.7 micron gerundet.

Die .x5 macht das Problem.

 

Benutzen Sie keine Werte für das Grid unter x.5 mil, da dadurch die

Auflösung von 0.1 micron unterschritten wird und es zu Rundungen

kommen muß! Sie sind immer auf der sicheren Seite, wenn Sie die Einheit

MM benutzen, und keinen Wert kleiner 0.0001 == 0.1 micron benutzen.

 

 

 

Der Button "Letztes" im GRID-Menü fehlt mir sehr.

 

Mit rechter Maustaste auf den Grid-Button klicken.

Man kann jetzt auch mehrere Alias anlegen. image

 

HELP GRID

 

 

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

 

Alfred Zaffran

--

_____________________________________________________________

Alfred Zaffran              Support

CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                             Web:   <www.cadsoft.de>

Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

_____________________________________________________________

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to kcadsoft

    Am 26.07.2011 15:43, schrieb Klaus Schmidinger:

    Nach einigen Brechnungen (da wir im Zahlenbereich auch noch

    etwas Reserve brauchen um Überläufe zu vermeiden) wäre aus

    unserer Sicht eine Auflösung von 1/320 um machbar. Würde das

    aus Ihrer Sicht auch reichen? Es würde immerhin Auflösungen bis

    runter zu 1/64 mil erlauben.

     

    Damit waeren fuer das so extrem haeufige Halbieren des Rasters folgende

    Einstellungen rundungsfrei moeglich:

      - 0.1"-Raster: 9mal halbieren

      - 1mm-Raster: 9mal halbieren

      - 1mil-Raster: 6mal halbieren

    (falls ich mich da nicht verrechnet habe)

     

    Hoert sich gut an...

     

    Andreas Weidner

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • kcadsoft
    kcadsoft over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    On 06/23/11 11:53, Andreas Bauer wrote:

    Eigentlich sollte sich die Software an die Anforderungen anpassen und nicht umgekehrt.

     

    Ob notwendig oder nicht, ich denke mal es ist unbestritten dass zöllige Raster immer noch häufig verwendet werden. Auch bei uns sind fast alle integrierten Schaltungen und Stecker zöllig. Darum verwenden wir meistens 6.25 mil. Die Rundungsfehlern stören an einigen Stellen aber wir können damit

    leben. Trotzdem würden wir es begrüßen wenn das behoben würde.

     

    Eine Lösung wäre natürlich einfach ein kleineres internes Raster zu verwenden. Falls CadSoft sich irgendwann dazu durchringen könnte möchte ich vorschlagen einen binären Teiler von 0.1 um also zB. 1/640 um zu verwenden. Das scheint auf den ersten Blick ein etwas unpraktischer Wert zu sein aber man

    kann damit alle metrischen und zölligen Koordinaten bis in kleinste Raster rundungsfrei darstellen. Und mit einem 32 Bit Integer immer noch mehrere Meter große Leiterplatten zeichnen.

     

    Wir planen, in Version 6 die interne Auflösung zu erhöhen.

    Zunächst dachten wir an einen Faktor 10 oder 100, aber Ihre

    Anregung brächte natürlich im zölligen Bereich weit mehr.

     

    Nach einigen Brechnungen (da wir im Zahlenbereich auch noch

    etwas Reserve brauchen um Überläufe zu vermeiden) wäre aus

    unserer Sicht eine Auflösung von 1/320 um machbar. Würde das

    aus Ihrer Sicht auch reichen? Es würde immerhin Auflösungen bis

    runter zu 1/64 mil erlauben.

     

    Klaus Schmidinger

    --

    _______________________________________________________________

     

    Klaus Schmidinger                       Phone: +49-8635-6989-10

    CadSoft Computer GmbH                   Fax:   +49-8635-6989-40

    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de

    D-84568 Pleiskirchen, Germany           URL:     www.cadsoft.de

    _______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 23.06.2011 14:19, schrieb Andreas Bauer:

     

    - Das Plazieren von zusätzlichen Vias auf übereinander liegenden

    Leiterbahnen trifft diese manchmal nicht. Ergebnis: Der Via bekommt eine

    neue Netznummer was man erst beim DRC merkt.

     

    - Kopieren von identischen Layoutbereichen (die neuen Segmente werden

    mit Hilfe eines Makros automatisch umbenannt) erzeugt fallweise kurze

    Unrouted-Segmente die nachbearbeitet werden müssen.

     

    - Es bleiben trotz OPTIMIZE in einer geraden Linie mehrere Segmente

    übrig. Normal ist das kein Problem, wenn  man jedoch das Layout von Hand

    nachbearbeitet, kann das mühsam sein.

     

    Genau das meine ich auch.

    Besonders schön ist der letzte Punkt wenn man z.B. eine

    Leiterbahn/Durchkontaktierung verlegen will und da auf einmal 1000

    Knoten drauf sitzen.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Tilmann Reh wrote:

    Joerg schrieb:

     

    >> Klar, mache ich ja auch. Nur wenn neuere Versionen unter 0.5mil ein

    >> Problem haben dann koennte das fuer manche eine Einschraenkung bedeuten.

     

    Ein Problem haben auch aktuelle Versionen damit nicht. Die interne

    Auflösung von 0.1 µm entspricht ca. 0.004 mil - das reicht m.E. in jedem

    Fall aus.

     

    >> Wir sind gerade an einen Projekt wo es definitiv in diesen Bereich

    >> runtergeht. Feinstleiter-Flex, voraussichtlich brauche wir 0.4mil

    >> Strukturen, Flip Chip Bond Pads unter 1mil, und so weiter.

     

    Kein Problem: statt 0.4 mil einfach mit 10 µm arbeiten. Die Auflösung

    ist dann immer noch um den Faktor hundert größer als die Strukturen.

     

     

    Ok, ich hatte jetzt die zitierte Antwort in Stefans Post gelesen:

    "Benutzen Sie keine Werte für das Grid unter x.5 mil". Das scheint ja

    dann doch nicht so wild zu sein. Also kann ich Eagle wohl doch

    weiterbenutzen falls endlich eine Version mit Hierarchie rauskommt.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Joerg schrieb:

     

    Klar, mache ich ja auch. Nur wenn neuere Versionen unter 0.5mil ein

    Problem haben dann koennte das fuer manche eine Einschraenkung bedeuten.

     

    Ein Problem haben auch aktuelle Versionen damit nicht. Die interne

    Auflösung von 0.1 µm entspricht ca. 0.004 mil - das reicht m.E. in jedem

    Fall aus.

     

    Wir sind gerade an einen Projekt wo es definitiv in diesen Bereich

    runtergeht. Feinstleiter-Flex, voraussichtlich brauche wir 0.4mil

    Strukturen, Flip Chip Bond Pads unter 1mil, und so weiter.

     

    Kein Problem: statt 0.4 mil einfach mit 10 µm arbeiten. Die Auflösung

    ist dann immer noch um den Faktor hundert größer als die Strukturen.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Andreas Bauer wrote:

    Eigentlich sollte sich die Software an die Anforderungen anpassen und

    nicht umgekehrt.

     

    Ob notwendig oder nicht, ich denke mal es ist unbestritten dass zöllige

    Raster immer noch häufig verwendet werden. Auch bei uns sind fast alle

    integrierten Schaltungen und Stecker zöllig. Darum verwenden wir

    meistens 6.25 mil. Die Rundungsfehlern stören an einigen Stellen aber

    wir können damit leben. Trotzdem würden wir es begrüßen wenn das behoben

    würde.

     

    Eine Lösung wäre natürlich einfach ein kleineres internes Raster zu

    verwenden. Falls CadSoft sich irgendwann dazu durchringen könnte möchte

    ich vorschlagen einen binären Teiler von 0.1 um also zB. 1/640 um zu

    verwenden. Das scheint auf den ersten Blick ein etwas unpraktischer Wert

    zu sein aber man kann damit alle metrischen und zölligen Koordinaten bis

    in kleinste Raster rundungsfrei darstellen. Und mit einem 32 Bit Integer

    immer noch mehrere Meter große Leiterplatten zeichnen.

     

     

    Als "Wuergaround" ginge noch, alles im Faktor 10x oder 100x zu machen

    und dann die Gerbers zu "schrumpfen". Denn die meisten

    Feinstleitersachen sind sehr klein. Allerdings wuerde das nicht gerade

    einen professionellen Eindruck hinterlassen image

     

    Kein Scherz, ich habe es bei einem Kunden gerade mit Leiterbahnen um und

    unter 1mil zu tun. Und die muessen aus Gruenden der Robustheit auch noch

    saubere Rundungen aufweisen. Die ganze "Platine" hat allerdings weniger

    als 3cm Kantenlaenge.

     

     

    --

    Regards, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Tilmann Reh wrote:

    Joerg schrieb:

     

    >> Nun ja, mich betrifft das nicht so sehr weil ich Layouts immer rausgebe.

    >> Aber irgendwer muss die machen. Umstellen erst wenn alles fertig ist?

    >> Das ist nicht sehr sinnvoll wenn man z.B. die Positionen und Abmasse

    >> aller Befestigungslocher, Ausparungen und so weiter in Inches bekommt.

     

    Man kann doch jederzeit zwischen verschiedenen Rastern wechseln, ich

    sehe daher an dieser Stelle überhaupt kein Problem.

     

    Wenn ich Abmessungen und Positionen in inches bekomme: einfach in inches

    eingeben. Ich kann doch trotzdem frei wählen, ob ich den Rest zöllig

    oder metrisch mache. Und das auch noch unabhängig davon, in welcher

    Einheit ich die Koordinaten eingebe bzw. sie mir anzeigen lasse (ich

    arbeite oft in zölligem Raster, mache aber trotzdem alle Ein-/Ausgaben

    in mm).

     

    Bestimmt gibt es Leute, die hier ein Problem hineinkonstruieren können,

    aber ich finde das derzeit eigentlich perfekt gelöst.

     

    >> Rundungsfehler moegen vorkommen, aber bisher hat Eagle diese Sache immer

    >> recht gut gemacht. So schlimm koennen die nicht sein.

     

    Schlimm ist es nur, wenn Leute nicht begreifen wollen, wie so ein

    Programm die Koordinaten handhabt, und daß die bei zölligen Maßen

    übliche binäre Unterteilung irgendwann mit der dezimalen Unterteilung

    nicht mehr exakt abgebildet werden kann (wie übrigens andersherum auch).

    Da setzt die Auflösung einfach Grenzen - die aber in der Praxis völlig

    irrelevant sind, wenn man weiß, was man tut.

     

     

    Klar, mache ich ja auch. Nur wenn neuere Versionen unter 0.5mil ein

    Problem haben dann koennte das fuer manche eine Einschraenkung bedeuten.

    Wir sind gerade an einen Projekt wo es definitiv in diesen Bereich

    runtergeht. Feinstleiter-Flex, voraussichtlich brauche wir 0.4mil

    Strukturen, Flip Chip Bond Pads unter 1mil, und so weiter. Machen wir

    zwar nicht mit Eagle, aber diesem Kunden koennte ich Eagle z.B.

    empfehlen. Allerdings erst wenn es eine Hierarchie hat, vorher nutzt

    denen das wie den meisten anderen Firmen hier nicht viel.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Kleiner Nachtrag:

     

    ...alle metrischen und binär unterteilten zölligen Koordinaten bis in

    kleinste Raster rundungsfrei darstellen.

     

    Eine Lösung wäre natürlich einfach ein kleineres internes Raster zu

    verwenden. Falls CadSoft sich irgendwann dazu durchringen könnte möchte

    ich vorschlagen einen binären Teiler von 0.1 um also zB. 1/640 um zu

    verwenden. Das scheint auf den ersten Blick ein etwas unpraktischer Wert

    zu sein aber man kann damit alle metrischen und zölligen Koordinaten bis

    in kleinste Raster rundungsfrei darstellen. Und mit einem 32 Bit Integer

    immer noch mehrere Meter große Leiterplatten zeichnen.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    So ganz stimmt das nicht.

     

    Es sind sehr wohl Koordinatensysteme denkbar die sowohl für metrische

    als auch binär unterteilte zöllige Raster in sehr weiten Bereichen

    alles exakt abbilden. Siehe dazu mein anderes Posting.

     

    Es ist klar, dass nicht alle krummen Inch-Positionen exakt auf ein

    metrisches Koordinatensystem passen können. Aber das Problem fängt ja

    schon bei 6.25 mil an! Meines Erachtes ist das eines der am häufigsten

    verwendeten Raster, weil es gerade die üblichen 6/6/12 Designrules der

    meisten Leiterplattenhersteller erfüllt, die ohne Aufpreis erhältlich sind.

     

    Ich gebe zu mit dem Rundungsproblem kann man in der Praxis leben aber

    völlig irrelevant würde ich das nicht bezeichnen. Jedenfalls verursacht

    es Zusatzaufwand. Bei uns gibts u.a. folgende Probleme:

     

    - Das Plazieren von zusätzlichen Vias auf übereinander liegenden

    Leiterbahnen trifft diese manchmal nicht. Ergebnis: Der Via bekommt eine

    neue Netznummer was man erst beim DRC merkt.

     

    - Kopieren von identischen Layoutbereichen (die neuen Segmente werden

    mit Hilfe eines Makros automatisch umbenannt) erzeugt fallweise kurze

    Unrouted-Segmente die nachbearbeitet werden müssen.

     

    - Es bleiben trotz OPTIMIZE in einer geraden Linie mehrere Segmente

    übrig. Normal ist das kein Problem, wenn  man jedoch das Layout von Hand

    nachbearbeitet, kann das mühsam sein.

     

    Andreas

     

     

    Schlimm ist es nur, wenn Leute nicht begreifen wollen, wie so ein

    Programm die Koordinaten handhabt, und daß die bei zölligen Maßen

    übliche binäre Unterteilung irgendwann mit der dezimalen Unterteilung

    nicht mehr exakt abgebildet werden kann (wie übrigens andersherum auch).

    Da setzt die Auflösung einfach Grenzen - die aber in der Praxis völlig

    irrelevant sind, wenn man weiß, was man tut.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Joerg schrieb:

     

    Nun ja, mich betrifft das nicht so sehr weil ich Layouts immer rausgebe.

    Aber irgendwer muss die machen. Umstellen erst wenn alles fertig ist?

    Das ist nicht sehr sinnvoll wenn man z.B. die Positionen und Abmasse

    aller Befestigungslocher, Ausparungen und so weiter in Inches bekommt.

     

    Man kann doch jederzeit zwischen verschiedenen Rastern wechseln, ich

    sehe daher an dieser Stelle überhaupt kein Problem.

     

    Wenn ich Abmessungen und Positionen in inches bekomme: einfach in inches

    eingeben. Ich kann doch trotzdem frei wählen, ob ich den Rest zöllig

    oder metrisch mache. Und das auch noch unabhängig davon, in welcher

    Einheit ich die Koordinaten eingebe bzw. sie mir anzeigen lasse (ich

    arbeite oft in zölligem Raster, mache aber trotzdem alle Ein-/Ausgaben

    in mm).

     

    Bestimmt gibt es Leute, die hier ein Problem hineinkonstruieren können,

    aber ich finde das derzeit eigentlich perfekt gelöst.

     

    Rundungsfehler moegen vorkommen, aber bisher hat Eagle diese Sache immer

    recht gut gemacht. So schlimm koennen die nicht sein.

     

    Schlimm ist es nur, wenn Leute nicht begreifen wollen, wie so ein

    Programm die Koordinaten handhabt, und daß die bei zölligen Maßen

    übliche binäre Unterteilung irgendwann mit der dezimalen Unterteilung

    nicht mehr exakt abgebildet werden kann (wie übrigens andersherum auch).

    Da setzt die Auflösung einfach Grenzen - die aber in der Praxis völlig

    irrelevant sind, wenn man weiß, was man tut.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
>