Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Re: Update 4.1 => 5.9 / Kommt nicht bald die 6.X? Updatestrategie
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 25 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1943 views
  • Users 0 members are here
Related

Re: Update 4.1 => 5.9 / Kommt nicht bald die 6.X? Updatestrategie

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Am 08.04.2011 08:52, schrieb Stefan:

Bei kleinem Grid (6.25 mil) gibt es erhebliche Probleme mit dem Raster.

Bahnen werden nicht richtig optimiert. Auch bei aktivem OPTIMIZE.

Der MILTER Befehl funktioniert dann auch nicht richtig. Es wird manchmal (zu

oft) kein Knick erzeugt.

 

Das liegt an der internen Auflösung von 0.1 micron.

6.25mil == 158.75 micron => 158.7 micron gerundet.

Die .x5 macht das Problem.

 

Benutzen Sie keine Werte für das Grid unter x.5 mil, da dadurch die

Auflösung von 0.1 micron unterschritten wird und es zu Rundungen

kommen muß! Sie sind immer auf der sicheren Seite, wenn Sie die Einheit

MM benutzen, und keinen Wert kleiner 0.0001 == 0.1 micron benutzen.

 

 

 

Der Button "Letztes" im GRID-Menü fehlt mir sehr.

 

Mit rechter Maustaste auf den Grid-Button klicken.

Man kann jetzt auch mehrere Alias anlegen. image

 

HELP GRID

 

 

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

 

Alfred Zaffran

--

_____________________________________________________________

Alfred Zaffran              Support

CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                             Web:   <www.cadsoft.de>

Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

_____________________________________________________________

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Eigentlich sollte sich die Software an die Anforderungen anpassen und

    nicht umgekehrt.

     

    Ob notwendig oder nicht, ich denke mal es ist unbestritten dass zöllige

    Raster immer noch häufig verwendet werden. Auch bei uns sind fast alle

    integrierten Schaltungen und Stecker zöllig. Darum verwenden wir

    meistens 6.25 mil. Die Rundungsfehlern stören an einigen Stellen aber

    wir können damit leben. Trotzdem würden wir es begrüßen wenn das behoben

    würde.

     

    Eine Lösung wäre natürlich einfach ein kleineres internes Raster zu

    verwenden. Falls CadSoft sich irgendwann dazu durchringen könnte möchte

    ich vorschlagen einen binären Teiler von 0.1 um also zB. 1/640 um zu

    verwenden. Das scheint auf den ersten Blick ein etwas unpraktischer Wert

    zu sein aber man kann damit alle metrischen und zölligen Koordinaten bis

    in kleinste Raster rundungsfrei darstellen. Und mit einem 32 Bit Integer

    immer noch mehrere Meter große Leiterplatten zeichnen.

     

    Schöne Grüße

    Andreas

     

     

     

     

     

    Am 27.05.2011 12:02, schrieb A. Zaffran:

    Am 27.05.2011 09:59, schrieb Stefan:

    >>> Das liegt an der internen Auflösung von 0.1 micron.

    >>> 6.25mil == 158.75 micron => 158.7 micron gerundet.

    >>> Die .x5 macht das Problem.

    >>>

    >>> Benutzen Sie keine Werte für das Grid unter x.5 mil, da dadurch die

    >>> Auflösung von 0.1 micron unterschritten wird und es zu Rundungen

    >>> kommen muß! Sie sind immer auf der sicheren Seite, wenn Sie die Einheit

    >>> MM benutzen, und keinen Wert kleiner 0.0001 == 0.1 micron benutzen.

    >>

    >>

    >> Das lustige daran ist, daß es bei der Version 4.1 einwandfrei

    >> funktionierte

    >> mit 6.25mil.

     

    Das kommt auf die Werte (vielfaches des Grid) an und was man macht.

    Verschieben Sie mal mehrfach eine Gruppe WIRE im 6.25mil Raster. :-\

     

    >

    >> Es ist einfach ein Vielfaches von 100mil (2.54), deshalb verwende ich

    >> nicht

    >> 6.20.

     

    Ein Vielfaches von 100mil wäre 200mil 500mil 1000mil...

    6.25mil ist ein Teiler von 100mil.

     

    >

    >> Die Einheit MM wird bei uns nicht benutzt.

     

    Dann haben Sie aber Probleme bei relativ vielen SMD, da inzwischen viele

    SMD-Bauteile in mm definiert sind. :-\

     

    >

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Heiko Lechner wrote:

    Am 20.06.2011 16:46, schrieb Joerg:

     

    >> Das hat nicht immer mit Ignoranz zu tun. Es kommt auf den Markt an fuer

    >> den man ein Design macht. Bei mir ist das manchmal total getrennt, u.U.

    >> am selben Tag. Ein Design fuer einen Medizingeraetehersteller kann fast

    >> 100% metrisch laufen, ein Design fuer einen Hersteller von

    >> Luftfahrtgeraeten dagegen fast nie.

     

    Das hat doch nichts damit zu tun wie du unter Eagle arbeitest- ich hab

    ja nicht gesagt, dass du das Raster nicht auf 2,54mm stellen darfst.

    Wenn alles fertig ist kannst du ja ruhig auf "Inch" stellen und das

    Projekt so speichern, falls das dem Kunden selbst so schwer fällt.

    Man muss halt beachten, dass Eagle intern metrisch arbeitet und es zu

    Rundungsfehlern kommen kann- wenn man das Raster metrisch wählt braucht

    man sich da keinen Kopf machen.

     

     

    Nun ja, mich betrifft das nicht so sehr weil ich Layouts immer rausgebe.

    Aber irgendwer muss die machen. Umstellen erst wenn alles fertig ist?

    Das ist nicht sehr sinnvoll wenn man z.B. die Positionen und Abmasse

    aller Befestigungslocher, Ausparungen und so weiter in Inches bekommt.

     

    Rundungsfehler moegen vorkommen, aber bisher hat Eagle diese Sache immer

    recht gut gemacht. So schlimm koennen die nicht sein. Schlimm waere es

    wenn das mit neueren Versionen verwaessert wuerde, denn dann wuerde

    Cadsoft der nordamerikanische Markt teilweise floeten gehen. Kann ich

    mir deshab kaum vorstellen.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 20.06.2011 16:46, schrieb Joerg:

     

    Das hat nicht immer mit Ignoranz zu tun. Es kommt auf den Markt an fuer

    den man ein Design macht. Bei mir ist das manchmal total getrennt, u.U.

    am selben Tag. Ein Design fuer einen Medizingeraetehersteller kann fast

    100% metrisch laufen, ein Design fuer einen Hersteller von

    Luftfahrtgeraeten dagegen fast nie.

     

    Das hat doch nichts damit zu tun wie du unter Eagle arbeitest- ich hab

    ja nicht gesagt, dass du das Raster nicht auf 2,54mm stellen darfst.

    Wenn alles fertig ist kannst du ja ruhig auf "Inch" stellen und das

    Projekt so speichern, falls das dem Kunden selbst so schwer fällt.

    Man muss halt beachten, dass Eagle intern metrisch arbeitet und es zu

    Rundungsfehlern kommen kann- wenn man das Raster metrisch wählt braucht

    man sich da keinen Kopf machen.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Heiko Lechner wrote:

    Am 27.05.2011 09:59, schrieb Stefan:

     

    >> Die Einheit MM wird bei uns nicht benutzt.

     

    Da Eagle intern in "mm" rechnet, wäre dies aber ein ziemlicher Vorteil...

     

    Ignoranz bringt einen da nicht weiter.

     

     

    Das hat nicht immer mit Ignoranz zu tun. Es kommt auf den Markt an fuer

    den man ein Design macht. Bei mir ist das manchmal total getrennt, u.U.

    am selben Tag. Ein Design fuer einen Medizingeraetehersteller kann fast

    100% metrisch laufen, ein Design fuer einen Hersteller von

    Luftfahrtgeraeten dagegen fast nie.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 20.06.2011 07:55, schrieb Heiko Lechner:

     

    Da Eagle intern in "mm" rechnet, wäre dies aber ein ziemlicher Vorteil...

     

    Sollte wohl besser "Da Eagle metrisch arbeitet" oder so ähnlich heißen.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 27.05.2011 09:59, schrieb Stefan:

     

    Die Einheit MM wird bei uns nicht benutzt.

     

    Da Eagle intern in "mm" rechnet, wäre dies aber ein ziemlicher Vorteil...

     

    Ignoranz bringt einen da nicht weiter.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Tilmann Reh wrote:

    Joerg schrieb:

     

    >> Nicht unbedingt hilfreich sind die ganzen Einheitenaenderungen beim

    >> metrischen System. Erst war der Druck Torr, dann irgendwas anderes, dann

    >> Atue, spaeter Bar, und zu guter letzt Pascal. Mal sehen wann sich's

    >> wieder aendert. Hier ist es PSI und niemand schraubt dran rum.

     

    Äpfel <-> Birnen.

     

    Die offizielle SI-Einheit für den Druck ist schon immer Pascal.

     

     

    Bei uns in der Schule nicht. Ok, das war im Rheinland aber

    rechtsrheinisch und damit noch nicht ganz Ausland image

     

     

    Torr war noch nie "metrisch" und ist älter als das SI-System. Atü und

    bar sind "umgangssprachlich" verwendete Einheiten, die weitgehend

    synonym (Faktor 1.013) und immer noch in Gebrauch sind - wobei bar sich

    von Pascal nur durch ein paar Zehnerpotenzen unterscheided (1 bar = 100

    kPa), damit man im häuslichen Umfeld mit handlicheren Zahlen arbeiten kann.

     

     

    Ich habe allerdings nie verstanden warum sie zwei Zehnerpotenzen

    Unterschied festgelegt haben und nicht die ueblichen drei (kilo .. mega).

     

    Das war jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes: Eines Tages sagte die

    Physiklehrerin dass wir Kilopond benutzen muessen. Haeh? Nein, das sei

    kein Teich, sondern Kilogramm als Kraft. Allgemeines Kopfkratzen, aber

    ok, man hat dem Kultusminister eben zu gehorchen. Einige Jahre spaeter

    fiel aber auch das Kilopond wieder aus der Gunst der Wuerdentraeger und

    nun musste man Newton benutzen. Die beiden Groessen stehen nicht in

    einem Zehnerverhaeltnis. Toll. Bei uns bleibt man lieber beim

    altbewaehrten, if it ain't broken then don't try to fix it.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Joerg schrieb:

     

    Nicht unbedingt hilfreich sind die ganzen Einheitenaenderungen beim

    metrischen System. Erst war der Druck Torr, dann irgendwas anderes, dann

    Atue, spaeter Bar, und zu guter letzt Pascal. Mal sehen wann sich's

    wieder aendert. Hier ist es PSI und niemand schraubt dran rum.

     

    Äpfel <-> Birnen.

     

    Die offizielle SI-Einheit für den Druck ist schon immer Pascal.

     

    Torr war noch nie "metrisch" und ist älter als das SI-System. Atü und

    bar sind "umgangssprachlich" verwendete Einheiten, die weitgehend

    synonym (Faktor 1.013) und immer noch in Gebrauch sind - wobei bar sich

    von Pascal nur durch ein paar Zehnerpotenzen unterscheided (1 bar = 100

    kPa), damit man im häuslichen Umfeld mit handlicheren Zahlen arbeiten kann.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Günter Randolf wrote:

    Am 28.05.2011 06:37, schrieb Joerg:

    >> A. Zaffran wrote:

    >>> Am 27.05.2011 09:59, schrieb Stefan:

    >>>>> Das liegt an der internen Auflösung von 0.1 micron.

    >>>>> 6.25mil == 158.75 micron =>   158.7 micron gerundet.

    >>>>> Die .x5 macht das Problem.

    >>>>>

    >>>>> Benutzen Sie keine Werte für das Grid unter x.5 mil, da dadurch die

    >>>>> Auflösung von 0.1 micron unterschritten wird und es zu Rundungen

    >>>>> kommen muß! Sie sind immer auf der sicheren Seite, wenn Sie die

    >>>>> Einheit

    >>>>> MM benutzen, und keinen Wert kleiner 0.0001 == 0.1 micron benutzen.

    >>>>

    >>>>

    >>>> Das lustige daran ist, daß es bei der Version 4.1 einwandfrei

    >>>> funktionierte

    >>>> mit 6.25mil.

    >>>

    >>> Das kommt auf die Werte (vielfaches des Grid) an und was man macht.

    >>> Verschieben Sie mal mehrfach eine Gruppe WIRE im 6.25mil Raster. :-\

    >>>

    >>>

    >>>> Es ist einfach ein Vielfaches von 100mil (2.54), deshalb verwende ich

    >>>> nicht

    >>>> 6.20.

    >>>

    >>> Ein Vielfaches von 100mil wäre 200mil 500mil 1000mil...

    >>> 6.25mil ist ein Teiler von 100mil.

    >>>

    >>>

    >>>> Die Einheit MM wird bei uns nicht benutzt.

    >>>

    >>> Dann haben Sie aber Probleme bei relativ vielen SMD, da inzwischen viele

    >>> SMD-Bauteile in mm definiert sind. :-\

    >>>

    >>

    >> Da wuerde ich nicht immer von ausgehen. Selbst SMT-Bauteile asiatischer

    >> Hersteller sind teilweise nur in Zoll spezifiziert. Ein Beispiel von

    >> (sehr) vielen:

    >>

    >> http://www.xfmrs.com/pdf/XF0013QN23.pdf

    >>

    >> Diese Firma ist in Kwai Chung, das ist ziemlich weit weg von USA image

    >>

    >> Kann auch sein dass Stefan in der Luftfahrt arbeitet. Ich bin etwas

    >> befangen da in USA wohnend, und hier wird in Aerospace immer alles in

    >> Inches und Pounds gerechnet und dokumentiert. Doch selbst bei einem

    >> Projekt letztes Jahr fuer Europa lief die Doku in Zoll (Luftfahrt).

    >>

    >> Wenn Eagle mit V6 tatsaechlich eine Schaltplanhierarchie bekommt dann

    >> wuerde es endlich industrietauglich. Da waere es schade wenn ein kleines

    >> Malheur in den nichtmetrischen Setups einen Teil des potenziellen neuen

    >> Marktes abschneiden wuerde.

    >>

    Aber zum Glück lassen sich die Amis doch manchmal "bekehren". Ich lebe

    auch in den USA ...

     

     

    Wo denn falls ich neugierig fragen darf? Ich wohne (und arbeite) etwa 35

    Mei ... aehm ... 50 Kilometer oestlich von Sacramento, Kalifornien.

     

     

           ... und kämpfe entschieden für mm, °C und Konsorten. Sie

    fahren hier zum Großteil schon zweigleisig und vielleicht haben wir in

    der nächsten Generation wirklich ein System International image.

     

     

    Der Kampf wuerde hier schonmal ueber die Schulen gekaempft, in den

    70ern. Sogar ein Gesetz erlassen, den Metric Conversion Act. Ist alles

    ziemlich verpufft. Derzeit bei einem IC Design fuer einen Kunden rechnen

    wir (fast) alles metrisch. Bei zwei anderen Kunden aus dem Bereich

    Aerospace ist aber auch wirklich nichts metrisch, nichtmal der

    Messbecher fuer die Kaffeemaschine.

     

    Medizinprojekte sind in Amerika oft lustig: Katheterlaengen in

    Zentimetern, Durchmesser in "French", Steckerabmasse in Zoll. Alles auf

    der gleichen Datenblattseite.

     

    O-Ton eines Ingenieurs, Suedstaaten: "So how much is a mee-maiad'r?" image

     

    Nicht unbedingt hilfreich sind die ganzen Einheitenaenderungen beim

    metrischen System. Erst war der Druck Torr, dann irgendwas anderes, dann

    Atue, spaeter Bar, und zu guter letzt Pascal. Mal sehen wann sich's

    wieder aendert. Hier ist es PSI und niemand schraubt dran rum.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 28.05.2011 06:37, schrieb Joerg:

    A. Zaffran wrote:

    >> Am 27.05.2011 09:59, schrieb Stefan:

    >>>> Das liegt an der internen Auflösung von 0.1 micron.

    >>>> 6.25mil == 158.75 micron =>   158.7 micron gerundet.

    >>>> Die .x5 macht das Problem.

    >>>>

    >>>> Benutzen Sie keine Werte für das Grid unter x.5 mil, da dadurch die

    >>>> Auflösung von 0.1 micron unterschritten wird und es zu Rundungen

    >>>> kommen muß! Sie sind immer auf der sicheren Seite, wenn Sie die Einheit

    >>>> MM benutzen, und keinen Wert kleiner 0.0001 == 0.1 micron benutzen.

    >>>

    >>>

    >>> Das lustige daran ist, daß es bei der Version 4.1 einwandfrei

    >>> funktionierte

    >>> mit 6.25mil.

    >>

    >> Das kommt auf die Werte (vielfaches des Grid) an und was man macht.

    >> Verschieben Sie mal mehrfach eine Gruppe WIRE im 6.25mil Raster. :-\

    >>

    >>

    >>> Es ist einfach ein Vielfaches von 100mil (2.54), deshalb verwende ich

    >>> nicht

    >>> 6.20.

    >>

    >> Ein Vielfaches von 100mil wäre 200mil 500mil 1000mil...

    >> 6.25mil ist ein Teiler von 100mil.

    >>

    >>

    >>> Die Einheit MM wird bei uns nicht benutzt.

    >>

    >> Dann haben Sie aber Probleme bei relativ vielen SMD, da inzwischen viele

    >> SMD-Bauteile in mm definiert sind. :-\

    >>

    >

    Da wuerde ich nicht immer von ausgehen. Selbst SMT-Bauteile asiatischer

    Hersteller sind teilweise nur in Zoll spezifiziert. Ein Beispiel von

    (sehr) vielen:

     

    http://www.xfmrs.com/pdf/XF0013QN23.pdf

     

    Diese Firma ist in Kwai Chung, das ist ziemlich weit weg von USA image

     

    Kann auch sein dass Stefan in der Luftfahrt arbeitet. Ich bin etwas

    befangen da in USA wohnend, und hier wird in Aerospace immer alles in

    Inches und Pounds gerechnet und dokumentiert. Doch selbst bei einem

    Projekt letztes Jahr fuer Europa lief die Doku in Zoll (Luftfahrt).

     

    Wenn Eagle mit V6 tatsaechlich eine Schaltplanhierarchie bekommt dann

    wuerde es endlich industrietauglich. Da waere es schade wenn ein kleines

    Malheur in den nichtmetrischen Setups einen Teil des potenziellen neuen

    Marktes abschneiden wuerde.

     

    Aber zum Glück lassen sich die Amis doch manchmal "bekehren". Ich lebe

    auch in den USA und kämpfe entschieden für mm, °C und Konsorten. Sie

    fahren hier zum Großteil schon zweigleisig und vielleicht haben wir in

    der nächsten Generation wirklich ein System International :).

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
<>