Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bestückungsdruck auf Pads aussparen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 17 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2995 views
  • Users 0 members are here
Related

Bestückungsdruck auf Pads aussparen

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Hallo,

 

ich weiß dass man mit tDoku und tPlace den Bestückungsdruck in der Bib so

aufteilen sollte, dass man bei reinem tPlace und tNames Ausdruck keine Pads

bemalt.

 

Dies habe ich in meinem Bibs bisher nicht so gemacht...

Beim Fertigen bei PCB-Pool und anderen hatte ich jedoch nie Probleme damit,

da die Fertiger den Druck entsprechend maskiert haben.

 

Wenn ich nun meine eigenen Gerber Files erzeugen muss gelingt mir das

jedoch nicht und der Fertiger beschwertsich darüber und würde die Pads

mit bedrucken!!!

 

Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

ganzen Libs umzustellen?

 

--

Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 18.02.2013 09:05, schrieb A. Zaffran:

    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den

    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis

    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die

    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der

    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.

     

    NEIN. Dies ist mit EAGLE ganz und gar UNMOEGLICH! EAGLE erlaubt es nur,

    "Attributtexte" (wie. z.B. NAME und VALUE) zu verschieben, alles andere

    laesst sich GAR NICHT verschieben. Bei dichter Bestueckung, wenn z.B. um

    ein Bauteil herum ein umgebendes Rechteck gezeichnet wird, kann es sehr

    leicht passieren, dass diese Umrisslinie ueber einem anderen Pad oder

    SMD liegt. Hier MOECHTE der Layouter zwar die Linie entfernen, das ist

    aber mit EAGLE gar nicht moeglich! Das MUSS also vom Platinenhersteller

    gemacht werden.

     

    Angehaengte Graphik zeigt das Problem mit bedrahteter Bestueckung: Alle

    TEXTE sind wunderschoen aus dem Weg plaziert, aber ist gibt trotzdem

    noch Probleme (mit D1 und N3), die NUR der Platinenhersteller beseitigen

    kann.

     

    Und selbst WENN es in EAGLE eine Moeglichkeit gaebe, die Linien alle aus

    dem Weg zu raeumen, waere das ja eine Sisyphosarbeit, die STUNDEN dauert

    und voellig sinnlos ist. Sowas ueberlaesst man VIEL BESSER automatischen

    Algorithmen, sonst wird man ja komplett wahnsinnig!

     

    Andreas Weidner

     

    PS (ehe jemand sich beschwert): Die Graphik zeigt ein Projekt mit meinen

    ALTEN Bibliotheken, und in denen gibt es sogar noch Ueberlappungen

    INNERHALB eines Bauteils, was natuerlich Mist ist. In meinen NEUEN

    Bibliotheken tauchen diese Probleme nicht mehr auf - aber D1 und N3

    erzeugen IMMER Ueberlappungen...

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo,

     

    danke für die Antworten.

    Nun weiß ich jedenfalls, dass es nicht so einfach geht.

     

    Die Info, wie die LP Fertiger es mit dem Film machen ist intressant. Wenn

    das so gemacht wird, dann ist es ja auch ganz gut und passt für uns.

    Wenn ich wichtige Beschriftungen für den Service danach benötige, dann

    lege ich die so, dass es sich nicht mit dem Lötstopp überlappt.

    Natürlich kann man den Bestückungsdruck auf das Wesendliche beschränken.

    Es kommt jedoch im Feld immer wieder zu einem Effekt, wo man einen

    Servicetechniker an einem IC messen lassen muss - un dann ist es über das

    Telefon einfacher, wenn man Referenzen hat.

    Bisher haben wir uns auch auf das Eagle Format als Austausch zum Fertiger

    verlassen. Das ist wohl aber nicht der Standard. Die wollen halt kein

    Risiko eingehen und Gerber haben...

     

    Könnte man die Sache mit dem Film aufgreifen und Gerberdaten entsprechend

    maskieren? Bestückungsfruck-(invers vom Lötstopp)? Das wäre dann keine

    Eagle Funktion, sonder eine eines Gerber Editors.

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    A. Zaffran schrieb:

     

    Das

    Maskieren der Bedruckung mit der Lötstopmaske ist eigentlich absolut

    selbstverständliche gängige Praxis.

     

    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den

    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis

    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die

    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der

    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.

    In Zeiten von SMD!

     

    Auch in "Zeiten von SMD" gibt es etliches, was noch bedrahtet und von

    Hand bestückt und/oder zu Servicezwecken gekennzeichnet wird.

     

    Und natürlich muß man es dem LPH überlassen, den Bestückungsdruck mit

    der Stopmaske zu maskieren - EAGLE kann das ja nicht.

     

    Man hat als Layouter auch gar nicht die Möglichkeit, den

    Bestückungsdruck von allen lötbaren Flächen fernzuhalten. Beispiele:

    VIAs unter einer Bauteilkontur oder -beschriftung; SMD-Teile unter einem

    "überstehenden" THT-Teil und dessen Kontur im Druck.

     

    In der Regel nimmt der LP-Hersteller den Stopmaskenfilm, und maskiert

    damit den Bestückungsdruck fototechnisch nochmal, so das automatisch

    "Löcher" in den Bestückungsdruck gestanzt werden, was aber den Nachteil

    hat, daß niemand mehr überprüft ob jetzt Texte wie R2 R3 R5 R6 R8 R9...

    noch lesbar sind.

     

    Wenn der Layouter das vor dem Versenden der Daten nicht selbst geprüft

    hat, hat er seinen Job nicht gemacht. Selbstverständlich prüft man vor

    der Herstellung, ob der Bestückungsdruck später lesbar und eindeutig

    zuzuordnen ist, und verrückt bei Bedarf entsprechend die Texte. Auch

    hier gilt: schon ein VIA kann das nötig machen!

     

    Einfaches Beispiel: Durch die Position der Texte und VIAs, und weil

    zufällig auch hier eine Stopmaske erstellt wird (muß), wird in der

    Mitte der Ziffern ein Loch gestanzt. Was ist jetzt noch zu lesen?

    R und ein Fragment der Ziffern, nämlich ein Bogensegment oberhalb bzw.

    unterhalb des "Loch".

    Und was soll es jetzt sein, 2 3 5 6 8 9? alle diese Ziffern haben an

    der Oberseite bzw. Unterseite oder an beiden zugleich ein Bogensegment,

    und dadurch ist die Zahl nicht mehr erkennbar.

     

    Ein krampfhaft konstruiertes Beispiel von jemand, der scheinbar in der

    Praxis keine Leiterplatten entwirft und herstellt. Wären diese Texte

    denn besser lesbar, wenn der LPH den Druck nicht maskiert? Hält die

    Druckfarbe auf dem Loch dann besser?

     

    Im Gegenteil: Dieses Beispiel unterstreicht die Notwendigkeit, vor der

    Herstellung der Leiterplatten /selbst/ zu prüfen, ob der Druck so

    überhaupt realisierbar ist - und diesen ggf. zu korrigieren. Und dann

    ist auch das (selbstverständliche) Maskieren des Drucks mit der

    Stopmaske durch den LPH überhaupt kein Problem, sondern

    herstellungstechnisch eine sinnvolle Normalität.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 16.02.2013 21:50, schrieb Tilmann Reh:

    Markus Rudolf schrieb:

     

    Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

    ganzen Libs umzustellen?

     

    Es gibt keinen "sinnvollen" Automatismus, nur der Layouter kann

    bestimmen, was von dem Bestückungsdruck noch sinnvoll ist.

    Bei dicht gepackten SMD-Platinen, die von Automaten bestückt werden,

    ist ein Bestückungsdruck meist eh nicht mehr sinnvoll, der Placer

    platziert die Bauteile anhand der Koordinaten, egal welche Platine da

    auf dem Tisch liegt.

    Ein Bestückungsdruck ist nur dann Sinnvoll, wenn ein Monteur/Techniker

    später mal das Gerät öffnet, und an bestimmten Stellen etwas messen

    oder anklemmen muß, bzw. die Platine reparieren soll.

     

     

    Nein. Zumindest nicht ohne VIELE Tage harte Programmierarbeit zu

    investieren, um mittels ULP alle Gerberdaten selbst zu berechnen und bei

    Konflikten die entsprechenden Linien zu kuerzen. Ein Heidenaufwand.

     

    ***

    Es reicht ja schon, sich mal vorzustellen, wie man mit Vektordaten einen

    Bereich berechnet, der ausgelassen werden soll.

    Einfaches Beispiel:

    Ein WIRE verläuft von A nach B. A ist von B 20mm entfernt und verläuft

    in einem Winkel von 30°. In der Nähe von A befinden sich SMDs, PADs und

    VIAs, mit entsprechendem Abstand und Winkel, die den WIRE nur

    "berühren", soll heißen, von leicht berühren, bis 100% überlagern.

    Hier muß jetzt berechnet werden, ab wann der Wire eingeschnürt

    (verjüngt), und wie weit er eingeschnürt werden muß. Eine durchaus

    lösbare Sache, aber die Berechnung hat es in sich, zumal es bei jedem

    Winkel zuverlässig sein muß. Und dann sollten aber auch keine zu kleinen

    Kleckse (Fliegendreck) übrig bleiben, sonst sieht es nicht besonders

    professionell aus.

    Was will man z.B. bei der Bauform 0402 noch bedrucken?

     

     

    Stellt sich die Frage, ob das nicht von Seiten Cadsofts in den CAM

    Prozessor eingebaut werden kann? Müsste sich doch relativ leicht mit der

    Lötstoppmaske verrechnen lassen.

     

    Leicht? siehe ***

     

     

    Das wird schon seit vielen Jahren immer mal wieder diskutiert oder

    vorgeschlagen. Bislang wurde aber offensichtlich (wie bei vielen anderen

    Dingen) nichts in der Richtung gemacht.

     

    Ich hatte das Problem auch schon bei diversen Fertigern (meistens Low-Cost).

     

    Ich noch nie, und auch nicht bei durchaus günstigen Herstellern. Das

    Maskieren der Bedruckung mit der Lötstopmaske ist eigentlich absolut

    selbstverständliche gängige Praxis.

     

    Vielleicht hat CadSoft auch deswegen noch nichts gemacht - kein wirklich

    dringender Bedarf...

     

    Tilmann

     

    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den

    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis

    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die

    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der

    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.

    In Zeiten von SMD!

     

    In der Regel nimmt der LP-Hersteller den Stopmaskenfilm, und maskiert

    damit den Bestückungsdruck fototechnisch nochmal, so das automatisch

    "Löcher" in den Bestückungsdruck gestanzt werden, was aber den Nachteil

    hat, daß niemand mehr überprüft ob jetzt Texte wie R2 R3 R5 R6 R8 R9...

    noch lesbar sind.

    Einfaches Beispiel: Durch die Position der Texte und VIAs, und weil

    zufällig auch hier eine Stopmaske erstellt wird (muß), wird in der

    Mitte der Ziffern ein Loch gestanzt. Was ist jetzt noch zu lesen?

    R und ein Fragment der Ziffern, nämlich ein Bogensegment oberhalb bzw.

    unterhalb des "Loch".

    Und was soll es jetzt sein, 2 3 5 6 8 9? alle diese Ziffern haben an

    der Oberseite bzw. Unterseite oder an beiden zugleich ein Bogensegment,

    und dadurch ist die Zahl nicht mehr erkennbar.

     

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.3 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Markus Rudolf schrieb:

     

    Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

    ganzen Libs umzustellen?

     

    Nein. Zumindest nicht ohne VIELE Tage harte Programmierarbeit zu

    investieren, um mittels ULP alle Gerberdaten selbst zu berechnen und bei

    Konflikten die entsprechenden Linien zu kuerzen. Ein Heidenaufwand.

     

    Stellt sich die Frage, ob das nicht von Seiten Cadsofts in den CAM

    Prozessor eingebaut werden kann? Müsste sich doch relativ leicht mit der

    Lötstoppmaske verrechnen lassen.

     

    Das wird schon seit vielen Jahren immer mal wieder diskutiert oder

    vorgeschlagen. Bislang wurde aber offensichtlich (wie bei vielen anderen

    Dingen) nichts in der Richtung gemacht.

     

    Ich hatte das Problem auch schon bei diversen Fertigern (meistens Low-Cost).

     

    Ich noch nie, und auch nicht bei durchaus günstigen Herstellern. Das

    Maskieren der Bedruckung mit der Lötstopmaske ist eigentlich absolut

    selbstverständliche gängige Praxis.

     

    Vielleicht hat CadSoft auch deswegen noch nichts gemacht - kein wirklich

    dringender Bedarf...

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

     

    Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

    ganzen Libs umzustellen?

     

    Nein. Zumindest nicht ohne VIELE Tage harte Programmierarbeit zu

    investieren, um mittels ULP alle Gerberdaten selbst zu berechnen und bei

    Konflikten die entsprechenden Linien zu kuerzen. Ein Heidenaufwand.

     

    Stellt sich die Frage, ob das nicht von Seiten Cadsofts in den CAM

    Prozessor eingebaut werden kann? Müsste sich doch relativ leicht mit der

    Lötstoppmaske verrechnen lassen.

     

    Ich hatte das Problem auch schon bei diversen Fertigern (meistens Low-Cost).

     

    Markus

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Am 15.02.2013 15:30, schrieb cschoenig:

    Wenn ich nun meine eigenen Gerber Files erzeugen muss gelingt mir das

    jedoch nicht und der Fertiger beschwertsich darüber und würde die Pads

    mit bedrucken!!!

     

    Aus diesem und aehnlichen Gruenden empfehle ich, KEINE Gerber-Dateien

    selbst zu erzeugen, sondern nur Platinenfertiger zu verwenden, die

    EAGLE-Dateien direkt annehmen. Dann liegt die Verantwortung zur

    korrekten Gerberausgabe beim Fertiger, und man muss sich nicht mehr

    selbst drum kuemmern.

     

    Kann der Fertiger die Daten aus irgendeinem Grunde NICHT so aufbereiten

    wie noetig, beschaeftigt er an Stellen, wo's drauf ankommt, vermutlich

    Personen, die sich mit der Materie (oder ihrer Software) nicht

    auskennen. In diesem Fall sollte man der Fertiger wechseln.

     

    Braucht man irgendwelche Gerberdateien fuer spaetere Arbeiten oder

    fuer's Archiv, kann man von manchen Fertigern deren aus der EAGLE-Datei

    erzeugte Gerberdateien kostenlos zugeschickt bekommen.

     

    Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

    ganzen Libs umzustellen?

     

    Nein. Zumindest nicht ohne VIELE Tage harte Programmierarbeit zu

    investieren, um mittels ULP alle Gerberdaten selbst zu berechnen und bei

    Konflikten die entsprechenden Linien zu kuerzen. Ein Heidenaufwand.

     

    Andreas Weidner

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
<