Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bestückungsdruck auf Pads aussparen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 17 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 3006 views
  • Users 0 members are here
Related

Bestückungsdruck auf Pads aussparen

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Hallo,

 

ich weiß dass man mit tDoku und tPlace den Bestückungsdruck in der Bib so

aufteilen sollte, dass man bei reinem tPlace und tNames Ausdruck keine Pads

bemalt.

 

Dies habe ich in meinem Bibs bisher nicht so gemacht...

Beim Fertigen bei PCB-Pool und anderen hatte ich jedoch nie Probleme damit,

da die Fertiger den Druck entsprechend maskiert haben.

 

Wenn ich nun meine eigenen Gerber Files erzeugen muss gelingt mir das

jedoch nicht und der Fertiger beschwertsich darüber und würde die Pads

mit bedrucken!!!

 

Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

ganzen Libs umzustellen?

 

--

Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Am 15.02.2013 15:30, schrieb cschoenig:

    Wenn ich nun meine eigenen Gerber Files erzeugen muss gelingt mir das

    jedoch nicht und der Fertiger beschwertsich darüber und würde die Pads

    mit bedrucken!!!

     

    Aus diesem und aehnlichen Gruenden empfehle ich, KEINE Gerber-Dateien

    selbst zu erzeugen, sondern nur Platinenfertiger zu verwenden, die

    EAGLE-Dateien direkt annehmen. Dann liegt die Verantwortung zur

    korrekten Gerberausgabe beim Fertiger, und man muss sich nicht mehr

    selbst drum kuemmern.

     

    Kann der Fertiger die Daten aus irgendeinem Grunde NICHT so aufbereiten

    wie noetig, beschaeftigt er an Stellen, wo's drauf ankommt, vermutlich

    Personen, die sich mit der Materie (oder ihrer Software) nicht

    auskennen. In diesem Fall sollte man der Fertiger wechseln.

     

    Braucht man irgendwelche Gerberdateien fuer spaetere Arbeiten oder

    fuer's Archiv, kann man von manchen Fertigern deren aus der EAGLE-Datei

    erzeugte Gerberdateien kostenlos zugeschickt bekommen.

     

    Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

    ganzen Libs umzustellen?

     

    Nein. Zumindest nicht ohne VIELE Tage harte Programmierarbeit zu

    investieren, um mittels ULP alle Gerberdaten selbst zu berechnen und bei

    Konflikten die entsprechenden Linien zu kuerzen. Ein Heidenaufwand.

     

    Andreas Weidner

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

     

    Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

    ganzen Libs umzustellen?

     

    Nein. Zumindest nicht ohne VIELE Tage harte Programmierarbeit zu

    investieren, um mittels ULP alle Gerberdaten selbst zu berechnen und bei

    Konflikten die entsprechenden Linien zu kuerzen. Ein Heidenaufwand.

     

    Stellt sich die Frage, ob das nicht von Seiten Cadsofts in den CAM

    Prozessor eingebaut werden kann? Müsste sich doch relativ leicht mit der

    Lötstoppmaske verrechnen lassen.

     

    Ich hatte das Problem auch schon bei diversen Fertigern (meistens Low-Cost).

     

    Markus

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Markus Rudolf schrieb:

     

    Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die

    ganzen Libs umzustellen?

     

    Nein. Zumindest nicht ohne VIELE Tage harte Programmierarbeit zu

    investieren, um mittels ULP alle Gerberdaten selbst zu berechnen und bei

    Konflikten die entsprechenden Linien zu kuerzen. Ein Heidenaufwand.

     

    Stellt sich die Frage, ob das nicht von Seiten Cadsofts in den CAM

    Prozessor eingebaut werden kann? Müsste sich doch relativ leicht mit der

    Lötstoppmaske verrechnen lassen.

     

    Das wird schon seit vielen Jahren immer mal wieder diskutiert oder

    vorgeschlagen. Bislang wurde aber offensichtlich (wie bei vielen anderen

    Dingen) nichts in der Richtung gemacht.

     

    Ich hatte das Problem auch schon bei diversen Fertigern (meistens Low-Cost).

     

    Ich noch nie, und auch nicht bei durchaus günstigen Herstellern. Das

    Maskieren der Bedruckung mit der Lötstopmaske ist eigentlich absolut

    selbstverständliche gängige Praxis.

     

    Vielleicht hat CadSoft auch deswegen noch nichts gemacht - kein wirklich

    dringender Bedarf...

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 19.02.2013 07:45, schrieb A. Zaffran:

    Warum ist eine umgebendes Rechteck größer als das Bauteil selbst?

     

    Moeglichkeit 1:

    Das Bauteil ist ein kleines SMD-Dings und soll VON HAND geloetet werden

    (das ist bei fast ALLEN unseren SMD-Bauteilen der Fall). Dazu MUESSEN

    die SMD-Anschluesse etwas ueber das Bauteil herausragen, um noch loeten

    zu koennen. Den Bestueckungsdruck AUF die SMDs zu drucken ist sinnlos,

    also muss er die SMDs EINSCHLIESSEN. Dadurch nimmt der Druck mehr Platz

    ein als das Bauteil selbst, und das muss auch so sein, wenn man

    ueberhaupt einen Bauteildruck haben moechte. Bild "smds.png": Oben der

    Toplayer mit "richtiger" Bauteilgroesse (alles OK), unten der

    zugehoerige Platinendruck (jeweils AUSSERHALB der BAUTEILE, was dazu

    fuehrt, dass bei dichter Bestueckung der Druck von Bauteil R1 die SMDs

    von R2 ueberlappen kann).

     

    Moeglichkeit 2:

    Der Platinendruck des Bauteils ist EXAKT so gross wie das Bauteil

    selbst, das Bauteil ist aber sehr gross und kragt ueber andere Bauteile

    herueber (wie z.B. ein Kuehlkoerper, der DIREKT auf der Platine nur

    wenig Platz einnimmt, aber in einer Hoehe von 3cm ploetzlich erheblich

    groesser wird, oder ein dicker liegender Elko, "unter" dessen weit von

    der Platine entfernten Rundungen sich noch weitere flache Bauteile

    befinden. Auch hier kann der Platinendruck des "erhabenen" Bauteils die

    SMDs oder Pads darunter liegender Bauteile ueberdecken. Bild "wired.png".

     

    Wie schon immer, mit ausmaskieren durch die Stopmaske.

     

    Ja eben. Das geht aber mit EAGLE nicht direkt, weil man dort den

    Platinendruck NICHT ausmaskieren kann. Der Platinenhersteller kann das

    aber sehr gut, und deshalb ist es sehr praktisch, wenn DER das macht.

     

    Beim erstellen des Package sollte der Anwender deshalb ja darauf

    achten, in wie weit es noch Sinn macht, Elemente im tPlace oder

    besser im tDocu zu zeichnen.

     

    Ja. Aber selbst wenn ein Bauteil ALLEIN sehr toll und schoen ist, kann

    es immer noch Probleme bei dichter Bestueckung geben (s.o.).

     

    Automatische Algorithmen? Sieht man ja was dabei raus kommt bei

    den Ziffern bezüglich der Stopmasken. :-\

     

    Wie bereits erwaehnt sind die Ziffern KEIN Problem, denn die KANN man ja

    bei EAGLE verschieben. Es geht hier darum, dass man bei EAGLE diverse

    Sachen NICHT verschieben kann, und bei denen ist es sehr praktisch, dass

    der Platinenhersteller die Maskierung uebernimmt.

     

    Kann aber vermieden werden, durch saubere Platzierung und

    Größeneinstellung der Texte.

     

    Nein, bei dichter Bestueckung koennen manchmal Ueberlappungen NICHT

    vermieden werden, ausser man erzeugt fuer genau dieses Projekt und genau

    diese Plazierung ein neues bauteil, aus dessen Platinendruck ein paar

    Sachen herausgenommen wurden.

     

    Wohlgemerkt:

      1. ALLES dem Platinenhersteller zu ueberlassen ist voelliger Unsinn,

         da kommt tatsaechlich nur Muell raus. Die Texte muessen natuerlich

         haendisch an vernuenftige Positionen geschoben werden.

      2. Den Platinenhersteller aber NICHTS machen zu lassen, weil man

         alles selbermachen moechte, ist aber ebenfalls nicht sinnvoll,

         weil EAGLE dazu keine einfachen Tools bietet, und das in ziemlich

         viel Arbeit ausarten wuerde.

     

    Andreas Weidner

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 18.02.2013 19:09, schrieb Andreas Weidner:

    Am 18.02.2013 09:05, schrieb A. Zaffran:

    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den

    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis

    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die

    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der

    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.

     

    NEIN. Dies ist mit EAGLE ganz und gar UNMOEGLICH! EAGLE erlaubt es nur,

    "Attributtexte" (wie. z.B. NAME und VALUE) zu verschieben, alles andere

    laesst sich GAR NICHT verschieben. Bei dichter Bestueckung, wenn z.B. um

    ein Bauteil herum ein umgebendes Rechteck gezeichnet wird, kann es sehr

    leicht passieren, dass diese Umrisslinie ueber einem anderen Pad oder

    SMD liegt.

     

    Warum ist eine umgebendes Rechteck größer als das Bauteil selbst?

     

     

    > Hier MOECHTE der Layouter zwar die Linie entfernen, das ist

    aber mit EAGLE gar nicht moeglich! Das MUSS also vom Platinenhersteller

    gemacht werden.

     

    Angehaengte Graphik zeigt das Problem mit bedrahteter Bestueckung: Alle

    TEXTE sind wunderschoen aus dem Weg plaziert, aber ist gibt trotzdem

    noch Probleme (mit D1 und N3), die NUR der Platinenhersteller beseitigen

    kann.

     

    Wie schon immer, mit ausmaskieren durch die Stopmaske.

     

     

    Und selbst WENN es in EAGLE eine Moeglichkeit gaebe, die Linien alle aus

    dem Weg zu raeumen, waere das ja eine Sisyphosarbeit, die STUNDEN dauert

    und voellig sinnlos ist.

     

    Beim erstellen des Package sollte der Anwender deshalb ja darauf

    achten, in wie weit es noch Sinn macht, Elemente im tPlace oder

    besser im tDocu zu zeichnen.

     

     

    > Sowas ueberlaesst man VIEL BESSER automatischen

    Algorithmen, sonst wird man ja komplett wahnsinnig!

     

    Automatische Algorithmen? Sieht man ja was dabei raus kommt bei

    den Ziffern bezüglich der Stopmasken. :-\

     

     

    Andreas Weidner

     

    PS (ehe jemand sich beschwert): Die Graphik zeigt ein Projekt mit meinen

    ALTEN Bibliotheken, und in denen gibt es sogar noch Ueberlappungen

    INNERHALB eines Bauteils, was natuerlich Mist ist. In meinen NEUEN

    Bibliotheken tauchen diese Probleme nicht mehr auf - aber D1 und N3

    erzeugen IMMER Ueberlappungen...

     

    Kann aber vermieden werden, durch saubere Platzierung und

    Größeneinstellung der Texte.

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.3 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Der Gast schrieb:

     

    Am 18.02.2013 09:05, schrieb A. Zaffran:

    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den

    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis

    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die

    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der

    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.

     

    NEIN. Dies ist mit EAGLE ganz und gar UNMOEGLICH! EAGLE erlaubt es nur,

    "Attributtexte" (wie. z.B. NAME und VALUE) zu verschieben, alles andere

    laesst sich GAR NICHT verschieben. Bei dichter Bestueckung, wenn z.B. um

    ein Bauteil herum ein umgebendes Rechteck gezeichnet wird, kann es sehr

    leicht passieren, dass diese Umrisslinie ueber einem anderen Pad oder

    SMD liegt. Hier MOECHTE der Layouter zwar die Linie entfernen, das ist

    aber mit EAGLE gar nicht moeglich! Das MUSS also vom Platinenhersteller

    gemacht werden.

     

    Ich verwende hierfür diverse ULPs, welche mir alles im Layer X gezeichnete in einen separaten Layer im Board kopiert. In diesem Layer kann ich dann den Bestückungsdruck mühelos bearbeiten. Und kann auch nur empfehlen, das auch so zu machen, wenn man eine sorgfältig beschriftete Platine erhalten möchte.

    (Das einzige Problem besteht dann bei der Abgabe der Eagle Datei, dem LP Hersteller zu verklickern, den richtigen Layer für den Druck zu verwenden!)

     

    Der tPlace/bPlace Layer eignet sich bei den meisten Bibliotheks-Bauteilen ohnehin nicht für den Druck, weil dort meist auch Dokumentation untergebracht ist. Nicht umsonst meckert der Eagle-DRC, wenn sich tPlace/bPlace mit tStop/bStop Elementen überlagern.

     

    Für das schnelle Prototyping sollte der LP Hersteller diese Aufgabe allerdings selbst übernehmen, und für den LP Designer kommt es dann ggf. nicht drauf an, was noch zu sehen ist. Wenn man das Ergebnis selbst bestimmen möchte -> Selber machen!

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 18.02.2013 09:05, schrieb A. Zaffran:

    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den

    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis

    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die

    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der

    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.

     

    NEIN. Dies ist mit EAGLE ganz und gar UNMOEGLICH! EAGLE erlaubt es nur,

    "Attributtexte" (wie. z.B. NAME und VALUE) zu verschieben, alles andere

    laesst sich GAR NICHT verschieben. Bei dichter Bestueckung, wenn z.B. um

    ein Bauteil herum ein umgebendes Rechteck gezeichnet wird, kann es sehr

    leicht passieren, dass diese Umrisslinie ueber einem anderen Pad oder

    SMD liegt. Hier MOECHTE der Layouter zwar die Linie entfernen, das ist

    aber mit EAGLE gar nicht moeglich! Das MUSS also vom Platinenhersteller

    gemacht werden.

     

    Angehaengte Graphik zeigt das Problem mit bedrahteter Bestueckung: Alle

    TEXTE sind wunderschoen aus dem Weg plaziert, aber ist gibt trotzdem

    noch Probleme (mit D1 und N3), die NUR der Platinenhersteller beseitigen

    kann.

     

    Und selbst WENN es in EAGLE eine Moeglichkeit gaebe, die Linien alle aus

    dem Weg zu raeumen, waere das ja eine Sisyphosarbeit, die STUNDEN dauert

    und voellig sinnlos ist. Sowas ueberlaesst man VIEL BESSER automatischen

    Algorithmen, sonst wird man ja komplett wahnsinnig!

     

    Andreas Weidner

     

    PS (ehe jemand sich beschwert): Die Graphik zeigt ein Projekt mit meinen

    ALTEN Bibliotheken, und in denen gibt es sogar noch Ueberlappungen

    INNERHALB eines Bauteils, was natuerlich Mist ist. In meinen NEUEN

    Bibliotheken tauchen diese Probleme nicht mehr auf - aber D1 und N3

    erzeugen IMMER Ueberlappungen...

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo,

     

    danke für die Antworten.

    Nun weiß ich jedenfalls, dass es nicht so einfach geht.

     

    Die Info, wie die LP Fertiger es mit dem Film machen ist intressant. Wenn

    das so gemacht wird, dann ist es ja auch ganz gut und passt für uns.

    Wenn ich wichtige Beschriftungen für den Service danach benötige, dann

    lege ich die so, dass es sich nicht mit dem Lötstopp überlappt.

    Natürlich kann man den Bestückungsdruck auf das Wesendliche beschränken.

    Es kommt jedoch im Feld immer wieder zu einem Effekt, wo man einen

    Servicetechniker an einem IC messen lassen muss - un dann ist es über das

    Telefon einfacher, wenn man Referenzen hat.

    Bisher haben wir uns auch auf das Eagle Format als Austausch zum Fertiger

    verlassen. Das ist wohl aber nicht der Standard. Die wollen halt kein

    Risiko eingehen und Gerber haben...

     

    Könnte man die Sache mit dem Film aufgreifen und Gerberdaten entsprechend

    maskieren? Bestückungsfruck-(invers vom Lötstopp)? Das wäre dann keine

    Eagle Funktion, sonder eine eines Gerber Editors.

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    A. Zaffran schrieb:

     

    Das

    Maskieren der Bedruckung mit der Lötstopmaske ist eigentlich absolut

    selbstverständliche gängige Praxis.

     

    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den

    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis

    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die

    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der

    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.

    In Zeiten von SMD!

     

    Auch in "Zeiten von SMD" gibt es etliches, was noch bedrahtet und von

    Hand bestückt und/oder zu Servicezwecken gekennzeichnet wird.

     

    Und natürlich muß man es dem LPH überlassen, den Bestückungsdruck mit

    der Stopmaske zu maskieren - EAGLE kann das ja nicht.

     

    Man hat als Layouter auch gar nicht die Möglichkeit, den

    Bestückungsdruck von allen lötbaren Flächen fernzuhalten. Beispiele:

    VIAs unter einer Bauteilkontur oder -beschriftung; SMD-Teile unter einem

    "überstehenden" THT-Teil und dessen Kontur im Druck.

     

    In der Regel nimmt der LP-Hersteller den Stopmaskenfilm, und maskiert

    damit den Bestückungsdruck fototechnisch nochmal, so das automatisch

    "Löcher" in den Bestückungsdruck gestanzt werden, was aber den Nachteil

    hat, daß niemand mehr überprüft ob jetzt Texte wie R2 R3 R5 R6 R8 R9...

    noch lesbar sind.

     

    Wenn der Layouter das vor dem Versenden der Daten nicht selbst geprüft

    hat, hat er seinen Job nicht gemacht. Selbstverständlich prüft man vor

    der Herstellung, ob der Bestückungsdruck später lesbar und eindeutig

    zuzuordnen ist, und verrückt bei Bedarf entsprechend die Texte. Auch

    hier gilt: schon ein VIA kann das nötig machen!

     

    Einfaches Beispiel: Durch die Position der Texte und VIAs, und weil

    zufällig auch hier eine Stopmaske erstellt wird (muß), wird in der

    Mitte der Ziffern ein Loch gestanzt. Was ist jetzt noch zu lesen?

    R und ein Fragment der Ziffern, nämlich ein Bogensegment oberhalb bzw.

    unterhalb des "Loch".

    Und was soll es jetzt sein, 2 3 5 6 8 9? alle diese Ziffern haben an

    der Oberseite bzw. Unterseite oder an beiden zugleich ein Bogensegment,

    und dadurch ist die Zahl nicht mehr erkennbar.

     

    Ein krampfhaft konstruiertes Beispiel von jemand, der scheinbar in der

    Praxis keine Leiterplatten entwirft und herstellt. Wären diese Texte

    denn besser lesbar, wenn der LPH den Druck nicht maskiert? Hält die

    Druckfarbe auf dem Loch dann besser?

     

    Im Gegenteil: Dieses Beispiel unterstreicht die Notwendigkeit, vor der

    Herstellung der Leiterplatten /selbst/ zu prüfen, ob der Druck so

    überhaupt realisierbar ist - und diesen ggf. zu korrigieren. Und dann

    ist auch das (selbstverständliche) Maskieren des Drucks mit der

    Stopmaske durch den LPH überhaupt kein Problem, sondern

    herstellungstechnisch eine sinnvolle Normalität.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    A. Zaffran schrieb:

     

    Das

    Maskieren der Bedruckung mit der Lötstopmaske ist eigentlich absolut

    selbstverständliche gängige Praxis.

     

    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den

    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis

    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die

    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der

    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.

    In Zeiten von SMD!

     

    Auch in "Zeiten von SMD" gibt es etliches, was noch bedrahtet und von

    Hand bestückt und/oder zu Servicezwecken gekennzeichnet wird.

     

    Und natürlich muß man es dem LPH überlassen, den Bestückungsdruck mit

    der Stopmaske zu maskieren - EAGLE kann das ja nicht.

     

    Man hat als Layouter auch gar nicht die Möglichkeit, den

    Bestückungsdruck von allen lötbaren Flächen fernzuhalten. Beispiele:

    VIAs unter einer Bauteilkontur oder -beschriftung; SMD-Teile unter einem

    "überstehenden" THT-Teil und dessen Kontur im Druck.

     

    In der Regel nimmt der LP-Hersteller den Stopmaskenfilm, und maskiert

    damit den Bestückungsdruck fototechnisch nochmal, so das automatisch

    "Löcher" in den Bestückungsdruck gestanzt werden, was aber den Nachteil

    hat, daß niemand mehr überprüft ob jetzt Texte wie R2 R3 R5 R6 R8 R9...

    noch lesbar sind.

     

    Wenn der Layouter das vor dem Versenden der Daten nicht selbst geprüft

    hat, hat er seinen Job nicht gemacht. Selbstverständlich prüft man vor

    der Herstellung, ob der Bestückungsdruck später lesbar und eindeutig

    zuzuordnen ist, und verrückt bei Bedarf entsprechend die Texte. Auch

    hier gilt: schon ein VIA kann das nötig machen!

     

    Einfaches Beispiel: Durch die Position der Texte und VIAs, und weil

    zufällig auch hier eine Stopmaske erstellt wird (muß), wird in der

    Mitte der Ziffern ein Loch gestanzt. Was ist jetzt noch zu lesen?

    R und ein Fragment der Ziffern, nämlich ein Bogensegment oberhalb bzw.

    unterhalb des "Loch".

    Und was soll es jetzt sein, 2 3 5 6 8 9? alle diese Ziffern haben an

    der Oberseite bzw. Unterseite oder an beiden zugleich ein Bogensegment,

    und dadurch ist die Zahl nicht mehr erkennbar.

     

    Ein krampfhaft konstruiertes Beispiel von jemand, der scheinbar in der

    Praxis keine Leiterplatten entwirft und herstellt. Wären diese Texte

    denn besser lesbar, wenn der LPH den Druck nicht maskiert? Hält die

    Druckfarbe auf dem Loch dann besser?

     

    Im Gegenteil: Dieses Beispiel unterstreicht die Notwendigkeit, vor der

    Herstellung der Leiterplatten /selbst/ zu prüfen, ob der Druck so

    überhaupt realisierbar ist - und diesen ggf. zu korrigieren. Und dann

    ist auch das (selbstverständliche) Maskieren des Drucks mit der

    Stopmaske durch den LPH überhaupt kein Problem, sondern

    herstellungstechnisch eine sinnvolle Normalität.

     

    Tilmann