Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Sammlung meiner Verbesserungsvorschläge
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 6 replies
  • Subscribers 190 subscribers
  • Views 825 views
  • Users 0 members are here
  • eagle
  • verbesserungsvorschlag
  • cadsoft
Related

Sammlung meiner Verbesserungsvorschläge

e14 Contributor
e14 Contributor over 12 years ago

Hallo,

 

mein name ist Ersan und ich arbeite schon seit ich 16 bin mit Eagle. Heute bin ich 29, benutze Eagle 7 und würde mal die über die Jahre(zehnte) angesammelten Features auflisten die fehlen. Vielleicht erfahre ich hier auch das bereits einige Punkte implementiert sind, ich diese aber nicht gefunden habe:

 

  1. ULP, Makros und Scripts per Icon in einem Menü oder in der Icon Bar als Shortcut ablegen. Am besten auch mit benutzerdefinierbarem Icon.
  2. Icons benutzerdefinierbar machen (bspw. Iconset's oder Themes) - by the way => die neuen Icon's find ich nicht toll. Da hätte ich mehr Einfallsreichtum erwartet.
  3. Cutout / Keepout / Restrict Flächen für alle Layers zulassen. Am besten einfach ein separates Sperrflächen-Tool Feature einbauen wo man bequem die benötigten Layer einträgt.
  4. Das direkte ändern von Packages / Bauteilen im Designer (Board) und nicht über den umständlichen Weg Bibliothekseditor und dann Replace (vor allem wenn man die Bibliothek nicht besitzt). ...Am besten rechtsklick auf das Bauteil -> Edit und dann kann ich entweder Symbol oder Package ändern/korrigieren. 
  5. Integration von SVN oder GIT
  6. Ein PDF Export der es ermöglicht XREF's anzuklicken um zum Gegenstück zu gelangen
  7. Automatische Erstellung von Inhaltsverzeichnissen
  8. Automatische Protokollierung der Änderungen
  9. Verbesserter Rahmen für mehr Informationen welche auf allen Seiten Übernommen werden und mitaktualisiert werden. //Es geht einfach um eine bequeme Dokumentation, momentan mach ich alles manuell
  10. Package bzw. Footprint Generator für übliche Packages durch angabe der Daten aus dem Datenblatt. (wie bspw. http://www.pcblibraries.com/products/fpx/EAGLE.asp).
  11. Wenn ich etwas makiere und vorher nicht bspw. move oder so angeklickt habe, sollte es trotzdem die möglichkeit geben eine Aktion für die Gruppe auszuwählen.
  12. Speichern der Benutzereinstellungen, Benutzerraster etc. in eine user.config welche im Eagle ordner oder User Ordner angelegt wird und für alle Projekte / Boards gültig ist.
  13. Verbesserung der Suchfunktion im Bauteilfenster ... mehr google-like
  14. Automatisches ziehen von Meander bei Impendanzrelevanten Leitungen.
  15. Wenn ich eine Leitung ziehe sollen andere Leitungen bei Bedarf "platzmachen".
  16. Verzweigen von Leitungen. Es müsste eine Möglichkeit geben wie ich aus einer Leiterbahn zwei Stück mache um diese zu Splitten (für Antenne etc.) statt aufwendig zu zeichnen. Anderer Fall ist wenn ich zwei Widerstände miteinander verbunden habe und diese über ein Via mit Masse verbinde, ist es nur sehr schwer möglich mit dem bereits verbundenen Widerstand auf eine weitere Ground Via zu gehen.
  17. Stencil Positionierungshilfe. Klingt kindisch aber ich hab auf meiner Leiterplatte immer zwei fixierungspunkte mit dem ich prüfen kann ob die Schablone richtig aufliegt. Vielleicht kann man extra hierfür ein Feature einbauen.
  18. Anzeigen mit welchem Raster der Schaltplan oder Board erstellt oder bearbeitet wurde.
  19. Überführen aller Symbole / Elemente auf ein neues Raster um ein einheitliches Raster zu haben.
  20. Einfacheres gruppieren von Leitungen im Editor. Bspw. ich ziehe meine Leitungen einfach auf die blaue Sammelschiene und muss nichts mehr eingeben. Die aktuellen Signalnamen werden übernommen und können bei bedarf wie gehabt geändert werden. Manchmal benutz ich einfach die eigenen Signalnamen und brauch gar keine extra eingeben. Wenn ich die Sammelschiene benutzen möchte muss ich dies aber leider.
  21. Umbennen von Leitungen / Leitungspaaren ... Ich makiere 8 Leitungen die unterschiedliche Namen haben. Mit einem Feature möchte ich gerne das alle Leitungen mit dem Prefix ABC[1..8] durchnummeriert bekomme.   A1 bis A8 wären dann die resultierenden namen.
  22. Leitungs und Bauteilsuche umd schnell Bauteile im Schaltplan über mehrere Seiten zu finden.
  23. erstellen der Sicherungskopien in einem extra ordner "backups" oder so.
  24. Hinterlegen von Datenblätter in einem Bauteil
  25. Live-Korrektur der DRU / DRC. Es wird zyklisch gechekct ob die DRC's passen.
  26. Intelligente Einheiten. Eagle erkennt 0,1µF und ändert es in die Basis einheit 100nF um  oder umgekehrt. das wäre ein cooles Feature damit es im BOM auch passt.
  27. Besseres Design Re-Use bspw. einfügen von Schaltungen samt bereits vor designtem Layout.
  28. Berechnung der Kapazität und Widerstände auf Basis der gezogenen Leitungen etc.
  29. Stromcheck der Leiterbahnen. Passt der gewählte Leiterbahnabstand, Querschnitt zur Spannung / Strom ? Dazu ist es nötig die Spannungsquelle zu präzisieren (Angabe spannung, strom) um die intelligenz zu haben.
  30. Erechnung der thermischen Problemzonen. Ist weit hergeholt müsste aber doch möglich sein für Standardbauteile.
  31. Umwandlung von Vector Logos in Schaltplansymbole um Firmenlogos besser zu integrieren.
  32. Automatische Erstellung von Labels am Symbol Pin wenn eine Leitung mit diesem Pin verbunden wird. So erspart man sich das durchlabeln der Leitungen.

 

Mehr ist mir jetzt nicht eingefallen.

Ich ergänze es mal von Zeit zur Zeit.

 

Viele Grüße

Ersan

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 12 years ago

    Am 24.07.2014 23:02, schrieb Ersan Günes:

    Hallo,

     

    mein name ist Ersan und ich arbeite schon seit ich 16 bin mit Eagle.

    Heute bin ich 29, benutze Eagle 7 und würde mal die über die

    Jahre(zehnte) angesammelten Features auflisten die fehlen. Vielleicht

    erfahre ich hier auch das bereits einige Punkte implementiert sind, ich

    diese aber nicht gefunden habe:

     

    1. ULP, Makros und Scripts per Icon in einem Menü oder in der Icon Bar

    als Shortcut ablegen. Am besten auch mit benutzerdefinierbarem Icon.

     

    HELP MENU

     

     

    2. Icons benutzerdefinierbar machen (bspw. Iconset's oder Themes) - by

    the way => die neuen Icon's find ich nicht toll. Da hätte ich mehr

    Einfallsreichtum erwartet.

     

    HELP MENU  als Beispiel die Buttons zu

    DesignLink, PCBquote, LTCspice ...

     

     

    3. Cutout / Keepout / Restrict Flächen für alle Layers zulassen. Am

    besten einfach ein separates Sperrflächen-Tool Feature einbauen wo man

    bequem die benötigten Layer einträgt.

     

    HELP POLYGON -> CUTOUT

     

     

    4. Das direkte ändern von Packages / Bauteilen im Designer (Board) und

    nicht über den umständlichen Weg Bibliothekseditor und dann Replace (vor

    allem wenn man die Bibliothek nicht besitzt). ...Am besten rechtsklick

    auf das Bauteil -> Edit und dann kann ich entweder Symbol oder Package

    ändern/korrigieren.

     

    Das geht dann an der Philosophie von Eagle vorbei.

    Bauteile kommen aus einer Bibliothek, und werden hier angelegt,

    auch die Package-Varianten.

    Ok, andere Systeme lassen das zu, aber es gibt dann keine Dokumentation,

    wer wann und warum das Package geändert hat. Legt man sich aber das

    Package in der LBR an, kann man in der Description auch Dokumentieren

    warum man diese Änderung gemacht hat. Ein Ändernd der Padform/größe

    ist jedoch manchmal durchaus wünschenswert, ohne die LBR anfassen zu

    müssen.

     

     

    5. Integration von SVN oder GIT

    6. Ein PDF Export der es ermöglicht XREF's anzuklicken um zum Gegenstück

    zu gelangen

     

    Werde ich an die Entwicklung weitergeben, da PDF generell Links

    verfolgen kann.

     

    7. Automatische Erstellung von Inhaltsverzeichnissen

     

    Was ist damit gemeint? Stückliste? Netzliste?

     

    8. Automatische Protokollierung der Änderungen

     

    Welche Änderungen? Jeder Mausklick/Tastendruck?

     

    9. Verbesserter Rahmen für mehr Informationen welche auf allen Seiten

    Übernommen werden und mitaktualisiert werden. //Es geht einfach um eine

    bequeme Dokumentation, momentan mach ich alles manuell

     

    Sehen sie sich dazu einfach mal folgende LBR an:

    \lbr6\elektro\e-elektro-zeichnungsrahmen.lbr

     

    Hier sind entsprechende Vorschläge enthalten, in Verbindung mit

    RUN e-attributverwaltung.ulp

     

    Lesen sie auch unter:

    \doc\elektro-tutorial.pdf

    HELP ATTRIBUTE

     

     

    10. Package bzw. Footprint Generator für übliche Packages durch angabe

    der Daten aus dem Datenblatt. (wie bspw.

    http://www.pcblibraries.com/products/fpx/EAGLE.asp).

     

    RUN make-symbol-device-package-bsdl.ulp

     

    11. Wenn ich etwas makiere und vorher nicht bspw. move oder so

    angeklickt habe, sollte es trotzdem die möglichkeit geben eine Aktion

    für die Gruppe auszuwählen.

     

    Rechte Maustaste?

     

     

    12. Speichern der Benutzereinstellungen, Benutzerraster etc. in eine

    user.config welche im Eagle ordner oder User Ordner angelegt wird und

    für alle Projekte / Boards gültig ist.

     

    eaglerc.usr

    eagle.scr

     

     

    13. Verbesserung der Suchfunktion im Bauteilfenster ... mehr google-like

    14. Automatisches ziehen von Meander bei Impendanzrelevanten Leitungen.

    15. Wenn ich eine Leitung ziehe sollen andere Leitungen bei Bedarf

    "platzmachen".

    16. Verzweigen von Leitungen. Es müsste eine Möglichkeit geben wie ich

    aus einer Leiterbahn zwei Stück mache um diese zu Splitten (für Antenne

    etc.) statt aufwendig zu zeichnen. Anderer Fall ist wenn ich zwei

     

     

    ROUTE ... mit gedrückter Control-Taste

    HELP ROUTE

     

     

    Widerstände miteinander verbunden habe und diese über ein Via mit Masse

     

    VIA 'name' ...

    HELP VIA

     

    verbinde, ist es nur sehr schwer möglich mit dem bereits verbundenen

    Widerstand auf eine weitere Ground Via zu gehen.

    17. Stencil Positionierungshilfe. Klingt kindisch aber ich hab auf

    meiner Leiterplatte immer zwei fixierungspunkte mit dem ich prüfen kann

    ob die Schablone richtig aufliegt. Vielleicht kann man extra hierfür ein

    Feature einbauen.

     

    marks.lbr

     

     

    18. Anzeigen mit welchem Raster der Schaltplan oder Board erstellt oder

    bearbeitet wurde.

     

    Und wie oft stellt man das Raster beim arbeiten um, und wann will man

    das später wissen? Jedes Bauteil ist an einem individuellen Ort

    platziert. Die Zeit von 2,54mm Raster (DIL) ist lange vorbei, in Zeiten

    von SMD gibt es mehr oder weniger kein Raster mehr.

     

     

    19. Überführen aller Symbole / Elemente auf ein neues Raster um ein

    einheitliches Raster zu haben.

     

    RUN snap-on-grid-sch.ulp

    RUN snap-pin-in-symbol.ulp

    RUN snap-board.ulp

     

     

    20. Einfacheres gruppieren von Leitungen im Editor. Bspw. ich ziehe

    meine Leitungen einfach auf die blaue Sammelschiene und muss nichts mehr

    eingeben. Die aktuellen Signalnamen werden übernommen und können bei

    bedarf wie gehabt geändert werden. Manchmal benutz ich einfach die

    eigenen Signalnamen und brauch gar keine extra eingeben. Wenn ich die

    Sammelschiene benutzen möchte muss ich dies aber leider.

     

    Zeichnen sie mit NET vom BUS weg, dann werden ihnen die Netze die im Bus

    verfügbar sind automatisch angeboten.

    HELP NET

    HELP BUS

     

     

    21. Umbennen von Leitungen / Leitungspaaren ... Ich makiere 8 Leitungen

    die unterschiedliche Namen haben. Mit einem Feature möchte ich gerne das

    alle Leitungen mit dem Prefix ABC[1..8] durchnummeriert bekomme.   A1

    bis A8 wären dann die resultierenden namen.

     

    Das kann/könnte ein ULP im Kontextmenü...

     

     

    22. Leitungs und Bauteilsuche umd schnell Bauteile im Schaltplan über

    mehrere Seiten zu finden.

     

    RUN find

     

     

    23. erstellen der Sicherungskopien in einem extra ordner "backups" oder

    so.

    24. Hinterlegen von Datenblätter in einem Bauteil

     

    Sehen sie sich die diversen LBRs an, in einigen Devices/Packages, ist

    in der Description ist ein Link zum Datenblatt HTML-Code.

     

     

    25. Live-Korrektur der DRU / DRC. Es wird zyklisch gechekct ob die DRC's

    passen.

    26. Intelligente Einheiten. Eagle erkennt 0,1µF und ändert es in die

    Basis einheit 100nF um  oder umgekehrt. das wäre ein cooles Feature

    damit es im BOM auch passt.

     

    Der Anwender sollte schon noch wissen was er eingibt, denn nicht

    immer will ich 100nF wen ich 0.1µF angebe.

     

    27. Besseres Design Re-Use bspw. einfügen von Schaltungen samt bereits

    vor designtem Layout.

     

    Datei IMPORT Eagle-Zeichnung ....

    HELP PASTE

     

    28. Berechnung der Kapazität und Widerstände auf Basis der gezogenen

    Leitungen etc.

     

    RUN length-freq-ri.ulp

     

    29. Stromcheck der Leiterbahnen. Passt der gewählte Leiterbahnabstand,

    Querschnitt zur Spannung / Strom ? Dazu ist es nötig die Spannungsquelle

    zu präzisieren (Angabe spannung, strom) um die intelligenz zu haben.

     

    HELP CLASS

     

    30. Erechnung der thermischen Problemzonen. Ist weit hergeholt müsste

    aber doch möglich sein für Standardbauteile.

     

    Das ist eher etwas für Simulation, dazu gibt es diverse Tools, z.B.

    RUN hyperlynx.ulp

     

     

    31. Umwandlung von Vector Logos in Schaltplansymbole um Firmenlogos

    besser zu integrieren.

     

    RUN import-bmp

     

     

    32. Automatische Erstellung von Labels am Symbol Pin wenn eine Leitung

    mit diesem Pin verbunden wird. So erspart man sich das durchlabeln der

    Leitungen.

     

    Mehr ist mir jetzt nicht eingefallen.

    Ich ergänze es mal von Zeit zur Zeit.

     

    Viele Grüße

    Ersan

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/121733

     

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

     

    • The new EAGLE V7 has landed *

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschaeftsfuehrer: Thomas Liratsch, Mark Whiteling

    ______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Herr Zaffran,

     

    ja das ist aber genau das was ich meine. Es ist nicht benutzerfreundlich jemanden eine Dokumentation/Referenz auszuhändigen welche 50 Skripte und ULPs beschreibt. Fühlen Sie sich bitte nicht angegriffen, ich bin der Meinung das solch wichtige Skripte und ULP's doch eher in einem Menü in Eagle reingehören. Die Einstellungen in Eagle selbst sind sehr überschaubar, ich denke nicht das zwei drei Menüs und Registerkarten (Tabs) mehr in den Einstellungen oder im Kontextmenü schaden würden.

    Eigentlich müsste ich ja dann meine Einstellungen und Shortcuts in Eagle bei jeder Neuinstallation oder Update erneut durchführen. Schade das man die Einstellungen nicht exportieren kann.

    Ich denke Herr Weidner spricht mir hier aus der Seele.

    Eagle ist wirklich ein tolles Programm und ich denke der Programmieraufwand ein Usermenü / User-Kontextmenü zu erzeugen welches mit ULP's / Skripten  etc. vollgepackt werden kann wäre doch wirklich gering.

    Ich stelle mir das so vor, das in den Einstellungen einfach auf die Skriptdatei verweist werden kann und man noch die Reihenfolge und Kurzbezeichnung ändern könnte.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 31.07.2014 12:11, schrieb Ersan Günes:

    Eigentlich müsste ich ja dann meine Einstellungen und Shortcuts in Eagle

    bei jeder Neuinstallation oder Update erneut durchführen. Schade das man

    die Einstellungen nicht exportieren kann.

     

    Hallo,

    das verstehe ich nicht wirklich. Ich musste noch nie nach einem Update

    meine Einstellungen neu eintragen. Man muss nur vorher das eagle.scr

    sichern, da es kommentarlos überschrieben wird.

    BTW ein wirklich benutzerfreundliches Verhalten :-(. Ich erwarte

    eigentlich, dass bei einem Update die Benutzereinstellungen erhalten

    bleiben, anstelle sie ohne Vorwarnung abzuschießen.

    mfG

    Hans-Peter

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 31.07.2014 12:11, schrieb Ersan Günes:

    Eigentlich müsste ich ja dann meine Einstellungen und Shortcuts in Eagle

    bei jeder Neuinstallation oder Update erneut durchführen. Schade das man

    die Einstellungen nicht exportieren kann.

     

    Hallo,

    das verstehe ich nicht wirklich. Ich musste noch nie nach einem Update

    meine Einstellungen neu eintragen. Man muss nur vorher das eagle.scr

    sichern, da es kommentarlos überschrieben wird.

    BTW ein wirklich benutzerfreundliches Verhalten :-(. Ich erwarte

    eigentlich, dass bei einem Update die Benutzereinstellungen erhalten

    bleiben, anstelle sie ohne Vorwarnung abzuschießen.

    mfG

    Hans-Peter