EAGLE Support (Deutsch) Welche Grafikkarte für EAGLE V4xx
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
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 180 subscribers
  • Views 1363 views
  • Users 0 members are here
Related

Welche Grafikkarte für EAGLE V4xx

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo Newgroup,

 

weiß jemand, welche Grafikkarte für EAGLE V4.xx derzeit eine optimale

Wahl ist, d.h. einen schnellen 2D Bildaufbau garantiert. MAn findet

immer nur 3D-Benchmarks, die m.E. nicht maßgeblich sind.

 

Ich habe bis vor kurzem einen PC mit AMD ATHLON XP2800+ & MATROX G500

(AGP) verwendet. Nun habe ich eine neue Hardwareplatform mit INTEL Q9450

und ATI HD2600PRO (PCIe 16x). Beide Rechner haben Windows XP prof. als

Betriebssystem.

 

Der Gag an der Sache ist, daß die ATI auf dem Quad-Core System

(4x2.6GHz) im Vergleich zur MATROX auf dem "langsameren" System (1.8GHz)

ca. 30% langsamer ist !!

 

Gruß

Guido

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Guido Schmitz schrieb:

     

     

    Der Gag an der Sache ist, daß die ATI auf dem Quad-Core System

    (4x2.6GHz) im Vergleich zur MATROX auf dem "langsameren" System (1.8GHz)

    ca. 30% langsamer ist !!

     

    das ist sehr interessant, bisher dachte ich, daß in dieser

    Leistungsklasse und mit der eher anspruchslosen Grafik von Eagle 4

    keine merklichen Unterschiede auftreten.

     

    Wie umfangreich muß ein Design sein, damit man das bemerkt? Welche

    Operationen sind betroffen?

     

    Servus

     

    Oliver

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Moin,

     

    Guido Schmitz schrieb:

     

    hier habe ich einen P-III-500 mit 512MB RAM und W2K als Betriebssystem.

    Die Grafikkarte ist eine NVidia TNT mit 16MB RAM. Boards bis A4 Grösse

    und Schaltpläne mit 10 Seiten Umfang sind problemlos. Wenn es da

    irgendwo Schleichflüge gibt, würde ich also nicht primär dem Vogel

    die Schuld geben. Die V4xx ist da wirklich anspruchslos.

     

    MfG, Georg

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hallo Oliver,

     

    ... das ist sehr interessant, bisher dachte ich, daß in dieser

    Leistungsklasse und mit der eher anspruchslosen Grafik von Eagle 4

    keine merklichen Unterschiede auftreten.

     

    Das dachte ich bis dato auch.

     

    Wie umfangreich muß ein Design sein, damit man das bemerkt? Welche

    Operationen sind betroffen?

     

    Das Board ist nur 150x140mm groß mit 6 Lagen und Polygonen

    in allen Lagen.

     

    Bemerken tut man das beim Hinein- oder Herauszoomen mittels

    Mausrad. Das Bild wird dabei ja dann mehrfach neu aufgebaut.

      Die trägere Darstellung macht sich dann übel bemerkbar.

     

    Der Benchmark "Performance Test" von Passmark (TM) Software

    meldet unter der Rubrik "2D GUI", was auch immer sich

    dahinter im Detail verbirgt, nur 55% der Performance

    verglichen mit der alten Hardware - frustrierend.

     

    Ich werde wohl die ATI gegen eine nVIDIA tauschen und

    nochmal vergleichen.

     

     

    Gruß

    Guido

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hallo Georg,

     

    Hans Georg Giese schrieb:

    ... und Schaltpläne mit 10 Seiten Umfang sind problemlos. Wenn es da

    irgendwo Schleichflüge gibt, würde ich also nicht primär dem Vogel

    die Schuld geben. Die V4xx ist da wirklich anspruchslos.

     

    Bitte nicht falsch verstehen. EAGLE hat damit primär auch

    nichts zu tun. Das wollte ich damit auch gar nicht zum

    Ausdruck bringen.

     

    Ich frage mich nur, welche heutige Grafikkarte hat denn nun

    eine wirklich gute 2D Performance, da alle Angaben immer auf

    3D Applikation zielen. Ich habe keine Tests o.ä. gefunden,

    die die 2D-Performance genauer beleuchten.

     

    Nwja, da ist es eben bei mir im Moment Tatsache, daß eine

    aktuelle Hardware, die

    a) eine schnellere CPU (2,6GHz statt 1.8GHz) und

    b) eine aktuellere Grafikkarte ( ATI Radeon HD2600PRO statt

    Matrox G500) hat

    und trotzdem für diesen Anwendungsfall trantütiger ist, als

    das alte System.

     

    Gruß

    Guido

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Guido Schmitz schrieb:

     

    b) eine aktuellere Grafikkarte ( ATI Radeon HD2600PRO statt Matrox G500)

    hat

    und trotzdem für diesen Anwendungsfall trantütiger ist, als das alte

    System.

     

    IMHO takten die neuen Grafikkarten im 2D- Modus drastisch herunter um

    den Stromverbrauch zu minimieren, da wird dann wohl IMHO auch die 2D-

    Leistung beeinflusst. Schau mal, ob du irgendwo "ATI PowerPlay"

    abschalten kannst.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Heiko Lechner schrieb:

    .. IMHO takten die neuen Grafikkarten im 2D- Modus drastisch

    herunter um

    den Stromverbrauch zu minimieren, da wird dann wohl IMHO auch die 2D-

    Leistung beeinflusst. Schau mal, ob du irgendwo "ATI PowerPlay"

    abschalten kannst.

     

    Danke für den Tipp, es ist aber keine ATI Raden Mobility.

    ... habe den aktuellsten Catalyst Treiber installiert, mit

    minimaler Verbesserung gegenüber der durch MSI gelieferten

    Version.

     

    Gruß

    Guido

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Guido Schmitz schrieb:

     

    Danke für den Tipp, es ist aber keine ATI Raden Mobility.

    ... habe den aktuellsten Catalyst Treiber installiert, mit minimaler

    Verbesserung gegenüber der durch MSI gelieferten Version.

     

    PowerPlay hat jetzt auch in die Mainstream- und High-End- Karten einzug

    genommen. Hat IMHO mit den HD2600ern angefangen.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hallo Heiko,

     

    Heiko Lechner schrieb:

    .. PowerPlay hat jetzt auch in die Mainstream- und High-End- Karten einzug

    genommen. Hat IMHO mit den HD2600ern angefangen.

     

    Richtig, aber wohl erst ab der HD3800er, s. Link

    http://de.wikipedia.org/wiki/ATI_PowerPlay

     

    Vermute aber in die gleiche Richtung, daß die Stromsparfunktion der

    Intel Quad-CPU unter XP Prof. auf meinem neuen Arbeits-PC irgendwie da

    die Finger mit im Spiel hat. Werde das morgen mal überprüfen.

     

    Gruß Guido

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Guido Schmitz schrieb:

     

    Richtig, aber wohl erst ab der HD3800er, s. Link

    http://de.wikipedia.org/wiki/ATI_PowerPlay

     

    Der verwechselt aber auch Spannung und Frequenz image

    Aber stimmt schon, PowerPlay gibt es erst ab der HD3xxx- Serie, steht

    zumindest so bei AMD.

    Das bedeutet aber nicht, dass die nicht auch vorher schon mit

    Taktabsenkung gearbeitet haben...

     

    Vermute aber in die gleiche Richtung, daß die Stromsparfunktion der

    Intel Quad-CPU unter XP Prof. auf meinem neuen Arbeits-PC irgendwie da

    die Finger mit im Spiel hat. Werde das morgen mal überprüfen.

     

    Also ich habe zu Hause einen AMD Athlon 64- da habe ich auch schon ein

    paar Programme gesehen, die den nicht aus seiner Taktabsenkung holen

    konnten, musste ich da immer manuell machen.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hallo Heiko,

     

    Heiko Lechner schrieb:

    ...

    Also ich habe zu Hause einen AMD Athlon 64- da habe ich auch schon ein

    paar Programme gesehen, die den nicht aus seiner Taktabsenkung holen

    konnten, musste ich da immer manuell machen.

     

    Nach langem hin und her kommt so langsam Licht in das Dunkel:

    a) das BIOS brauchte ein Update (bei einem nagelneuem MSI X48C Platinum)

       . Danach wurde endlich der Coretakt von 2.66MHz unter "Eigenschaften

    von Arbeitsplatz" korrekt angezeigt. Er hing auf 1,33GHz und war auch

    bei Einstellung der Energiesparfunktionen auf "Dauerbetrieb" nicht höher

    zu bekommen (kleiner ja -> "Minimaler Energieverbrauch" -> 999MHz).

    b) jetzt ist rein vorsorglich eine nVIDIA Grafikkarte eingebaut, die

    hoffentlich eine bessere Performance bietet. Mein 08/15 PC von Blödmarkt

    zu Hause hat eine GeForce8500GT mit Q6600 und die ist gegenüber der ATI

    HD2600PRO schon im Schnitt 2x schneller (bei 2D Anwendung).

     

    Der Morgen wird es zeigen image

     

    Gruß

    Guido

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
>